Inicio de historias de innovación  siguiente flecha azul
 
Blueband
 
imagen imagen imagen imagen imagen imagen imagen imagen
 

Historias de éxito en el mundo real

Imagen FTC

Seguir hacia el futuro flecha doble

Vea cómo Eaton está ayudando a los clientes a potenciar los centros de datos para salvaguardar información. Intensificar la exploración de energía. Dar energía a edificios eficientes. Automatizar la fabricación. Y crear una red eléctrica más fiable. Venga a explorar el futuro con Eaton.

Siga a la vanguardia con Eaton Flecha
 

Las tendencias que impulsan la innovación

Imagen POE

La energía de Eaton

Las megatendencias, como el creciente costo de energía, afectan profundamente a nuestros clientes. Y brindan a su vez impulso y urgencia a nuestro trabajo mientras Eaton encuentra formas innovadoras de usar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

Vea la energía de Eaton Flecha

Energizando su negocio

Alrededor del mundo, los negocios tienen nuevos mandatos: administrar de manera más eficiente el consumo de energía, incrementar el tiempo de funcionamiento y reducir costos, mejorar la sostenibilidad y mantener más seguros al equipo, a los datos y a las personas. En Eaton, estos desafíos son nuestros desafíos. Son nuestra inspiración. Y ellos son los que impulsan a cada uno de nuestros empleados y a cada uno de nuestros negocios.

En la actualidad, estamos ayudando a resolver los desafíos de gestión de energía más importantes de nuestros clientes con una cartera más sólida y amplia y nuevas perspectivas ganadas de nuestras capacidades de mercado en crecimiento. Desde soluciones de iluminación hasta energía para compañías de suministro eléctrico, protección de circuitos con fusibles hasta seguridad para la vida y notificación, soporte estructural hasta controles y dispositivos de cableado.

Hemos expandido nuestras líneas de productos y ampliado nuestro pensamiento ,recurriendo más de 100 años de experiencia en la gestión de energía eléctrica y diseño innovador de productos y procesos de fabricación avanzados, para ayudar a dar energía a su negocio.

 
 

La experiencia eléctrica de Eaton: abarcando nuevas capacidades e impulsa la innovación

Nuestra experiencia en el sector eléctrico ayuda a que la gestión de energía sea más confiable, eficiente, segura y sostenible alrededor del mundo. Explore nuestras historias de innovación para ver solo algunas de las varias formas en la que los ingenieros de Eaton están descubriendo nuevas oportunidades, desde la red eléctrica inteligente hasta las líneas de producción para nuestros hogares, oficinas y más.

Soluciones de iluminación

LED

¿Qué pasa si la luz LED lleva la flexibilidad del diseño a un plano completamente nuevo?

La tecnología WaveStream utiliza prismas ópticos avanzados para transformar la luz LED en hermosas formas nuevas y posibilidades de diseño para obtener un diseño de iluminación arquitectónico.

Lea la historia de innovación de WaveStream Flecha

Seguridad para la vida y notificación masiva

Seguridad para la vida

¿Qué pasaría si un botón le diera la seguridad de nunca volver a pensar dos veces en una crisis?

ALERiTY unifica los sistemas de notificación masiva a destinatarios distribuidos dentro del edificio y a toda el área en una plataforma basada en la web, fácil de usar, expansible e integral.

Lea la historia de innovación de ALERiTY Flecha
 
CubeFuse

¿Qué pasaría si su resultado brillara más solo por cambiar un accesorio de iluminación?

Los tubos fluorescentes LED Crompack amplían la calidad de la luz y optimizan el costo para ayudar a que los negocios ahorren dinero y reduzcan su huella de carbono al reemplazar uno de los accesorios de iluminación más comunes de la industria.

Lea la historia de innovación de Crompack Fecha
Micropoint 2

¿Qué pasaría si un mejor camino para la seguridad comenzara con una mejor luz LED en caso de emergencias?

La luz LED Micropoint 2 combina una óptica altamente diseñada con un diseño de bajo perfil para ampliar el rendimiento luminoso y proporcionar la iluminación ideal de las rutas de escape en caso de emergencias, sin interponerse en la bella estética arquitectónica.

Lea la historia de innovación de LED Micropoint 2 Flecha
 
ILC

¿Qué pasaría si un accesorio de iluminación pudiera volver más inteligente a un edificio completo?

En la actualidad, Eaton combina sensores avanzados, tecnología LED y controles direccionables para transformar los accesorio de iluminación en dispositivos inteligentes, al mejorar la eficiencia de energía y las experiencias del usuario y permitiendo que los edificios sean más inteligentes y están más conectados.

Lea la historia de innovación de los controles de iluminación integrados Flecha

Soluciones de energía para compañías de suministro eléctrico

PEAK

¿Qué pasaría si la capacidad del transformador se incrementara tan rápido como la demanda de electricidad?

Los transformadores llenos de fluido PEAK de la serie Copper Power utilizan un fluido dieléctrico biodegradable y un diseño de bobina y centro optimizado para satisfacer los picos en la demanda de electricidad, a la vez que mejora el rendimiento de la vida útil.

Lea la historia de innovación del transformador PEAK Flecha
 

Soporte estructural

4D

¿Qué pasaría si cuatro lados le dieran interminables opciones de soporte estructural?

El sistema de montantes 4Dimension de la serie B-Line recrea el diseño de la infraestructura del subsistema con un montante nuevo e innovador y accesorios de girar y bloquear que pueden reducir a la mitad los costos de instalación y materiales.

Lea la historia de innovación de 4Dimension Flecha

Protección de circuitos con fusible

CubeFuse

¿Qué pasaría si un fusible diera a los ingenieros 70 % más de espacio para pensar?

CUBEFuse de la serie Bussmann está ayudando a crear diseños del sistema cada vez más inteligentes y complejos con una protección innovadora de circuitos con fusibles en un empaque 70 % más pequeño.

Lea la historia de innovación de CUBEFuse Flecha
 

Entornos difíciles y peligrosos

VFD

¿Qué pasaría si un variador de frecuencia (VFD) siempre se mantuviera fresco, incluso en entornos peligrosos?

El innovador sistema de recinto de nuestro variador de frecuencia (VFD) a prueba de explosión ACE de la serie Crouse-Hinds ayuda a poner en marcha una gestión inteligente del proceso, incluso en los entornos más peligrosos y desafiantes.

Lea la historia de innovación del VFD a prueba de explosión ACE Flecha

 

Modernización LED

¿Qué pasaría si una modernización de LED volviera a los entornos peligrosos un poco menos peligrosos?

La luz LED de la serie eLLK 92 con protección contra explosiones de Eaton convierte a los accesorios de luz fluorescente en luminarias LED, brindando mayor seguridad, conveniencia y eficiencia de energía a entornos peligrosos y difíciles.

Lea la historia de innovación de la modernización LED de la serie eLLK 92 Flecha
 
HAC

¿Qué pasaría si pudiera aumentar la seguridad de un área peligrosa sin incrementar nunca el peso?

La plataforma Sonix es la alarma general de megafonía más eficiente, segura y compacta, que ayuda a las compañías mineras y a los fabricantes de gas y petróleo a reducir costos, espacio y peso, sin poner el riesgo la seguridad.

Lea la historia de innovación de Sonix PA/GA Flecha

Dispositivos de cableado

USB

¿Qué pasaría si el cargar un dispositivo inteligente requiriera pensar un poco menos?

El puerto USB muestra que a veces las grandes innovaciones son increíblemente sencillas al reinventar el puerto de pared con capacidades de carga de USB incorporadas.

Lea la historia de innovación del puerto USB Flecha