Allgemeine Nutzungsbedingungen

§ 1 Gegenstand dieser Bedingungen

Eaton, seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen („EATON“) stellen ihre Websites („EATON WEBSITES“) zu Informationszwecken zur Verfügung. Sofern nichts anders angegeben ist, dürfen sämtliche Inhalte dieser Website nur für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch und nur unter Angaben von Urheberrechts- und Markenvermerken heruntergeladen werden. Durch die Nutzung dieser EATON WEBSITES akzeptieren Sie diese Bedingungen.

§ 2 Markenrechte und Lizenzen

1.  EATON bleibt Inhaber sämtlicher Rechte und Rechtspositionen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte am Service und an der auf den EATON WEBSITES zur Verfügung gestellten Software („SOFTWARE“). Alle Rechte, die Ihnen nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung eingeräumt werden, verbleiben bei EATON und seinen Lizenzgebern.

2. Die Nutzung der SOFTWARE unterliegt den Bedingungen des zur SOFTWARE gehörenden Endbenutzer-Lizenzvertrags, der der SOFTWARE beiliegt oder mit ihr enthalten ist („Lizenzvertrag"). Jede SOFTWARE, die zum Herunterladen zur Verfügung gestellt wird, ist ausschließlich für die Verwendung durch Endbenutzer gemäß dem Lizenzvertrag bestimmt. Jede Vervielfältigung oder Weiterverbreitung der SOFTWARE, die nicht mit dem Lizenzvertrag übereinstimmt, ist ausdrücklich verboten. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN IST DAS KOPIEREN ODER VERVIELFÄLTIGEN DER SOFTWARE AUF EINEN ANDEREN SERVER ODER STANDORT ZUR WEITEREN VERVIELFÄLTIGUNG ODER WEITERVERBREITUNG AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE SOFTWARE WIRD, WENN ÜBERHAUPT, NUR GEMÄß DEN BEDINGUNGEN DES LIZENZVERTRAGS GARANTIERT.

3. Ohne Einschränkung des Vorhergehenden ist Ihnen nicht gestattet, selbst oder durch einen beauftragten Dritten

a. Marken, Firmen- oder Unternehmensnamen, Logos, Domainnamen oder andere unterscheidungskräftige Kennzeichen oder urheberrechtliche geschützte Inhalte oder andere Schutzrechte von EATON ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Einwilligung von EATON zu benutzen oder

b. jeden Hinweis auf urheberrechtlich geschützte Inhalte, Marken oder andere Schutzrechtshinweise, die in oder auf einem beliebigen Gegenstand erscheinen, zu entfernen, zu unterdrücken oder in irgendeiner Weise zu verändern.

§ 2 Links zu Drittanbietern

Soweit auf EATON WEBSITES auf Internetseiten Dritter verwiesen wird (Links), übernimmt EATON keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Seiten. EATON hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte solcher externen Webseiten oder Quellen und distanziert sich daher ausdrücklich von Inhalten und Absichten der Anbieter. Überdies hat EATON keinen Einfluss auf einen möglichen Datenschutz der Betreiber dieser externen Webseiten und kann diesen daher auch nicht kontrollieren. Für die Inhalte solcher Drittseiten können deshalb abweichende Regelungen gelten. Mit dem Betätigen des Verweises verlässt der Nutzer das Informationsangebot von EATON.

§ 3 Haftungsausschluss

Alle Inhalte der EATON WEBSITES werden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können wir die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und den permanent störungsfreien Zugang zur Website nicht gewährleisten.

Eine Haftung für Schäden durch Nutzung von EATON WEBSITES und der SOFTWARE besteht nur, wenn EATON diese aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten hat, bei der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder von vertragswesentlichen Pflichten. Wesentlich ist eine Pflicht, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die unser Vertragspartner vertrauen darf.

§ 4 Haftungsfreistellung

Sie verpflichten sich, EATON von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Innenverhältnis freizustellen bzw. zu entschädigen, die durch einen oder mehrere Ihrer Beiträge verursacht wurden, sofern Dritte geltend machen, dass diese Beiträge ihre Persönlichkeitsrechte, Urheber- oder sonstigen immateriellen Rechte verletzen. Insbesondere stellen Sie uns von sämtlichen aus einer solchen Inanspruchnahme entstehenden Schäden frei, einschließlich angemessener Kosten der außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsverteidigung.

§ 5 Bulletin Boards/Chaträume

1.  Für das Nutzen der Bulletin Boards und Chaträume gelten die entsprechenden Nutzerbedingungen.

2. Es ist nicht gestattet, Beiträge, Anhänge zu Beiträgen oder Links zu Beiträgen einzustellen, die gegen geltendes Recht (insbesondere Urheber-, Marken- oder Namensrechte Dritter oder die guten Sitten) verstoßen. Insbesondere sind strafrechtlich relevante, jugendgefährdende, diskriminierende, rassistische, diffamierende, vulgäre oder belästigende Inhalte verboten. Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, ausschließlich Inhalte einzustellen, für die Sie die erforderlichen Nutzungsrechte innehaben. Das bedeutet insbesondere, dass Sie keine urheberrechtlich geschützten Bilder, Texte und andere Werke ohne die notwendigen Nutzungsrechte einstellen. Dies gilt auch für den Benutzernamen und die Informationen im Benutzerprofil.

3. Spam, Werbung, Kettenbriefe und Pyramiden-Systeme sind ebenfalls nicht gestattet.

4. Sollten Sie einen Beitrag sehen, welcher Ihrer Meinung nach gegen diese Regeln verstößt, melden Sie dies bitte einem Moderator oder Administrator. Die Administratoren dieses Forums und EATON behalten sich das Recht vor, Beiträge, sollte dies notwendig sein, innerhalb eines angemessenen Zeitfensters zu löschen. Da dies ein manueller Prozess ist, können Beiträge nicht immer sofort gelöscht werden. Diese Regelung gilt auch für anderen von Benutzern eingestelltes Material, etwa Profile.

5. Administratoren sind berechtigt, Beiträge ganz oder teilweise zu löschen, sofern der Verdacht besteht, dass ein Verstoß gegen Nutzerbedingungen der Bulletin Boards/Chaträume vorliegt.

6. Sofern ein Mitglied gegen die Nutzerbedingungen der Boards/Chaträume, ist der Administrator nach eigenem Ermessen berechtigt, dieses Mitglied von der Möglichkeit auszuschließen, Beiträge zu verfassen, oder dieses Mitglied zu löschen.

§ 6 Datenschutz

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Bitte entnehmen Sie die Informationen, welche Daten wir erheben und verarbeiten sowie weitere Details zum Datenschutz unserer Datenschutzerklärung auf  eaton.com.

§ 7 Schlussbestimmungen

  • Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen ohne Angabe von Gründen in für den Nutzer zumutbarem Umfang zu ändern. Wir werden den Nutzer vorher über die bevorstehende Änderung benachrichtigen. Widerspricht der Nutzer nicht innerhalb von zwei Wochen, gelten die neuen Bedingungen als angenommen.
  • Es gilt ausschließlich das materielle Recht der Republik Österreich. Falls Sie Unternehmer sind, gilt der Gerichtsstand Wien als vereinbart.