Gesundheits- und Arbeitsschutz

Gesundheits- und Arbeitsschutz haben höchste Priorität

Arbeitssicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden wie auch die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Sicherheitskultur sind wichtige Grundlagen unternehmerischer Verantwortung bei Eaton. Unser Engagement für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden spiegelt unsere Überzeugung wider, dass alle Verletzungen vermieden werden können. In unserer gesamten Geschäftstätigkeit halten wir spezielle Richtlinien ein, um unsere „Zero Incident“-Sicherheitskultur zu stärken.

Sicherheitsgrundsätze für Mitarbeitende und Auftragnehmer

Alle Mitarbeitenden, einschliesslich der an unseren Standorten tätigen Auftragnehmer, sind dafür verantwortlich, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Jeder Einzelne trägt die Verantwortung für seine persönliche Sicherheit und die seiner Mitarbeitenden. Die Sicherheitsrichtlinie von Eaton ist Teil unserer Agenda für verantwortungsvolles Handeln (Doing Business Right). Sie ist unser Leitfaden bei der Vermeidung von Verletzungen und Krankheiten am Arbeitsplatz.

>25
%
Senkung der Gesamtrate meldepflichtiger Fälle (TRCR) in 2020
26
%
Senkung der Fehltagequote (DACR) in 2020
100
%
Unserer Angestellten sind für die Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds verantwortlich

Wir sorgen dafür, dass sicher und zuverlässig gearbeitet wird.*

*Sicherheit ist kein Zufall. Bei Eaton implementieren wir Prozesse, die den Arbeitsschutz der Mitarbeitenden bei unseren Kunden und in unserem Unternehmen stetig verbessern. Wir klären unsere Kunden und Partner über Best Practices und technische Lösungen auf, um eine sicherere Welt für alle zu schaffen.

Sicherheit ist die Verantwortung von allen Mitarbeitenden

Die Sicherheitsgrundsätze von Eaton unterstreichen die Bedeutung des Gesundheitsschutzes unserer Mitarbeitenden:

  • Sicherheit ist von grundlegender Bedeutung für alle unsere Aktivitäten.
  • Wir verpflichten uns, alle Zustände zu beseitigen, die zu Personenschäden oder berufsbedingten Erkrankungen führen können.
  • Alle arbeitsbedingten Verletzungen und Erkrankungen sind vermeidbar, und ein Arbeitsumfeld ohne Unfälle (Zero Incidents) ist möglich.
  • Wir treffen Entscheidungen und fördern Verhaltensweisen, die uns und andere vor Verletzungsrisiken schützen.
  • Wir nutzen bewährte Problemlösungsprozesse, um Risiken zu vermindern und unsere Sicherheitsleistung kontinuierlich zu verbessern.

Jeder Einzelne ist für die Einhaltung des Arbeitsschutzes verantwortlich und rechenschaftspflichtig. Ebenso verlangen unsere Sicherheitsrichtlinien von jedem Mitarbeitenden, ein Risikoverhalten oder unsichere Bedingungen unverzüglich zu melden und zu korrigieren. Dazu gehört auch, die grundlegenden Sicherheitsanforderungen im folgenden Abschnitt zu befolgen. Diese Bestimmungen sind bedingungslos einzuhalten, da ein Verstoß zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.

Sicherheitsanforderungen sind einzuhalten

  • Steuerung gefährlicher Energie/Verriegelung: Wir verwenden bewährte Energiekontrollen/Verriegelungsverfahren bei der Durchführung von Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten an Anlagen und Prozessen.
  • Maschinenschutz und Bedienung: Wir stellen sicher, dass die Maschinenschutzeinrichtungen ordnungsgemäß funktionieren, die Mitarbeitenden die Anlagenschutzeinrichtungen nutzen und alle sicherheitsrelevanten Verfahren einhalten.
  • Zulassungen und spezielle Sicherheitsverfahren für hochriskante Tätigkeiten: Wir achten auf eine sachgemäße Ausführung der Tätigkeiten und beantragen Erlaubnisscheine für genehmigungspflichtige Arbeiten. Wir befolgen alle besonderen Sicherheitsvorkehrungen bei Heißarbeiten, beim Betreten enger Räume, bei Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten sowie an höher gelegenen Arbeitsbereichen und anderen Tätigkeiten mit hohem Risiko. Diese Tätigkeiten werden ausschließlich von geschultem und berechtigtem Personal durchgeführt.
  • Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Wir befolgen alle PSA-Anforderungen, die für unsere Arbeit und unseren Arbeitsbereich vorgeschrieben sind.
  • Sicheres Fahren: Bei Geschäftsreisen mit dem Auto reduzieren wir Ablenkungen auf ein Minimum. Telefonate dürfen nur mit Freisprechanlagen geführt werden. Beim Fahren legen wir Sicherheitsgurte an und fordern das Gleiche von unseren Beifahrern. Das Führen von Fahrzeugen unter dem Einfluss jeglicher Substanzen ist nicht gestattet.
  • Berichterstattung über Vorfälle und Ereignisse: Wir melden Gefahrenumgebungen sowie alle Verletzungen und Krankheiten – auch wenn sie noch so geringfügig sind. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße medizinische Beurteilung und die Entwicklung verbesserter Verfahren, um ähnliche Vorfälle oder Zustände in der Zukunft zu verhindern.

Lebensrettende Regeln – kompromisslose Arbeitssicherheit hat Vorrang

Die folgenden lebensrettenden Regeln sind zu jeder Zeit zu befolgen. Ein Verstoß führt zur Kündigung.

  • Sicherheits- und Schutzvorrichtungen: Vorrichtungen, die für einen sicheren Maschinenbetrieb installiert wurden, dürfen nicht entfernt, manipuliert oder umgangen werden.
  • Ausschalten/Sperren: Sämtliche Absperrungs-/Abschaltungsverfahren müssen eingehalten werden.
  • Elektrische Arbeiten/Lichtbogen: Bei Elektroarbeiten oder der Gefahr von Lichtbogenüberschlag ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen.
  • Absturzsicherung: Bei Arbeiten ab einer ungeschützten Höhe von 1,82 m über dem Boden müssen Absturzsicherungen verwendet werden.
  • Genehmigungspflichtige Arbeit in engen Räumen: Enge Räume dürfen nur mit einer gültigen Erlaubnis betreten werden.
  • Sicherheitsgurte/Rückhaltevorrichtungen: Alle Führer und Passagiere von Flurförderzeugen und zugehörigen Ausrüstungen müssen vorhandene Sicherheitsgurte und Rückhaltesysteme verwenden.

Sicheres Arbeiten ist eine Voraussetzung für die Beschäftigung in unserem Unternehmen. Wir lassen keine Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Mitarbeitenden zu, der nach bestem Wissen und Gewissen einen Sicherheitsverstoß meldet. Mitarbeitende, die grundlegende Sicherheitserwartungen oder andere Sicherheitsanforderungen mißachten, können disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung unterliegen. Ein Verstoß gegen die lebensrettenden Regeln führt zur Kündigung.

Handbuch für Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz

Unser Ziel ist es, ein sicheres und gefahrloses Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden, Auftragnehmer und Besucher zu schaffen. Das EHS-Handbuch (EHS – Environment, Health, Safety) gilt auch für alle Vertragspartner, die an unseren Standorten tätig sind. Dazu gehören Lieferanten, Beschäftigte mit Zeitverträgen, Dienstleister, Auftragnehmer, Besucher und alle sonstigen Mitarbeitenden anderer Unternehmen. Das Handbuch enthält eine Zusammenfassung der EHS-Anforderungen, die für die Arbeit in unserem Unternehmen zu befolgen sind. Die Einhaltung der Bestimmungen in diesem Handbuch und aller rechtlich vorgeschriebenen sowie standort- und projektspezifischen Anforderungen ist die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen.

Handbuch für von Eaton betriebene Standorte einsehen

Unsere Mitarbeitenden und Auftragnehmer können Tätigkeiten in Betrieben ausführen, die nicht von Eaton beaufsichtigt werden, wie beispielsweise Wartungs- und Servicearbeiten an Kundenstandorten. In solchen Fällen kann die Bereitstellung einer geschützten und sicheren Arbeitsumgebung von den Maßnahmen (oder der Unterlassung von Maßnahmen) anderer abhängen. Die EHS-Richtlinie enthält eine Zusammenfassung der Anforderungen, die von den EHS-Verantwortlichen der Vertragspartner an ihren Standorten zu berücksichtigen sind. Die Einhaltung dieser – und aller rechtlich vorgeschriebenen, standort- und projektspezifischen Anforderungen – ist eine Voraussetzung für Tätigkeiten an Standorten, die nicht von Eaton beaufsichtigt werden. Eaton Mitarbeitende oder Auftragnehmer sind berechtigt, die Arbeit einzustellen und den Arbeitsplatz zu verlassen, wenn eine Anforderung der EHS-Richtlinie nicht erfüllt wird. Dies gilt auch, wenn sie sich oder das Eigentum von Eaton unannehmbaren Gesundheits- und Sicherheitsrisiken ausgesetzt sehen, die von Dritten aufgrund mangelnder angemessener Kontrolle ausgehen.

EHS-Richtlinien für nicht von Eaton betriebene Standorte einsehen

„Zero Incident“-Sicherheitsprogramm

Durch die Risikobewertungen und Audits unserer Gesundheits- und Sicherheitsverfahren erhalten wir konkrete Ergebnisse.

Um die Implementierung eines „Zero Incident“-Sicherheitsprogramms zu beschleunigen, haben wir unser Programm für Schwerpunktstandorte eingeführt. Die strategischen Standorte wählen wir unter Berücksichtigung des aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsniveaus und der vorhandenen Sicherheitskultur aus. Das Programm zielt darauf ab, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden zu verbessern und gleichzeitig eine „Zero Incident“-Sicherheitskultur konsequent zu pflegen. Dafür konzentrieren wir uns auf die Grundlagen eines erfolgreichen Sicherheitsprogramms und setzen diese um. Dazu gehören:

  • Beteiligung des Managements und der Führungskräfte
  • Einbindung der Mitarbeitenden
  • Identifizierung, Prävention und Kontrolle von Gefahren
  • Trainings und umfassende Kommunikation, um Bewusstsein und Verständnis zu erhöhen
  • Überwachung von Fortschritt und Verantwortlichkeit

Um ein anhaltendes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, erhalten unsere Mitarbeitenden regelmäßige Updates über wichtige Sicherheitswerte und -verhaltensweisen.  Verschiedene EHS-Schulungen für alle Mitarbeitenden sowie spezielle Trainings für Führungskräfte unterstützen dies:

  • Sicherheitstraining im Onboarding-Prozess für alle neuen Mitarbeitenden
  • Zahlreiche Trainingsmöglichkeiten, welche die EHS-Grundsätze vermitteln
  • EHS-Schulungen für Werksleiter
  • Spezielle Trainings zur Betriebssicherheit für Vorgesetzte

Unser „Safety Awards“-Programm zeichnet Standorte mit einem herausragenden Sicherheitsniveau aus. Mit diesen Auszeichnungen werden Standorte gewürdigt, die herausragende Sicherheitsleistungen erbringen, beispielsweise:

  • Identifikation und Kontrolle der wichtigsten standortspezifischen Gefahren
  • Verwendung von Frühindikatoren mit entsprechenden Zielgrößen sowie Nachweisen, dass die Informationen genutzt wurden, um das Sicherheitsmanagement zu verbessern
  • Ausgereiftes und effektives Mitarbeiterengagement
  • Effektives Belohnungs- und Anerkennungsprogramm
  • Integration der Arbeitssicherheit in Maßnahmen und Planungen zur kontinuierlichen Verbesserung

Verwandte Nachhaltigkeitsthemen