Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Une maison norvégienne encore plus écoénergétique

Découvrez comment xStorage Home a permis à une famille norvégienne d’améliorer l'efficacité énergétique de sa maison.
Magnus Vågen et Arne Ivar Sundseth, distributeurs de xStorage Home dans les régions du nord de la Norvège

Je voulais utiliser plus d'énergie solaire ; grâce à la nouvelle installation, je peux stocker l'énergie en période creuse et l'utiliser lorsque les prix de l'énergie sont élevés.

Magnus Vågen, Eaton xStorage Home customer

La famille Vågen a réussi à rendre sa maison encore plus écoénergétique.

Quand les Vågen ont décidé de construire une nouvelle maison il y a trois ans, ils ont fait le choix de l'énergie géothermique - l'énergie de la Terre convertie en chaleur. Il s'agit d'une énergie propre et durable qui peut être utilisée pour produire de l'électricité. Ce type d'énergie a permis à la famille de réduire sa consommation énergétique d'environ 40 % par rapport à la consommation moyenne d'un ménage norvégien moyen. L'été dernier, des panneaux solaires ont été installés sur le toit de la maison des Vågen, ainsi qu'un système xStorage Home dans le garage. La famille a entrepris ces travaux dans le souci de devenir autosuffisante grâce à des mesures d'économie d'énergie à long terme. L'énergie produite par les panneaux solaires est stockée dans deux systèmes xStorage Home, chacun composé d’un convertisseur hybride et de batteries Eaton. La capacité de stockage du xStorage Home va doubler à la rentrée 2019 grâce à une toute nouvelle voiture Nissan LEAF. Cette voiture électrique restera dans le garage, et une fois connectée au système xStorage Home, elle alimentera la maison des Vågen. « J'ai vraiment hâte de voir comment la maison, les panneaux solaires et la voiture électrique vont interagir. Le rechargement des batteries de la voiture aura lieu en heures creuses. L'énergie produite sera ensuite utilisée pour alimenter la maison lorsque le coût de l'électricité est le plus élevé. J'espère que la voiture roulera à l'électricité gratuite d'ici un an », confie M. Vågen.

Revendre l'électricité à la société énergétique

Grâce à un été exceptionnellement chaud et ensoleillé, cette famille de cinq personnes a pu réduire encore davantage sa consommation énergétique. Avant l'installation du système xStorage Home en juin, la famille Vågen consommait 44 % moins d'énergie que les ménages norvégiens moyens. Le mois suivant, la famille a réalisé des économies supplémentaires, ce chiffre atteignant les 53 %. « Nous ne sommes pas particulièrement préoccupés par la durabilité ou les économies d'énergie. Nous vivons dans le confort, nous utilisons autant d'eau chaude que nous le souhaitons et notre maison est bien chauffée l'hiver. Une grande partie de l'énergie économisée est le fruit de l'énergie géothermique et d'une bonne isolation », explique M. Vågen, avant d'ajouter : « Notre compteur n'est pas encore installé mais je pense que nous réaliserons encore plus d'économies une fois qu’il sera en place ». Grâce à une application installée sur son téléphone, M. Vågen peut voir qu'il a revendu plus de 500 kilowattheures au fournisseur d’énergie norvégien depuis la mi-juin. « Si cet été sera aussi chaud que celui de l'année dernière, je suis presque sûr que l'énergie que nous produirons nous-mêmes sera suffisante pour répondre à nos besoins énergétiques tout au long de l'été, dans la mesure où notre usage est un peu plus réfléchi », explique M. Vågen.

Hausse des prix de l'énergie

Un autre avantage de l'autosuffisance énergétique : la revente de l'énergie excédentaire. M. Vågen revend lui aussi cette énergie au fournisseur d'énergie, ce qui a pour effet d'augmenter son retour sur investissement. « Je m'attends à ce que les prix de l'électricité augmentent et je pense que nous pourrons ainsi tirer parti de notre investissement. Plus le prix de l'énergie est élevé, plus j'ai de possibilités de revendre au fournisseur l'énergie que j'ai stockée », explique M. Vågen. Il est difficile de prédire quand les retours sur investissement liés au système xStorage Home et à la voiture Nissan LEAF commenceront à se faire sentir, car il faut tenir compte de nombreux facteurs. « Il est difficile de savoir l'ampleur et la rapidité de la hausse des prix de l'électricité et le nombre de personnes susceptibles d'investir dans des systèmes de stockage d'énergie résidentiels dans un avenir proche. Quelle est la durée de fonctionnement des batteries et des panneaux solaires ? Nous n'en sommes pas sûrs, vu les difficultés de calcul, mais je pense que mon investissement sera rentable dans une quinzaine d'années », dit M. Vågen. L'hiver est sombre et interminable en Norvège, particulièrement dans les régions aussi éloignées qu'Inderøy, mais la famille est convaincue que la production énergétique des panneaux solaires va démarrer réellement vers février. « En général, il fait froid en février, mais le temps est clair et la neige réfléchit beaucoup la lumière du soleil », conclut M. Vågen. La période estivale et l'année 2018 dans son ensemble ont été vraiment remarquables en termes de panneaux solaires. Je croise les doigts pour qu'il fasse toujours aussi beau ».