Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

xStorage Home facilite la transition énergétique

Dans le cadre du projet scientifique Horizon 2020  INVADE financé par l'Union européenne, une vingtaine de systèmes Eaton xStorage Home ont été installés pour comprendre l'évolution future du marché énergétique. 

Systèmes Eaton xStorage : une nécessité pour l’évolution future du marché énergétique

Regardez la vidéo et découvrez pourquoi.

Le groupe industriel norvégien Lyse et le projet INVADE

Lyse est un groupe industriel norvégien opérant dans les domaines de l'énergie et des réseaux. Le groupe industriel a été la première société norvégienne à investir dans les systèmes xStorage Home d'Eaton. L'investissement a été réalisé à des fins de recherche pour le projet scientifique européen INVADE, l'un des plus importants projets scientifiques jamais réalisés en Europe dans le domaine des réseaux intelligents et du stockage d'énergie avec un budget total de 16 millions €.

Installation d'une vingtaine de systèmes xStorage Home Eaton

Les systèmes xStorage Home d'Eaton ont été installés dans une vingtaine de foyers à Rogaland, en Norvège. Ces systèmes se composent de batteries de seconde vie,  de batteries neuves de Nissan LEAF et d’onduleur de technologie Eaton en vue d'assurer la conversion et la gestion d'énergie. Eaton xStorage est disponible pour les applications résidentielles, tertiaires et dans le cadre de réseaux énergétiques et de data centers plus importants. Les appareils xStorage Home utilisés par Lyse sont constitués de batteries de seconde vie et neuves Nissan LEAF de 6 kWh et 4,2 kWh, qui sont en mesure d'alimenter un foyer norvégien pendant trois à cinq heures.

Ce projet suscite de grandes attentes. Le marché énergétique est en pleine mutation et nous voulons anticiper ces changements en testant des technologies innovantes et en nous assurant d'avoir développé les meilleurs modèles économiques. En participant au projet INVADE, nous pouvons contribuer à la résolution de ces défis aussi bien sur le plan national qu'international.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

Réduire les pics de charge lorsque l'énergie du réseau est en forte demande

Ce projet vise entre autres à réduire les pics de charge qui surviennent lorsque la demande d'énergie du réseau est élevée. Le système xStorage Home est la solution idéale : l'électricité peut être stockée dans le système xStorage Home lorsque le prix de l'électricité est bas, et utilisée lorsque le prix est élevé. Le projet INVADE est dirigé par Smart Innovation Norway, et Lyse dirige le projet pilote norvégien. Des projets pilotes sont également en cours en Allemagne, aux Pays-Bas, en Bulgarie et en Espagne, où différentes entreprises sont chargées d'étudier de nouvelles solutions intelligentes et de nouveaux modèles commerciaux sur le marché dans les secteurs électriques et énergétiques. Lyse entend se concentrer sur des solutions qui répondent aux besoins du marché grand public.

Nous entendons développer de nouvelles solutions numériques garantissant une meilleure utilisation du réseau énergétique, une transition plus aisée vers les énergies renouvelables et la réduction des pics de consommation le tout grâce au stockage d'énergie.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

Le système xStorage Home sera utilisé dans le cadre de trois sous-projets

Le système xStorage Home sera utilisé dans le cadre de trois sous-projets : La consommation énergétique en termes d'impact, la consommation énergétique en termes de rentabilité économique et les moyens d'optimiser le stockage d'énergie en combinaison avec l'énergie à faible débit, comme l'énergie solaire. Lyse entend également examiner les possibilités d'optimisation de la gestion de l'électricité et du chauffage résidentiel et de leur connexion à l'Internet des objets.

Il existe de nombreuses solutions prometteuses où l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont en mesure de gérer différentes solutions. Le stockage d'énergie viendra compléter le marché énergétique de demain et les consommateurs pourront utiliser l'énergie de manière plus intelligente. Les compagnies d'électricité bénéficieront d'une meilleure distribution et le client sera en mesure de contrôler et de gérer son domicile d'une manière plus intelligente.

Trond Torbjørnsen, Senior Business Developer at Lyse

Répondre à la demande accrue d'énergie des réseaux électriques

Le stockage d'énergie permettra également d'équilibrer la demande d'énergie du réseau. Cela est indispensable en raison de l'utilisation de plus en plus fréquente de composants à haute consommation d'énergie, tels que les véhicules électriques et les tables de cuisson à induction.