Document downloaden () van 20
We make what matters work*

Buildings as a Grid

Ontdek hoe de energietransitie u kan helpen om de prestaties en het functionele gebruik van uw gebouwinfrastructuur te verbeteren en uit te breiden. 

Uw gebouw en de energietransitie

De energietransitie creëert een kans voor gebouweigenaren om energie veel voordeliger te beheren. Wij versnellen deze transitie door de vereenvoudiging van de integratie van hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en EV-laadinfrastructuur.

Met onze Buildings as a Grid-aanpak kunt u uw gebouw transformeren tot een energiehub en profiteren van het nieuwe energietijdperk, uw bestaande elektrische infrastructuur beter beheren en u voorbereiden op toekomstige energiebehoeften.  Dit is onze Everything as a Grid-strategie: flexibele, toekomstbestendige energiesystemen creëren die de CO₂-uitstoot verminderen, de flexibiliteit verhogen, de energiekosten verlagen en nieuwe inkomstenbronnen genereren.

Met uw gebouw als energiehub, is het eenvoudig om in de benodigde energie te voorzien en de infrastructuur zo efficiënt mogelijk in te zetten. De energiesystemen van kantoren, universiteiten, winkels, appartementen, luchthavens en stadions kunnen op nieuwe manieren worden ingezet om energiedoelstellingen te behalen en inkomsten te verhogen, terwijl uw plaatselijke energienet wordt ondersteund. 

Energietrends voor gebouwen

Gebouwen hebben veel energie nodig. Deze vraag zal alleen maar toenemen in de toekomst. Slim energiegebruik is daarom cruciaal voor CO₂-reductie, bedrijfscontinuïteit en controle over energiekosten. Zo behaalt u niet alleen concurrentievoordeel, maar optimaliseert u ook de efficiëntie van uw gebouw.

Dit is hét moment om de bestaande elektrische infrastructuur van gebouwen in te zetten om u voor te bereiden op de toekomst. De Buildings as a Grid aanpak geeft u meer controle over uw energiesysteem.

Van de wereldenergie wordt door gebouwen verbruikt
>30
%
Van de wereldenergie wordt door gebouwen verbruikt
Toename van vraag naar elektriciteit in 2050 door de elektrificatie van voertuigen
27
%
Toename van vraag naar elektriciteit in 2050 door de elektrificatie van voertuigen
Toename in elektriciteitsverbruik in 2050 door gebouwen en wegtransport
50
%
Toename in elektriciteitsverbruik in 2050 door gebouwen en wegtransport

Buildings as a Grid: zet uw energie op nieuwe manieren in

Buildings as a Grid combineert lokale energieopwekking, energieopslag en intelligent beheer om het maximale uit uw energiesysteem te halen.

De bestaande energie-infrastructuur kan geoptimaliseerd worden met een modulaire aanpak die eenvoudig kan worden aangepast aan de veranderende energiebehoeften. Zo kunnen gebouweigenaren door middel van flexibele energiesystemen een balans vinden tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid.   

Expertise en oplossingen voor de energiebehoeften van de toekomst

Generaties lang werden elektrische systemen ontworpen op basis van historische gegevens om te voldoen aan toenmalige energievereisten, weerpatronen en verwachtingen. Maar nu, meer dan ooit, moet een infrastructuur zich kunnen aanpassen aan continue verandering. Dat betekent gebouwen ontwerpen die de toekomstige energie-uitdagingen aankunnen, zodat energie altijd beschikbaar is, wat er ook gebeurt.

Eaton begrijpt dit maar al te goed omdat we onze klanten hebben geholpen om precies dát mogelijk te maken: elektrische systemen creëren die voldoen aan de energievereisten van vandaag, en anticiperen op de uitdagingen van morgen.  

Versterking van de energiedistributie is essentieel voor uw bedrijfsactiviteiten
Met expertise en oplossingen voor het opzetten van energiesystemen kunnen we de nodige updates uitvoeren die het nieuwe energietijdperk vereist

De stabiliteit zowel voor als achter de meter verhogen
Oplossingen die bijdragen aan het reguleren van energieschommelingen in energieopwekking- en afname

Leider in de ontwikkeling van microgrids
Met wereldwijde projecten die optimaliseren waar, wanneer en hoe elektriciteit wordt verbruikt

Energiereserves inzetten
Energieopslag verbinden met het energienet

Hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en EV-infrastructuur veilig toevoegen
Expertise met complexe projecten voor klanten en onze faciliteiten 

Maak gebruik van de kracht van de energietransitie. Met onze Buildings as a Grid-aanpak kunt u uw infrastructuur op nieuwe manieren inzetten, om u te verzekeren van energieoptimalisatie en beschikbaarheid. 

Haal voordeel uit uw EV-laadinfrastructuur

Voor gebouweigenaren en fleet managers kan de installatie van een EV-laadinfrastructuur aanzienlijke voordelen opleveren. Dat betekent dat er moet worden nagedacht over de herinrichting van de parkeergelegenheid. De combinatie van lokale energieopwekking, energieopslag voor eigen verbruik en peak shaving is een efficiënte manier om de integratie van EV-laden te ondersteunen.

We make buildings work.

Nu de vraag naar energie steeds meer toeneemt, is dit hét moment om de elektrische infrastructuur van uw gebouw om te vormen tot een inkomstenbron, in plaats van een inkomstenpost. Ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een energiemanagementstrategie die zowel aan de behoeften van uw klanten als aan uw bedrijfsdoelstellingen voldoet.