Document downloaden () van 20
We make what matters work*

Wij zorgen voor uitstekende maaltijden.

Weinig zaken zijn zo belangrijk, of lekker, als een goede maaltijd. Voedsel brengt ons samen, houdt ons op de been tijdens de dag en is één van de dingen die ons verbindt. De menselijke beschaving vindt zijn oorsprong zelfs in voedsel, aangezien mensen samenkwamen om elkaar van voedsel te voorzien op een veilige, efficiënte en voorspelbare manier.

Vandaag is de situatie eigenlijk nog steeds hetzelfde. In ieder land zie je dat bijna de helft van de bevolking werkzaam is in landbouwgerelateerde activiteiten, en nog miljoenen anderen zijn actief in voedselgerelateerde diensten. Helpen de wereld te voeden is ook een groot deel van wat wij doen. Van het veld tot de koelwagen, van de markt tot de keuken, overal vind je innovaties van Eaton. Want wij weten dat elke maaltijd er echt toe doet, en daarom zorgen wij ervoor dat ze uitstekend zijn.

Wij zorgen voor verse voedingsmiddelen.

Waar je ook gaat zitten om te eten, de vruchten en groenten op tafel komen van boerderijen overal ter wereld. Elk jaar opnieuw helpen verbeteringen in veeteelt en landbouw de voedselproductie, waardoor diverse producten efficiënter kunnen worden geoogst, verder dan ooit kunnen worden vervoerd en de consumenten van lagere prijzen kunnen profiteren.

Op de boerderij en in het veld, overal draagt Eaton bij aan een verhoogde productiviteit en verbeterde landbouwcyclus. Of het nu gaat om precisie en nauwkeurigheid garanderen tijdens het irrigatieproces, of om het leveren van veilige, betrouwbare noodstroomvoorziening, wij helpen moderne landbouw mogelijk te maken.
tractor-preparing-farm-fields.jpg
women-grocery-shopping-for-produce.jpg

Wij houden het koel en fris.

Na maandenlang van de zon te hebben genoten, is de trip van het veld naar de markt, het distributiecentrum of de verwerkingsinstallatie van cruciaal belang. Dankzij de moderne technologie bevindt uw volgende maaltijd zich bij u om de hoek of misschien zelfs aan de andere kant van de oceaan. Wonderbaarlijk genoeg zijn ze allebei waarschijnlijk even heerlijk. Snel koelen en betrouwbaar koelen waren niet alleen een revolutie voor de manier waarop we eten, maar ook voor de manier waarop we leven. 

Koelwagens en een uiterst gecoördineerde distributie zorgen er in grote mate voor dat wij kunnen genieten van een dergelijke variëteit aan voedsel. De innovaties van Eaton houden producten koel onderweg – met betrouwbare circuitbescherming en geavanceerde technologie zoals aandrijvingen met variabele frequentie voor verwarming-, ventilatie-, airconditioning- en koelunits, maar ook de koppelingen, kleppen en versnellingsbakken die de wagens vlot en efficiënt laten rijden. 

Ik ben trots op hoe Eaton bijdraagt aan het dagelijks leven van mensen. Door betere processen, productie en transport van landbouwproducten kunnen mensen op tijd genieten van verse en voedzame maaltijden.

Haibin, productlijnmanager, Electrical Sector, Aziatisch-Pacifische regio

Veilig van de bron tot in de schappen.

*"Hoewel rechtstreeks van de akker naar de tafel een hippe culinaire trend is, moet het grootste deel van het voedsel en de dranken waar we van genieten voorzichtig worden verwerkt. Een groot deel van de wereld profiteert van de exponentiële verbetering in de veiligheid, consistentie en kwaliteit van voedsel die mogelijk worden gemaakt door industriële processen. De dranksector belichaamt de ultieme precisieverwerking – hier staan extreem hygiënische omgevingen en strenge procescontroles centraal in het brouwen van bier en het distilleren van sterke drank.

Of het nu om bier of wijn, groenten of gebakken producten, of oliën of ingrediënten gaat, Eaton staat aan de productielijn die uw maaltijden op tafel zet. Wij helpen producenten geld te besparen in de elektrische, water- en verwerkingssystemen – met filtratieproducten die ontworpen en ontwikkeld worden volgens de meest recente en veeleisende sectornormen. Bovendien verbeteren onze energiemanagementoplossingen voor machines en gebouwen de efficiëntie en veiligheid, zowel voor het personeel als voor de consumenten.
food-prep-assembly-line.jpg

Kwalitatieve voeding en drank produceren is zowel een rationeel als emotioneel proces. Ik ben er trots op dat Eaton helpt om de beste smaak te verkrijgen uit grondstoffen, en hoge kwaliteit garandeert bij alle stappen van de waardeketen.

Uta, marketing manager, filtratiesegement, EMEA

Onze verhalen: We make what matters work

“Making what matters work” zou niet mogelijk zijn zonder de toewijding van onze werknemers. En het produceren van de beste wijnen, bieren en sterke drank vereist nauwkeurige tests en analyses. Hier leer je rechtstreeks van een van onze laboratoriummangers binnen het filtratiesegement hoe dat in zijn werk gaat.

Van boerderij naar vrachtwagen naar het schap en uw tafel

Energie speelt een fundamentele rol bij het mogelijk maken van bijna elke maaltijd die we nuttigen.  Daarom zetten we ons in voor het verbeteren van het leven van mensen en het milieu met technologieën en diensten voor energiebeheer die veiliger, betrouwbaarder, efficiënter en duurzamer zijn. Want dat is wat echt belangrijk is. En wij zorgen ervoor dat het werkt.