Fazemos funcionar o que é importante*

Política de EHS

Nossa visão é melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente por meio do uso de tecnologias e serviços de gerenciamento de energia, porque um ambiente saudável e o sucesso a longo prazo de nossos negócios, pessoas, clientes e comunidades são importantes. 

Gerenciamento de EHS da Eaton: melhoria contínua em meio ambiente, saúde e segurança

A Eaton está comprometida em minimizar o impacto ambiental de nossos produtos e operações em todo lugar onde fazemos negócios e a melhorar continuamente nosso desempenho em meio ambiente, segurança e saúde (EHS). Todo funcionário é responsável por cumprir essa política de EHS.

Nesse sentido, a Eaton aplica mundialmente um grupo padrão de práticas relacionadas ao consumo de água e energia, geração de resíduos, segurança dos funcionários e outros tópicos. 

Sistema de gestão de EHS

A Eaton é guiada pelo MESH (Gerenciamento do Meio Ambiente, Segurança, Proteção e Saúde), um sistema unificado e implementado globalmente que consolida os programas existentes em um sistema de gestão integrado. Todas as instalações da Eaton pelo mundo todo trabalham em prol de metas consistentes, aplicam os mesmos indicadores, definem metas de melhoria e identificam e compartilham práticas recomendadas. Acima de tudo, o MESH eleva o EHS de uma série de atividades isoladas para uma responsabilidade compartilhada por todos os funcionários da Eaton. O MESH também foi desenvolvido em conformidade com padrões internacionais como ISO 14001 e OHSAS 18001/ISO 45001. Nosso sistema de gestão MESH abrange as categorias mostradas abaixo com uma abordagem de gestão global.

Elemento

Escopo

Planejamento

Estabelece e implementa atividades para manter e melhorar as práticas com base em circunstâncias de mudança dentro da pegada de influência de EHS de uma unidade.

Verificação e revisão

Estabelece a medição, monitoramento e avaliação do desempenho de EHS de uma unidade. 

Segurança

Estabelece um ambiente de trabalho seguro e protegido. Isso inclui os seguintes assuntos: controle de acesso, sistemas de segurança, planejamento, treinamento, viagens e relatórios.

Padrões de Conformidade Legal

Estabelecem o nosso compromisso de cumprir ou exceder os requisitos regulatórios e corporativos consistentes com as políticas da empresa sobre ética e conformidade. As regras de segurança e conformidade se aplicam a todos os terceiros que realizam atividades em unidades da Eaton, incluindo fornecedores, trabalhadores casuais, prestadores de serviço, visitantes e todas as outras pessoas que não sejam funcionárias da Eaton.

spacer
Elemento Escopo

Gerenciamento e minimização de emissões atmosféricas

Estabelece os requisitos mínimos da Eaton para o gerenciamento de poluentes atmosféricos gerados e descarregados das instalações da Eaton. Cada unidade de negócios da Eaton deve ser gerenciada de forma a minimizar o impacto das emissões atmosféricas na comunidade e operar continuamente dentro das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora.

Gerenciamento e minimização de energia

Estabelece requisitos e objetivos de desempenho relacionados ao gerenciamento de energia. Os benefícios de otimizar o desempenho energético são duplos: (a) reduções nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e outros impactos ambientais associados ao consumo de energia; e (b) redução nos custos operacionais relacionados à energia nas instalações da Eaton.

spacer
Elemento Escopo

Gestão e conservação de água

Estabelece o uso da água para garantir a conformidade com todos os requisitos regulatórios e minimizar qualquer impacto das liberações de água para a comunidade e o ambiente onde a planta opera.

Gestão de águas pluviais

Estabelece procedimentos de gestão para minimizar a exposição de águas pluviais a atividades industriais.

spacer
Elemento Escopo

Gestão e minimização de resíduos

Estabelece a caracterização e o gerenciamento de resíduos ou subprodutos descartados ou reciclados, incluindo o descarte ou a reutilização de equipamentos de fabricação nas instalações da Eaton.  Além disso, o gerenciamento de resíduos deve incluir metas de minimização de resíduos para reduzir a geração de resíduos, minimizando assim a pegada de eliminação de resíduos de uma unidade.

spacer
Elemento Escopo

Gerenciamento de produtos químicos

Estabelece o manuseio adequado de produtos químicos para atender aos requisitos da Eaton e quaisquer requisitos regulatórios aplicáveis.

spacer
Elemento Escopo

Transporte de materiais perigosos

Estabelece um processo de gerenciamento abrangente em cada local, juntamente com atribuições específicas de pessoal, para gerenciar o transporte seguro de materiais perigosos/mercadorias perigosas e em conformidade com a lei.

spacer
Elemento Escopo

Gestão de EHS do prestador de serviços

Estabelece os padrões mínimos para gerenciar o desempenho dos prestadores de serviços em questões de meio ambiente, saúde e segurança. Essas normas são consistentes com o compromisso da empresa de melhorar continuamente o desempenho de EHS.

Segurança dos motoristas e da frota

Estabelece requisitos para funcionários que recebem veículos da empresa ou que ocasionalmente os dirigem.

Segurança de tratamento térmico

Estabelece requisitos mínimos de desempenho para a operação segura de fornos que empregam atmosferas carregadas de carbono para o tratamento de ligas ferrosas.

Testes de pressão e vasos de pressão, ar HP e gás comprimido (dois elementos combinados)

Estabelece requisitos mínimos para o teste de produtos usando fluidos ou gases acima da pressão de trabalho.

spacer
Elemento Escopo

Segurança do processo

Estabelece requisitos mínimos relacionados a espaços confinados, segurança de máquinas, controle de energia, caminhões industriais motorizados e equipamentos de proteção individual.

spacer
Elemento Escopo

Prontidão, resposta e comunicação de emergência

Estabelece os requisitos mínimos para todas as unidades da Eaton em relação à preparação, resposta e comunicação para eventos de emergência que possam criar riscos de EHS, causar interrupção de negócios ou exigir evacuação ou abrigo no local.

spacer
Elemento Escopo

Ergonomia

Estabelece áreas onde existem fatores de risco ergonômicos. A ergonomia é o processo de otimização do design da estação de trabalho para minimizar os fatores de risco para todos os associados, eliminar esforço extra e movimento desperdiçado e maximizar a produtividade e a eficiência.

Avaliação e controle de exposição

Estabelece processos para realizar avaliação de risco, gestão de mudanças e auditorias de rotina para identificar e reconhecer riscos de exposição.

Investigação de incidentes e gestão médica

Estabelece os requisitos mínimos para três áreas temáticas: (i) o processo de relato e investigação de incidentes de EHS; (ii) os requisitos de gestão médica; e (iii) o processo de relato e gestão de reivindicações para compensação de trabalhadores.

Ruído e conservação da audição

Estabelece os requisitos mínimos para todas as unidades da Eaton em relação a exposições dos funcionários a ruídos, avaliação de ruídos no local de trabalho, proteção dos funcionários a níveis perigosos de ruídos e testes audiométricos.  

spacer