Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Bâtiments dans le même réseau

Découvrez comment la transition énergétique peut représenter une occasion à saisir d’améliorer le rendement et d’élargir l’utilisation fonctionnelle de l’infrastructure de votre bâtiment. 

Favorisez la transition énergétique de votre bâtiment

La transition énergétique crée une énorme occasion pour les propriétaires de bâtiments de gérer l’énergie de façon beaucoup plus efficace. Nous accélérons ce changement en facilitant l’intégration des énergies renouvelables, du stockage d’énergie et de l’infrastructure de recharge de véhicules électriques.

Grâce à notre approche Bâtiments dans le même réseau, vous pouvez transformer votre bâtiment en un carrefour énergétique pour tirer profit du nouveau paradigme énergétique, mieux gérer l’infrastructure électrique existante et vous préparer aux besoins énergétiques futurs.  C’est notre stratégie Tout dans le même réseau qui est à l’œuvre, afin de créer les systèmes énergétiques flexibles de l’avenir, par l’accélération de la décarbonisation, le renforcement de la résilience, la réduction des coûts énergétiques et la création de nouvelles sources de revenus.

Lorsque votre bâtiment est lui-même un réseau électrique, il est plus facile d’obtenir l’énergie dont vous avez besoin et de rendre votre infrastructure plus efficace. Cela signifie que les systèmes électriques des bureaux, des campus, des commerces, des condominiums, des aéroports et des arénas peuvent être utilisés de manière inédite pour atteindre des objectifs énergétiques et augmenter vos bénéfices tout en soutenant le réseau électrique local. 

Tendances énergétiques des bâtiments

Les bâtiments nécessitent beaucoup d’énergie. Et ces besoins en énergie seront encore plus importants à l’avenir. L’utilisation plus judicieuse de l’énergie est donc essentielle pour soutenir la décarbonisation, la continuité des activités et le contrôle des coûts énergétiques, ce qui permet de créer un avantage concurrentiel et d’étendre les possibilités de votre bâtiment.

Il est possible de faire en sorte que l’infrastructure électrique existante des bâtiments soit plus efficace pour vous aider à vous préparer à l’avenir. Notre approche Bâtiments dans le même réseau vous donne un meilleur contrôle sur votre système énergétique.

Part de l’énergie mondiale consommée par les bâtiments
>30 
%
Part de l’énergie mondiale consommée par les bâtiments
Augmentation de la demande en électricité due à l’électrification des véhicules d’ici 2050
27 
%
Augmentation de la demande en électricité due à l’électrification des véhicules d’ici 2050
Augmentation de la consommation électrique d’ici 2050, attribuable principalement aux bâtiments et au transport routier
50 
%
Augmentation de la consommation électrique d’ici 2050, attribuable principalement aux bâtiments et au transport routier

Bâtiments dans le même réseau : exploitez votre énergie de manière novatrice

L’infrastructure Bâtiments dans le même réseau combine la production locale d’électricité, le stockage d’énergie et le contrôle intelligent pour tirer le meilleur parti de votre système énergétique.

Vous pouvez tirer parti de l’infrastructure énergétique existante grâce à une approche modulaire qui peut facilement s’adapter à l’évolution des besoins énergétiques. Permettre aux propriétaires de bâtiments de trouver un équilibre entre durabilité, accessibilité financière et fiabilité grâce à des systèmes énergétiques flexibles.   

Expertise et solutions pour les besoins énergétiques de demain

Depuis des générations, les systèmes électriques ont été conçus sur la base de données historiques, répondant aux besoins énergétiques, aux schémas météorologiques et aux attentes du passé. Maintenant, plus que jamais, l’infrastructure doit pouvoir s’adapter au changement. Cela signifie concevoir des bâtiments capables de relever les défis énergétiques à venir, afin que l’électricité reste disponible, quoi qu’il arrive.

INFOGRAPHIE

Libérez le potentiel de la transition énergétique pour transformer la fonctionnalité, le rendement et la résilience de l’infrastructure de votre bâtiment tout en augmentant sa valeur

BAAG-banner.JPG

Chez Eaton, nous savons que cela est vrai parce que nous aidons nos clients à y parvenir : créer des systèmes électriques qui répondent aux besoins énergétiques d’aujourd’hui et anticipent les défis énergétiques de demain.  

Renforcer le système de distribution électrique essentiel à vos activités
Notre expertise et nos solutions en matière de systèmes énergétiques pour les bâtiments nous permettent d’effectuer les mises à jour essentielles à un nouveau paradigme d’alimentation

Améliorer la résilience avant et après le compteur
Capacité unique de répondre aux besoins en énergie sur site et sur le réseau

Chef de file en développement de microréseaux
Avec de nombreux projets dans le monde entier qui optimisent l’endroit, le moment et la façon dont l’électricité est consommée

Transformer les actifs énergétiques inexploités
Les ressources d’alimentation de secours peuvent désormais fournir un stockage d’énergie intelligent connecté au réseau

Ajout en toute sécurité d’infrastructures pour les énergies renouvelables, le stockage et les véhicules électriques
Des milliers de projets pour nos clients et nos installations 

Tirez parti de la puissance de la transition énergétique. Notre approche Bâtiments dans le même réseau vous permet de faire fonctionner votre infrastructure de manière novatrice afin de garantir une alimentation électrique permanente, axée sur l’efficacité et prête pour l’avenir. 

Profitez de votre infrastructure de recharge de véhicules électriques

Pour les propriétaires de bâtiments ou les gestionnaires de flottes de véhicules, l’installation d’une infrastructure de chargement de véhicules électriques (VÉ) peut présenter de réels avantages. Cela signifie qu’il faut réfléchir à la façon de transformer une partie de l’immobilier de stationnement en un centre de recharge durable. L’utilisation combinée de la production d’énergie renouvelable sur site et du stockage d’énergie pour l’autoconsommation et l’écrêtement des pointes est un moyen efficace de favoriser l’intégration en douceur de la recharge des VÉ.

Nous propulsons les plus grands chantiers de construction.

Les besoins en énergie ne cessant d’augmenter, il est possible de faire de l’infrastructure électrique de votre bâtiment une source de valeur au lieu qu’elle ne représente une perte de ressources. Découvrez comment nous pouvons vous aider à élaborer une stratégie de gestion de l’énergie qui vous aidera à répondre aux besoins de vos clients et à atteindre vos objectifs commerciaux.

Aperçu de l’approche « Bâtiments dans le même réseau »