Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Elektrifizierung

In der heutigen Welt beeinflusst die Elektrifizierung immer stärker alle Bereiche unseres Lebens. Von den Häusern, in denen wir leben, und den Gebäuden, in denen wir arbeiten, über die Industrieanlagen, in denen unsere Güter produziert werden, bis hin zu den Luft- und Raumfahrtsystemen, die unsere Welt vernetzen, und den Fahrzeugen, die uns von A nach B bringen: Der steigende Spitzenbedarf an elektrischer Energie verändert grundlegend die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, verteilen und nutzen.

Was ist Elektrifizierung?

Elektrifizierung ist der Prozess der Umstellung von Geräten, Systemen oder Sektoren von nicht elektrischen Energiequellen auf Strom. Dieser Übergang kann die Treibhausgasemissionen reduzieren, Geld sparen und die Flexibilität des Netzes unterstützen. Bei der Elektrifizierung werden Technologien, die fossile Brennstoffe verwenden, wie Verbrennungsmotoren und Gaskessel durch elektrisch betriebene Äquivalente wie Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen ersetzt.

Die Welt basiert auf kritischer Infrastruktur und Technologien, die mit elektrischer Energie betrieben werden. Haushalte, Gebäude, Fahrzeuge, das Stromnetz und mehr. Der Übergang zur Elektrifizierung von allem verändert die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, verteilen und verbrauchen.

Den gesamten Energiefluss ganzheitlich gestalten

Eaton hat sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum im Bereich Elektrifizierung durch eine Reihe innovativer Lösungen zu fördern, die auf die Steigerung der Energieeffizienz, Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Dieser ganzheitliche Ansatz deckt alle Aspekte der Energieverwaltung ab, von der Erzeugung bis zum Verbrauch, und gewährleistet eine nahtlose Integration und optimale Leistung.

Erfahren Sie mehr über einige unserer Lösungen:

city-connection.jpg

Bericht – Energieversorger: Das „Energy Trilemma“ verlangt nach maßgeschneiderten Lösungen und einem ganzheitlichen Ansatz

Auf dem Weg zu einer vollständig elektrifizierten Gesellschaft sehen sich Versorgungsunternehmen mit einem deutlich wachsenden Lastbedarf konfrontiert. Die zunehmende Komplexität des Stromnetzes wird durch strengere Vorschriften und extreme Wetterereignisse zusätzlich verschärft, was den Bedarf an innovativen Digitalisierungsstrategien deutlich macht, um eine verlässliche Energieversorgung sicherzustellen. Unser neuester Bericht zeigt wichtige Erkenntnisse von 250 Entscheidungsträgern aus dem Versorgungswesen auf der ganzen Welt, die sich mit den größten Herausforderungen der Energiebranche auseinandersetzen.

ev passenger vehicle webinar

Elektrifizierung, mit der wir umsetzen was wirklich zählt

Die Elektrifizierung verändert, wie wir leben, uns bewegen und unsere Welt mit Energie versorgen - Eaton führt diesen Wandel an. Mit intelligenter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge liefern wir die Innovationen und das Know-how, die erforderlich sind, um eine sauberere und effizientere Zukunft zu gestalten. Erfahren Sie, wie Eatons ganzheitlicher Systemansatz den Fortschritt in unterschiedlichsten Branchen vorantreibt und neu definiert was in Energie und Mobilität möglich ist.

Globaler Strombedarf bis 2050
3X
Globaler Strombedarf bis 2050
Zunahme von Energiespeichern bis 2030
13x
Zunahme von Energiespeichern bis 2030
Wachstum des Strombedarfs für Daten und Computing bis 2030
2X
Wachstum des Strombedarfs für Daten und Computing bis 2030
Electrification Graphic DE DE