Wählen Sie bitte Ihren Standort

Datentransparenz leicht gemacht - neues Modul ermöglicht offene Kommunikation für Motorschutzschalter PKE

Effretikon, 06. April 2020. Mit einem neuen Modbus RTU Kommunikationsmodul erweitert das Energiemanagementunternehmen Eaton die Kommunikationsmöglichkeiten seiner bewährten elektronischen Motorschutzschalter PKE.

Das PKE-Kommunikationsmodul bietet mit dem etablierten und weitverbreiteten seriellen Feldbus Modbus RTU eine offene und standardisierte Schnittstelle, die sich schnell und einfach in bestehende Anlagen einbinden lässt. Dabei profitieren Anwender von dem modularen Konzept der Motorschutzschalter: Genau wie sich das Grundgerät durch steckbare Auslöseblöcke flexibel erweitern lässt, wird auch das PKE-Kommunikationsmodul einfach aufgesteckt – so entsteht im Handumdrehen ein kommunikationsfähiger Motorschutzschalter, über den sich der Maschinenzustand vollständig erfassen lässt.

Motorschutz-/Anlagenschutzschalter PKE mit elektronischen Weitbereichsüberlastschutz haben sich seit Jahren als interessante Alternative zur Bi-Metall Lösung im Strombereich bis 65 A bewährt. Das modular konzipierte System setzt sich aus dem PKE-Grundgerät und verschiedenen, werkzeuglos aufsteckbaren Auslöseblock für Motor- und Anlagenschutz zusammen. So lässt sich der PKE mit einem Handgriff an die jeweilige Aufgabe anpassen. Veränderungen am Schalter sind auch nachträglich einfach und komfortabel realisierbar sind, vorhandene Geräte können leicht an neue Aufgaben angepasst werden. Weite Stromeinstellbereiche minimieren den Projektierungsaufwand und reduzieren die Kosten. Weitere Funktionen reduzieren zudem den Aufwand bei Inbetriebnahme und Wartung – so zum Beispiel der Test-Trip, mit dem sich direkt am Gerät die Auslösefunktion überprüfen lässt, ohne das ein Antrieb blockiert werden muss. Die Schutzschalter PKE sind in den Systembaukasten xStart integriert – die Verwendung von Standardkomponenten bietet zusätzlich eine hohe Flexibilität.

Die elektronische Auslöseeinheit des PKE ermöglicht nicht nur grosse Einstellbereiche, geringe Verlustleistung sowie präzise und extrem langzeitstabile Auslösekennlinien, sondern liefert auch zahlreiche Daten zum Maschinenzustand.

Diese Daten lassen sich durch das neue PKE-Kommunikationsmodul einfach für die Anlagensteuerung- und Überwachung zur Verfügung stellen. Gleich welcher Auslöseblock aufgesteckt ist, er kann mühelos durch das neue PKE-Modbus RTU Kommunikationsmodul ergänzt werden – ohne dass besonderes Werkzeug oder Kabel erforderlich sind. Sofort können sowohl einfache Statusdaten wie Schaltzustand, Auslösegrund oder die Anzahl der Einschaltvorgänge, als auch analoge Informationen wie Stromfluss und thermisches Abbild der Maschine über den offenen und standardisierten Modbus RTU Protokoll kommuniziert werden. Das PKE-Modbus RTU Kommunikationsmodul erlaubt dabei eine Netzwerkreichweite von bis 1.000 m und 63 Teilnehmer, die einfach über Dip-Schalter adressiert werden. Dazu ist keine spezielle Software oder proprietäre Peripherie notwendig.

Mit dem neuen Kommunikationsmodul wird der Schutzschalter PKE zu einer echten All-in-one-Lösung: Schalten, Schützen, Messen und Datenübertragung sind mit nur einem Gerät möglich. Das reduziert den Projektierungsaufwand, verbessert die Servicefreundlichkeit und minimiert die Kosten.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.eaton.com. Für aktuelle Neuigkeiten können Sie uns auch bei Twitter (@ETN_EMEA) oder bei LinkedIn folgen.

 

Eaton Electrical ist weltweit führend bei Produkten und Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung, sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen- und Gebäudeautomatisierung, Anlagen- und Motorschutz, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Kabelmanagement sowie Komponenten für raue Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche. Aufgrund seines umfangreichen Portfolios an Komplettlösungen ist Eaton in der Lage, sämtliche Herausforderungen des Energiemanagements zu bewältigen.

 

Eaton ist ein Anbieter von Energiemanagement-Lösungen mit einem Umsatz von 21,4 Milliarden USD im Jahr 2019. Das Unternehmen bietet energieeffiziente Lösungen, die den Kunden effektiv dabei helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Eaton hat sich dem Ziel verschrieben, durch den Einsatz von Energiemanagement-Technologien und -Dienstleistungen für mehr Lebensqualität zu sorgen und die Umwelt zu schützen. Eaton hat ca. 95.000 Mitarbeiter und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter eaton.com.