*Unsere vernetzte Welt hängt von der Cybersicherheit ab.Da die Industrie immer mehr intelligente, vernetzte Technologien einführt, die mehr Elemente des täglichen Lebens miteinander verbinden, wird Vertrauen immer wichtiger.
Wir sind bestrebt, Cyber-Bedrohungen proaktiv mit einem systemweiten Verteidigungsansatz und einer konsequenten Ausrichtung auf die Gefahren von Malware, Spyware und Ransomware auf der ganzen Welt anzugehen. Unsere Cybersicherheitsexperten sind stets wachsam und arbeiten unermüdlich daran, Risiken zu erfassen und darauf zu reagieren. Wir entwickeln unsere Produkte so, dass sie vor möglichen Bedrohungen schützen, damit Cyberkriminelle nicht Fuß fassen können. Über unser Cybersecurity Center of Excellence erforschen und implementieren wir Technologien, die die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung unserer Produkte auf höchstem Niveau der Cybersicherheit erleichtern.
Die Herausforderungen der Cybersicherheit sind heute Teil des täglichen Lebens. Unabhängig von der Anwendung, die Sie ausführen, sind unsere Experten für Sie da - sie arbeiten daran, alle Bedrohungen anzugehen, die Cyberkriminelle auf Lager haben.
*Mit über 8,4 Milliarden angeschlossenen Geräten auf dem Markt und Prognosen, die bis 2025 weltweit 75,4 Milliarden voraussagen, sollten Sie bei der Cybersicherheit einfach kein Risiko eingehen. Mit erstklassigen Experten, Produkten und Dienstleistungen, die in spezialisierten Labors entwickelt und getestet wurden, sind Eaton-Geräte bereit, Cyberkriminelle in den Griff zu bekommen.
Die „secure-by-design"-Philosophie von Eaton stellt sicher, dass unsere Produkte strenge Cybersicherheits-, Sicherheitsdesign- und Teststandards erfüllen. Unsere Cyberexperten erfüllen und übertreffen die von internationalen Normungsorganisationen anerkannten Kompetenzen. Unsere Cybersicherheitsprozesse und der sichere Produktlebenszyklus sind in die Produktentwicklung integriert und leiten unsere Labore, Beschaffungs- und Designteams als Grundlage für Innovationen. Mit unseren maßgeschneiderten Testverfahren stellen wir sicher, dass unsere Produkte den branchenüblichen Cybersicherheitsstandards entsprechen.
Cybersicherheit geschieht nicht zufällig; mit sich ständig weiterentwickelnden Systemkomplexitäten, Bedrohungsszenarien und Technologien ist es eine immerwährende Herausforderung. Bei Eaton haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, bei den Cybersicherheitsstandards immer einen Schritt voraus zu sein.
(PDF 145 KB)
(PDF 403 KB)
This paper is intended to reiterate to Eaton’s customers the serious threats being faced and to highlight the checklist of basic cybersecurity best practices that when instituted have been demonstrated to provide effective, proactive countermeasures to the range of on-going cybersecurity threats.
*Die IoT-Konnektivität existiert an mehr Orten als je zuvor und bietet Ihrem Unternehmen große Möglichkeiten, die für bessere Entscheidungen erforderlichen Daten zu generieren, zu sammeln und zu verarbeiten, um so die Verfügbarkeit und den Umsatz zu sichern. Mit dem Anstieg der digitalen Konnektivität steigt jedoch auch das Risiko.
Cyberkriminelle nutzen jede Gelegenheit, um in Unternehmen und Privathaushalten tätig zu werden. Bei Eaton widmen wir uns der Verfolgung von Cyber-Bedrohungen und bieten Kunden auf der ganzen Welt wichtige Ratschläge und Updates. Unsere Cyberexperten überwachen die Gefahren, denen vernetzte Geräte von heute ausgesetzt sind, wie WannaCry, Meltdown und Specter sowie die Malware „Petya". Unsere Updates und Best Practices zum Thema Sicherheit tragen zum Schutz unserer Anlagen vor Ort bei. Darüber hinaus arbeiten unsere Produktteams mit OEM-Partnern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den neuesten Sicherheitsprotokollen entsprechen und dazu beitragen, dass die Produkte, die von den Menschen täglich verwendet werden, sicher bleiben.
Die Bedeutung von IoT-Geräten wird in den kommenden Jahren exponentiell zunehmen. Deshalb ist es unser Ziel, sicherzustellen, dass die von uns produzierten vernetzten Lösungen sicher funktionieren und helfen, die Effizienz und Ihr Ergebnis zu maximieren.
*Es liegt in unserer Natur, sich mit Menschen zu verbinden. Täglich werden diese Verbindungen durch sichere Produkte ergänzt, die das Leben ein wenig erleichtern.
Da es keinen Ersatz für Lösungen gibt, die zuverlässig funktionieren, finden Sie die bewährten Cybersicherheitsprodukte von Eaton in den angeschlossenen Maschinen, Fahrzeugen, Häusern und Gebäuden, die das Leben sicherer und effizienter machen. Unsere vernetzten Beleuchtungslösungen sind so konzipiert, dass sie ohne Betriebsunterbrechungen und teure Rückrufe funktionieren. Unsere Sicherheitslösungen schützen vor Bedrohungen in den komplexesten und anspruchsvollsten Umgebungen von heute. Außerdem helfen unsere Produkte für die Gesundheitsindustrie den Einrichtungen, eine sichere Versorgung zu gewährleisten und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.
Von Beleuchtungstechnologien, die zur Steigerung der Produktivität entwickelt wurden, bis hin zu vernetzten Überwachungs- und Alarmsystemen, die zur Gewährleistung der Sicherheit entwickelt wurden, funktionieren die Cybersicherheitsprodukte von Eaton - Tag für Tag - damit Sie sich darauf konzentrieren können, Verbindungen herzustellen, die wichtig sind.