我们是一家动力管理公司,在优化电气、液压和机械混合型动力方面独具优势。我们引领市场的业务组合广泛用于注重先进的技术、可靠性、安全性和性能记录的行业中。
我们丰富的产品组合广泛用于关键性场合,在保护人员和资产的同时提高了生产力。我们高度专业化的产品帮助客户满足严格的法规和监管要求。安装我们设备的客户遍布全球,这创造了可预测、利润丰厚的售后市场销售商机。
凭借四大业务,我们早已能做到增加利润和减少收益波动。我们的每项业务均依照以下一组标准接受评估,我们认为这组标准反映的特点可以创造出有吸引力的业务:全球大型市场的领导地位、高于平均水平的增长潜力、高利润潜力、高回报和稳定的盈利能力。
伊顿正在实现 2015 年规划的 5 年财务目标,随着我们进入一个诱人的市场增长时期,我们的业务处于市场的有利地位。随着我们不断增加利润率和每股收益,改善业务和成本结构的战略正在发挥作用。我们的现金流依然强劲,这让我们可以通过股息和股份回购向股东提供现金回报,同时通过战略收购扩展业务。我们还对未来的业务进行投资,通过研发和资本支出加速有机增长。过去的 5 年,我们改善了资产负债表。我们的信用评级非常高,评级机构给予我们 A-/BBB+ 的评级。另外,我们拥有非常充足的养老基金,截至 2018 年第三季度末,我们在美国的合格养老基金超过了 95%。
伊顿身处合适的市场当中,执行着正确的战略,此时也处于有利位置,能够在 2018-2020 年期间实现强劲的收益增长。
下面详述了伊顿旨在为股东创造长期价值的举措:
战略增长计划 – 在我们对成功的定义中,有机增长继续扮演着对全公司的成功最为重要的角色。我们专注于三个领域,相信这三个领域将推动我们在未来实现显著增长:技术差异化、借力我们的渠道和服务优势,以及为客户带来卓越的产品价值。我们正在投资新兴的技术和智能解决方案(物联网的构建模块),运用我们在这方面的战略优势,我们可以在日益紧密联系的世界中赢得胜利。对于这些产品,我们不仅仅是收集和报告数据;我们通过提高可靠性、安全性和效率来为客户创造价值。另外,我们的 eMobility结合了电气和车辆业务来提供电动汽车解决方案,随着消费者需求的增加和汽车制造商希望加强他们的产品组合,eMobility 业务也将实现增长。
通过运营效率扩大利润率 – 通过减少结构成本、改善业务经营方式以及利用我们全球企业的规模,我们扩大了利润。这一趋势预计将持续到 2020 年后。
更有规章地进行资本配置 – 我们正产生强劲的现金流,这让我们能够投资开展业务、执行战略性收购,并通过随利润和股份回购额增长的股息,为股东带来稳定的现金回报。从 1923 年至今,伊顿每年都会对其股份支付股息。