选择你的位置

当UPS遇上物联网,Winpower Cloud解决方案开启山特UPS掌上监控时代

日期: 2018/7/12

包括智能穿戴、移动支付、车联网、智慧医疗等在内的物联网应用让我们生活的各个方面都变得更加智能。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。 

而在数据中心基础设施领域,目前大多数设备依然各自为战,拥有不同的操作管理界面,吞吐着单一的流水线产品,人们只有在警报亮起后才得以知晓设备故障……但也有一部分领先的供应商看到了物联网(IoT)的广阔应用前景及巨大价值,赋予了产品“智慧”和“交流”的能力,让原本相互独立的海量数据流动起来。 

深耕行业多年、始终致力于不断创新满足用户需求的UPS领导品牌之一山特(SANTAK),日前推出了一款针对旗下不间断电源(UPS)产品的物联网监控解决方案——山特云UPS移动监控方案Winpower Cloud。其运用移动互联网思维,通过手机方便快捷地掌握UPS的实时信息及管理UPS的运行维护,使电源监测和管理摆脱机了房值守的束缚,彻底改变了传统的人员分散式值班方式和设备管理模式,大大提高了工作效率。 

UPS是机房电力保护系统的重中之重。因此,实现UPS的远程监控也是使电力保护向更加智能、安全、可靠方向发展的必然趋势。Winpower Cloud方案基于云数据存储,能提供可视化的管理方案和更人性化的操作体验: 

随时随地,可视化管理--可无线接入3G通信网络信号,用户通过手机微信端可随时随地查看UPS的实时运行情况,包括UPS的输入、输出参数信息、电池和负载信息以及告警信息等;随时掌握UPS整体性能参数,合理配置资源,并可数据化管理后备电源的运行维护,保护重要设备安全。 

 智能报障,快速定位解决问题--具备智能一键报障功能,可直接拨通山特客服热线;山特客服收到报障邮件后,能及时获取客户和UPS故障详细信息,准确定位客户和UPS故障信息,快速解决问题。 


Winpower Cloud方案目前适用于山特城堡1K、2KS、6K、10KS、3C15KS、3C20KS、RACK 2K、RACK3KS、C10K RACK、C6KS RACK等机型。进入微信公众号“伊顿源动力”,选择菜单栏“伊服务-山特应用-山特云UPS”,点击“添加设备”将手机摄像头对准UPS 背面 Winpower Cloud Card 片二维码,扫描UPS 背部序列号标签上的一维码 xxxxxx-xxxxxxxx,确认添加设备。设备添加成功后,跳转到产品信息页面,可显示UPS 名称、位置、型号、序列号和UPS 基本信息。用户也可在设备列表中查看当前设备的实时状态,进行各种功能性操作。

 

关于山特
山特电子(深圳)有限公司根植中国三十余年,凭借雄厚的技术研发实力,可靠的产品品质,完备、快捷、高效的售后服务体系,得到了国内各行业用户的一致肯定,产品已广泛应用于政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及军队等行业,为数以千万计的用户提供安全、可靠的电源环境。山特于2008年加入伊顿。如需更多信息,敬请访问公司中文网站www.santak.com.cn