选择你的位置

网络安全,因我们而不同。*

我们致力于研发创新型网络安全解决方案,让您安心与世界互联。  

*我们这个互联的世界离不开网络安全。随着行业不断引入将更多日常生活元素联系在一起的智能互联技术,信任变得越来越重要。

我们致力于通过系统级防御措施主动防范网络威胁,并始终致力于应对全球范围内的恶意软件、间谍软件和勒索软件带来的危机。我们的网络安全专业人员时刻保持警惕,持续监控和应对风险。我们设计的产品可以防范可能的威胁,使网络犯罪无立足之地。此外,依托我们的网络安全卓越中心,我们研究并采用技术,以便更轻松地在最高网络安全等级下开发、部署和维护我们的产品。 

网络安全问题现已成为日常生活的一部分。无论您运行什么样的应用程序,我们的专家都随时待命 - 努力解决网络犯罪蓄谋的任何威胁。

安全设计,因我们而不同。*

*考虑到市场上有超过 84 亿台互联设备,并且预计到 2025 年全球互联设备将达到 754 亿台,您就不能在网络安全上冒险。凭借业内一流专家及其在专业实验室中设计和测试的产品和服务,伊顿设备已准备好应对网络犯罪。

伊顿的“安全设计”理念可确保我们的产品符合严格的网络安全和安全设计及测试标准。我们的网络专家具备并超越了国际标准组织认可的能力。我们的网络安全流程和安全开发生命周期已整合到产品开发中,并作为创新基础为我们的实验室、采购和设计团队提供指导。此外,我们的定制测试程序有助于确保我们的产品符合行业网络安全标准。

网络安全不是偶然发生的;随着系统复杂性、威胁场景和技术的不断发展,这会是一个永无止境的过程。伊顿致力于在网络安全标准方面保持领先地位。 

我们将安全视为随着产品复杂性、威胁场景和技术发展而不断持续的过程。我们采取的措施旨在保护整个产品开发生命周期中的产品。

Max Wandera, 伊顿网络安全卓越管理中心总监

网络防御,因我们而不同。*

*物联网连接存在于比以往更多的地方,可为您的公司提供绝佳机会来生成、收集和处理所需数据,从而更好地提供决策依据,并帮助确保正常运行时间和增加收入。但随着数字连接的增加,风险等级也会增加。

网络犯罪抓住一切机会进入企业和家庭。在伊顿,我们致力于跟踪网络威胁,并为全球客户提供重要建议和更新。我们的网络专家对当前互联设备面临的危险(如 WannaCry、Meltdown 和 Specter,以及“Petya”恶意软件)进行监控。我们提供的更新和安全最佳做法有助于保护我们在该领域的资产。我们的产品团队与 OEM 合作伙伴携手创建符合最新安全协议的定制解决方案,确保人们日常使用的产品始终安全。

物联网设备的重要性将在未来几年成倍增长。因此,我们的目标就是确保我们制作的互联解决方案能够安全运行 - 最大限度地帮助提高效率和利润。 

互联世界需要值得信赖的环境,随着我们引入更多更智能的技术,我们能够将更多日常生活元素联系起来,信任变得越来越重要。

Michael Regelski, 伊顿电气高级副总裁兼首席科技官

智慧生活,因我们而不同。*

*与人联系是我们的天性。在日常生活中,安全的产品使这些联系得到加强,让生活更加轻松。

因为可靠运行的解决方案无可替代,您会在互联的机器、车辆、家庭和建筑物中发现值得信赖的伊顿网络安全产品,它们让您的生活变得更安全、更高效。我们的互联照明解决方案无需中断服务和花费高昂费用召回产品即可运行。我们的安全解决方案可防范当前最复杂、最具挑战性的环境中的威胁。我们面向医疗行业的产品可帮助设施安全提供卓越的护理,同时降低运营成本。 

从可提高生产力的照明技术到为确保安全而建立的互联监控和报警系统,伊顿的网络安全产品日复一日地运行,以便您可以集中精力建立重要的连接。  

为更加紧密连接的世界提供更高的安全保障

网络安全可以在家里、路上和工作中提供现代化的便利设施。我们致力于让您接触最智能的网络安全思维,同时使用最先进的技术增强我们的产品,以确保您的安全。因为,这才是至关重要的事情。我们要做的就是确保动力的正常运行。