选择你的位置

安全,因我们而不同。*

*安全并不是自然而然发生的。无论是买车这类重大决定,还是遛狗这种日常小事,我们每时每刻都在思考着安全问题,为保证在家中、在路上和在工作中的安全,我们无时无刻不在做着决定。 

伊顿为保护您和我们的员工不断实施更为安全的工艺,不断为我们的客户和合作伙伴展示最佳实践和工程解决方案,以求为每个人创造一个更加安全的世界,我们的电气设备帮助工人远离危害,我们的高性能差速器使驾驶员对车辆操作自如,我们的断路器和负载中心守护着全球各地的家庭。即便在您度假的时候,我们的产品也在邮轮和飞机上保障着您的出行安全。 

因为对于安全来说,一分一秒都不能松懈。
安全图表缩略图
图表信息
我们持续设计更加安全的产品和工艺,以保持客户和员工免受伤害。

我们确保安全零事故。*

*无论是办公室还是矿井,汽车运输还是商品收银,企业的所有者和运营商都肩负着为员工提供安全工作环境的责任。我们了解企业所面临的安全挑战,因为我们自己也在全球各地面临着这些挑战。 

我们的耐电弧开关设备可以保护电工免于电弧事故的危险。我们的防爆开关和外壳为保持油气使用的安全提供助力。另外,在我们的传动系统和锁定差速器的帮助下,驾驶员和乘客可以安全使用各种类型的车辆,无论是消防车、校车,还是赛车,大型钻井平台还是拖车我们的产品无一不能满足。无论您在哪里工作,我们都在努力保证您的安全。

归根结底,我们的员工团结起来让我们工作的环境更安全。我们的员工在看到问题时会形成安全机制,即时汇报并着手解决问题。

Dan, 电气集团电力系统体验中心经理

内心平静,因我们而不同。*

*家是每个人的避风港。无论您是住在市中心的公寓,还是住在一个古色古香社区的独栋住宅,大量的幕后工作都在进行,以确保您的家人、宠物和财产 - 安全无虞。 

在全球范围内,我们助力家庭设施的妥善运作。我们的断路器助力家庭用电安全。我们助力清洁的水源,确保污水处理厂避免电涌和停电。无论天气条件如何,Procision 传动系统都可以无忧运载儿童上下学。所有这些都可以让您充分专注于生活。

我们的员工常将工作中学到的东西运用于家庭生活。听到员工在伊顿以外的场所践行安全实践,我感到很自豪。

Jessica, 车辆集团环境、健康和安全经理

休闲时光,因我们而不同。*

*无论您是喜欢通过美食来放松自己,还是通过观赏音乐会或体育比赛,或是外出探险,您都是安全的。而且事实的确如此。 

我们的过滤解决方案确保食品和饮料美味无污染,我们的导航设备和发动机组件确保飞机安全起飞、巡航和降落,我们的生命安全系统帮助竞技场能够在紧急情况下确保顾客安全,因为对于享受生活来说,安全和安心缺一不可。

尽管平时生活中的应急照明可能很难被人们所察觉,但为了确保安全,应急照明必须在需要使用时,各就各位且正常运作。

Stephan, 生命安全部门的产品线经理

零事故,因我们而不同。*

*安全是我们工作的基础。 在整个公司运营过程中,我们持续不断改善我们的环境、健康和安全绩效,致力于”零事故”安全文化。

我们的“零事故”安全目标一直在预防工人受伤方面发挥着积极的作用。与 2015 年相比,我们的总体可记录事件发生率 (TRCR) 下降了 14%,离岗工伤事故率 (DACR) 下降了 17%。

在伊顿,安全不仅仅是一个目标。这是一种商业运作的方式、一种共同的责任,也是日复一日年复一年,公司日常运营的准则和实践的承诺。

工作、居家和娱乐

动力是在我们日常生活正常运转的基石。也是我们一直致力于通过更安全、更可靠、更高效和更可持续的动力管理技术提升人们生活环境的根本原因。因为,这是至关重要的事情。我们要做的就是确保动力的正常运行。