生机盎然的星球,因我们而不同。*

*环视周围。在当代世界,我们所接触的、所做的和所经历的一切都是依靠动力实现的、机械动力、电力、流体动力。几个世纪以来,单是发现、产生和运用这种动力就曾是人类面临的最大挑战之一。但今天,我们还面临更大的挑战。 

伊顿认为,我们应为子孙后代留下一个"更绿色"的世界。促使这一目标实现的动力就掌握在我们手中,这意味着我们所有人要同心协力,众志成城。 

作为世界领先的全球技术公司之一,伊顿致力于给环境带来积极的影响,同时助力解决世界上最迫切的动力管理挑战,通过为人们提供工具,以更高效地使用动力,帮助公司更持久地开展业务,通过鼓励伊顿的每位员工,对我们的业务、我们的社区,以及我们对世界产生的积极影响,提出卓越的意见和建议。 

因为这才是至关重要的事情:只有秉承着敬业奉献、深思熟虑和创新方法来解决一些重大问题,方可推动此项工作的进程。

可持续发展信息图表缩略图
图表信息
了解伊顿如何更有效、可持续地运营,同时助力我们的客户实现相同的目标。

我们竭力保卫蓝天。*

*世界变得越来越小。 人们可以在几分钟内穿越城市,或者在几个小时内去到另一个国家/地区。从全球各地购买的产品在第二天就能摆在您的桌子上。 但这种移动性和连接性是有代价的。随着世界人口的增长和中产阶级的不断壮大,人们旅行、购物和消耗行为都越来越多,对绿色环保科技的需求变得日益迫切。 

伊顿正与世界各地的客户合作,帮助公共设施、政府企业和住宅业主重新考虑他们对环境的影响以及如何减少这种影响。无论是使用更节能的产品,还是利用太阳能、风能和水力发电等低碳可再生资源。

我们还帮助主要行业实现减排。减轻飞机重量,让飞机轻便飞行,减少耗油量。发动机效率,混合动力化和车辆电气化。在不牺牲性能的前提下,实现可持续的交通运输。 

我们也在努力改善自身的排放情况,自 2006 年以来,伊顿全球工厂产生的温室气体总量减少了 25.5%,即近 276,000 吨。



确保每个人的飞行旅途都能平安无恙。我对我的工作感到非常自豪,而且正是伊顿的产品、工艺流程和工程制造使这一切成为可能。

Amanda, 航空航天集团执业装配师

我们竭力创造随需能源。*

*我们生活在一个充满活力的世界,这个世界依赖于安全、可靠、不间断的电力。 对能源不断增长的需求对气候变化的影响越来越大。由于世界各地的社区希望保留并翻新老化的公用事业基础设施,而且住宅业主希望更好地管理和控制能源成本,因此我们必须找到方法,使得电网更快速、更智能和更高效,同时最大限度地利用可再生资源。 

在欧洲, 伊顿与尼桑合作 为家庭、建筑、工厂和电网运营商带去创新的能源储存解决方案。设想一下,通过太阳能电池板或在晚上公共设施费用较低时,为家里的蓄电池充电。然后,当费用较高,或者电力供应突然停止时,就可以使用储存的电能。 

这个想法是伊顿为北美洲、非洲和其他地区的校园和社区提供动力支持的核心。安全和可靠的微电网正在帮助医院面对灾难时灵活应对,并在电网停电时保持社区安全。 

现今, 2015 年巴黎气候协定 等全球气候方面的合作标志着向高生态效益技术做出的重大转移。伊顿在随需能源方面的创新(从能源逆变器到全面微电网)必将为此铺平道路。

 

当我告诉人们,我着手的是可能有助于避免污染和全球变暖的解决方案时,他们表示很感兴趣,这激励我更加努力地工作。

Fabrice, 电气集团产品线经理

晴朗蔚蓝的天空,因我们而不同*

*城市正在崛起。根据联合国调查,世界人口的一半以上居住在城市地区,这在历史上是第一次。 这意味着城市将在气候行动上发挥着关键作用。从街道的灯光,到我们的办公室和生产线的照明,伊顿正在帮助构建更智慧且更加可持续发展的城市。

无论是纽约还是巴黎、迪拜或上海,没有什么比构成城市天际线的建筑更具有标志性。由于建筑消耗了世界能源的 30% 到 40%,因此,我们需要找到方法来帮助建筑更合理地使用能源。凭借智能连接照明、智能传感器和高效 LED,以及可提高 HVAC、材料处理和其他工艺流程应用效率的变频驱动器,伊顿正在帮助使建筑达到新的能效标准,大幅降低能耗。

我们也在做出自己的贡献。在伊顿的全球制造工厂和办事处,我们致力于打造零废物填埋设施、LED 供电的办公室和对环境影响较少的工艺流程。因为在实现更有效的管理、构建和生产方面,我们越努力,就越能帮助客户实现同样的目标。

 

保护地球,需要从点滴小事开始。如果地球上的每个人都尝试每天都做对的事情,我们真的将有所作为。

Karim, 电气集团工厂经理

我们助力开展地方性行动并做出全球性改变。*

*我们荣幸地参与关于可持续发展和气候变化的全球讨论。 第 23 届联合国气候变化大会 (COP23) 已于 11 月 6 日至 17 日在德国波恩召开。2017 年会议的重点是推进历史性的《2015 年巴黎协定》中概述的目标,这意味着全球合作面向生态效率技术的重大转变。而我们参与其中。

可持续创新论坛与 COP23 的召开时间临近,作为论坛的金牌赞助商,我们的能源专家参与了名为“聚焦:储能 革命”的专题讨论。 我们的现场展览展示了一些节能解决方案,例如:伊顿的 xStorage 随需储能系统、智能 LED 照明和微电网能源系统,这些都有助于社区和公用事业部门提供灵活的电力供应。

工作、居家和娱乐

在我们的日常生活中,动力是不可或缺的基本组成部分。这也是我们一直致力于通过更安全、更可靠、更高效和更可持续的动力管理技术提升人们生活环境的根本原因。因为,这才是至关重要的事情。我们要做的就是确保动力的正常运行。