选择你的位置

我们如何收集信息

伊顿可以从各种来源收集个人数据,这些来源通常分为以下类别:

  • 直接互动: 您通过信息渠道和其他活动(例如,创建帐户、提交注册和表格或销售查询和交易)使用个人数据与我们互动。这也包括销售会议和贸易展览或出席活动。
  • 公开数据/来自第三方的数据: 来自非伊顿网站的自动交互数据,或者您可能已经公开的其他数据,例如,社交媒体帖子,或者由第三方来源提供的数据,例如,营销选择加入列表或数据聚合器。
  • 自动互动: 来自使用电子通信协议、Cookie、嵌入式 URL 或像素或 widget、按钮和工具等技术。 

有关通过自动互动收集个人数据的更多详细信息:

  • 电子通信协议: 伊顿可以自动接收您的信息,作为通信连接本身的一部分,包括网络路由信息(您来自哪里)、设备信息(浏览器或设备类型)、您的 IP 地址(可能标识您的一般地理位置或公司)以及日期和时间。

伊顿还可以自动接收和记录有关您与信息渠道互动的信息,例如,点击流信息(访问伊顿每个网页的时间,在网页上停留的时间)、您访问信息渠道的频率、绩效数据、累计使用情况或一般地理位置数据。

  • Cookie: 与许多公司一样,伊顿使用 “Cookie” 和类似的追踪技术(统称"Cookie")。伊顿的服务器将查询您的浏览器,确定我们的电子信息渠道是否预先设置了 Cookie。

什么是 Cookie? 

Cookie 是被安装在您设备上的小型文本文件。Cookie 可以协助我们分析网络流量并使网页应用程序对您进行个性化的响应。网页应用程序可收集和记忆您的偏好信息,根据您的需要和好恶定制其运行。有些 Cookie 可能会包含个人数据——例如,如果您在登录时点击“记住我”,Cookie 就会保存您的用户名。Cookie可以收集信息,包括唯一标识符、用户偏好、个人配置信息、会员信息以及通用和批量统计信息。Cookie 还可用于收集个性化网站使用数据、提供电子信息渠道个性化或根据本通知衡量广告效果。

由网站所有者设置的Cookie (在本例中为伊顿)称为"第一方Cookie "。 由网站所有者以外的各方设置的Cookie称为"第三方Cookie。" 第三方 Cookie 支持在网站上或通过网站提供第三方功能(例如,广告、互动内容和分析)。 设置这些第三方 Cookie 的各方可以在您的计算机访问相关网站时以及访问某些其他网站时识别您的计算机。

Cookie 的用途是什么?

我们使用第一方和第三方 Cookie 有多种原因。我们的信息渠道运作需要一些 Cookie 是出于技术原因,我们称这些 Cookie 为"必需"或"}绝对必需的"Cookie。其他 Cookie 也使我们能够追踪和定向用户的兴趣,以增强我们信息渠道的体验。  第三方通过我们的信息渠道提供 Cookie,用于广告、分析和其他目的。 

出于安全目的,伊顿会将 Cookie 或类似文件放置于您的设备上,以便告知我们您此前是否曾访问过网站,如果您是新用户,则会记住您的语言选择;Cookie 还将在您访问我们的网站时进行网站导航,并个性化您的网站体验。Cookie 帮助我们收集技术和导航信息,例如,浏览器类型、您在我们网站上停留的时间和访问过的页面等。此外,Cookie 还协助我们选择最可能吸引您的广告或产品和服务,向您提供展示。Cookie 可在您访问网站时保存您的偏好设置,从而提高您的在线体验。

下表介绍通过我们的信息渠道提供的第一方和第三方 Cookie 的具体类型及其用途(请注意,提供的具体 Cookie 可能因您访问的具体信息渠道不同而异):

其他追踪技术是什么,比如网络信标?

Cookie 不是识别或追踪网站访问者的唯一方式。 我们可以不时地使用其他类似的技术,比如网络信标(有时称为"跟踪像素"或"clear gifs " )。 这些是包含独特标识符的微小图形文件,使我们能够识别某人何时访问了我们的网站或打开了我们发送的电子邮件。 例如,我们可以因此监测用户从我们网站内的一页到另一页的流量模式,交付或与 Cookie 通信,了解您是否从第三方网站上显示的在线广告来到我们的网站,并提高网站性能和衡量电子邮件营销活动的成功。 在许多情况下,这些技术依赖于 Cookie 正常工作,所以拒绝 Cookie 会损害它们的功能。

您如何管理 Cookie?

您可以选择接受或拒绝 Cookie。虽然大部分网络浏览器会自动接受 Cookie,但是您可以通过修改您的浏览器设置来拒绝 Cookie。如果您不愿接受 Cookie,大多数浏览器将允许您:(i) 更改您的浏览器设置,授权系统在收到 Cookie 时通知您,您可选择接受或拒绝;(ii) 禁用现有 Cookie;或 (iii) 将您的浏览器设置为自动拒绝任何 Cookie。请注意,如果您禁用或拒绝 Cookie,我们可能无法识别您并将您与您的伊顿帐户关联,这可能会导致一些功能和服务无法正常运行。此外,我们在您访问网站时提供的内容可能与您的兴趣不关联或未根据其定制。

  • HTTP 报头是每当浏览网页时发送的信息,包含浏览设备和网站服务器之间通信所需的技术信息。其他电子通信协议(例如,用于电子邮件的协议)也使用报头来传输信息。这可能包括有关设备浏览器、请求的网页、服务器的信息,以及与您、您的计算机或设备有关的其他信息(例如,运营商或设备标识符)。
  • 嵌入式网址: 伊顿可以使用一种采用嵌入式网址的追踪技术,允许在没有 Cookie 的情况下使用电子信息渠道。嵌入式网址在您导航信息渠道时追踪有限的信息,但与个人数据无关,也不会在会话之后使用。
  • 嵌入式像素和类似技术: 在电子信息渠道上,伊顿及其服务提供商可以使用嵌入式像素技术来识别独特的用户访问(而非累计点击)和用于广告目的。此外,在电子邮件和在线广告中,可以使用嵌入式像素或其他技术提供有关何时打开电子邮件或广告,以追踪对营销活动的反应;使用这些技术收集的信息可能与收件人的电子邮件地址相关联。
  • widget、按钮和工具: 我们的电子信息渠道可能包括 widget,它是在我们网站上运行的交互式微型程序,用于提供来自另一家公司的特定服务(例如,链接到书签网站或社交媒体网站),以及链接到其他公司服务的按钮或其他工具(例如"收藏"按钮,或第三方地图)。widget、按钮或工具可能收集个人数据,例如,您的电子邮件地址或其他信息(您的浏览器信息或 IP 地址等),并自动发送给第三方。widget、按钮或工具也可能设置或使用Cookie,以便其能够正常工作或用于其他目的,包括广告。widget、按钮或工具收集或使用的信息(包括 Cookie 设置和首选项)受创建该信息的公司之隐私政策管辖。
  • 实际位置: 我们可能收集和共享您设备的实际位置,以便符合本通知之目的,例如,为您提供个性化、基于位置的服务或内容。在某些情况下,您可以允许或拒绝使用您的设备位置,但是,如果您选择拒绝使用,我们可能无法为您提供适用的个性化服务或内容。

如何联系我们

如果您对本通知有任何疑问或意见,或对我们处理您的个人数据有任何疑虑,请通过以下方式与我们联系:
写信至:
伊顿
收件人:全球数据保护和隐私办公室
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

选择一个主题以了解更多信息