选择你的位置

保留和删除

伊顿将根据需要保留您的个人数据,以便为您提供产品或服务;用于本通知概述的目的或收集时的需要;以及必要时遵守我们的法律义务(例如,尊重选择退出),解决争议并执行我们的协议;或在法律允许的范围内。

在保留期结束,或者,在我们没有持续的合法业务需要处理您的个人数据时,伊顿将删除您的个人数据或进行匿名化处理,确保无法重建或读取您的个人数据。如果这不可行(例如,由于您的个人数据已经存储在备份档案中),我们将安全地存储您的个人数据,并进行隔离,避免任何进一步的处理,直至可以删除。

如何联系我们

如果您对本通知有任何疑问或意见,或对我们处理您的个人数据有任何疑虑,请通过以下方式与我们联系:
写信至:
伊顿
收件人:全球数据保护和隐私办公室
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

选择一个主题以了解更多信息