观看视频
伊顿商业体系与可持续发展执行副总裁 Harold Jones 阐述了我们如何与客户一起为打造更为健康的地球环境而努力。
伊顿的愿景是,通过运用电力管理技术和服务来改善生活品质和环境。在为客户提供创新解决方案以帮助他们更有效地使用电力,亦或在减少我们业务运营的碳足迹并鼓励供应商也这样做时,我们都会通过积极管理环境来实现这一愿景。
我们最近公布的数据如下表所示:
Scope | 1 | 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017 |
Scope | 2 | 740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach 732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach |
Scope | 3 | 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources |
我们专注于降低对环境的影响,并有效利用自然资源。我们要求所有员工积极保护资源、提高工作效率并改善我们的社区,以此贯彻落实环境管理行动。我们努力节能减排、减少水足迹和废弃物足迹,并不断致力于改进成效。
我们响应全球呼吁,与各国企业携手应对气候变化。除了多加关注我们的清单中列入范围 3(间接)排放的具有积极影响的产品,我们还在努力降低自身运营所产生的碳影响,即范围 1(直接)和范围 2(间接)温室气体 (GHG) 排放。
作为我们努力避免最重大的气候变化影响的一部分,2017 年,我们分析了在 2 摄氏度情景下范围 1 和范围 2 的排放量,并评估了应对这些排放的方案。关于如何使我们的减排与科学技术水平保持一致,我们学到了很多,同时我们也明白我们需要同时减少能源需求并实现绿色能源供应。
我们为减排所做的努力包括:
我们的领导层制定了绝对目标,即到 2025 年将范围 1 和范围 2 的总排放量降低 20%(以 2015 年为基准)。自 2015 年起,我们已将绝对温室气体排放量减少了 13.6%。2018 年,我们的绝对减排目标是 2%,并已超额完成;我们实现了绝对减排 5.6%。
2018 年,我们扩大了 GHG 清单的范围以发现较小的排放源,将其更改为按日历年核算,同时还更新了我们的方法。这些改变让我们对 2015 年基准重新进行了计算。为了保持一致,我们还重新计算了 2015 到 2018 之间的年份。基于这些改变,我们 2018 年的范围 1 和范围 2(基于市场)GHG 总排放量为 1,099,044 公吨二氧化碳当量 (CO2e)。我们重新计算后的 2015 年范围 1 和 2 的排放量(基准)是 1,272,709 公吨 CO2e。这使得我们在 2015 年到 2018 年之间的绝对排放量减少了 13.6%。2015 年以来,我们的范围 3 排放量未有变化,依然为 67,455,149 公吨 CO2e。
伊顿商业体系与可持续发展执行副总裁 Harold Jones 阐述了我们如何与客户一起为打造更为健康的地球环境而努力。
自 2006 年以来,我们对 CDP 气候变化调查问卷都有回复,并一直获得高分。CDP(以前称为碳信息披露项目)是一个非营利组织,其网站是世界上最大的企业温室气体排放数据公共存储库。我们还鼓励供应商通过 CDP 供应链计划报告其排放数据。我们最近公布的提交内容如下。
查看我们对 CDP 气候变化调查问卷的回复
独立验证 GHG 数据