有积极影响的产品

用途明确的产品

我们清楚,客户希望节约资源,减少碳排放量。我们也知道,许多国家/地区已经设定雄心勃勃的目标:到 2050 年将温室气体排放量减少 80%。

我们正在世界各地帮助实现这一目标。

fast driving green bus

更清洁、更可靠的能源

伊顿制造的产品有助于增加电网上的绿色电能数量,并确保此类电能尽可能高效流动和获得使用。与此同时,我们的解决方案有助于减少我们呼吸的空气中的污染物和大气中的温室气体。我们生产各种用于产生公用事业级可再生能源的组件,包括水电大坝、风力涡轮机和集中太阳能发电系统中使用的比例阀。

我们是“电力非洲倡议”的参与者,计划到 2030 年提供 3万+ 兆瓦更清洁的能源
30000
我们是“电力非洲倡议”的参与者,计划到 2030 年提供 3万+ 兆瓦更清洁的能源
到 2030 年公路上行驶的电动汽车数量
1.25 亿
到 2030 年公路上行驶的电动汽车数量
到 2035 年全球有一半能源将来自可再生能源
2035 年
到 2035 年全球有一半能源将来自可再生能源

未来的电网

现有的电网已经为企业和消费者服务了 100 多年。但随着电力需求不断发展,我们必须有效应对消费者用电方式和公用事业公司供电方式的根本性转变。为了解决基础设施老化、可再生能源集成和电动汽车普及所带来的挑战,我们的世界迫切需要实现电网现代化。

我们使用通过智能电力技术和联网设备获取的数据和分析结果来帮助解决棘手的挑战。我们为未来的电网奠定坚实基础。我们的解决方案已在增强电网安全性。在世界各地,气候变化正在加剧山火的发生,而且山火的强度和频率越来越高,从而造成严重的停电事故。我们与公用事业公司合作,通过实施更智能和更具弹性的配电方式来增强电网安全性。在某个例子中,伊顿帮助公用事业公司将其旧式熔断器(发生中断故障时可能会引发火花)更换为伊顿在行业内独有的防爆熔断器,从而降低了风险。我们还提供地下电力系统解决方案,帮助公用事业公司减少山火造成的停电次数。此外,我们的智能解决方案通过提供高保真度数据、分析结果和远程隔离高山火风险区域的能力,帮助改善电网自动化和控制。

打造交通运输业的未来

我们利用在电气领域积累的专业知识,帮助汽车和航空航天业客户将其业务带到更新、更环保的境界。我们与全球各地的原始设备制造商合作,加快汽车电动化速度,并帮助制造出车速更快、行程更远、可在更高海拔行驶和更安全高效的汽车,同时降低消费者和环境总体成本。

我们正改善全球交通运输行业多个领域的效率:

  • 电动汽车
  • 配备内燃机的商用车
  • 飞机上的电气设备

随着人员和物料的流动方式发生变化,新的问题需要新的解决方案。电动汽车的市场份额不断增长,但采用率仍然是一个令人忧虑的挑战。电动汽车制造商必须平衡与以下方面相关的相互冲突的需求:车辆重量、电能需求、消费者期望和成本。我们正在研制创新的解决方案,借助完美融合的电力和机械动力来提升电动汽车采用率和发展电动汽车技术。

我们的目标是发展新技术,以改善电动、混动和燃料电池商用车的效率和安全性,而不管它们是横穿国土的长途卡车、频繁停车的送货车还是搭载上班族穿梭于繁忙都市的公共汽车。用户对更长电池续航时间和更远行程的需求日益增长,为了满足这些需求,我们正在设计能提高电动汽车效率的组件。而随着电动汽车的压变率不断提高,我们的电源保护组件能消除风险和改善安全性。我们还增强了电动汽车的智能性,具体做法是:我们连接各个系统和提供相关数据,以帮助原始设备制造商改善车辆功率平衡和帮助驾驶员更好地了解车辆状况。

在航空航天行业中,我们利用电气领域的专业知识开发更安全、更清洁、更具成本效益和更电动化的飞机。从飞机运动控制技术到电动汽车变速箱,我们正在开发多种创新成果,以满足当今和未来的交通工具电动化需求。

电气革命,因我们而不同*

了解我们如何将车辆和电气专业知识相结合,以帮助我们的 OEM 合作伙伴将他们的业务和客户带到更新、更环保的境界。

我们的手迹工具

“手迹”是一个相对较新的概念,用于衡量在组织的间接控制或者完全不予控制中所采取行动的积极影响。作为麻省理工学院 NetPositive 企业可持续发展与健康计划 (SHINE) 的合作伙伴,我们开发了一款初始手迹工具,用于计算与相同用途的现有产品相比,客户所用新产品在碳排量上的减少幅度。

要量化我们的产品在减少碳排放量方面产生的积极影响,最准确的方法是对我们的每种创新性新产品与替代产品进行生命周期对比评估,将所售的每种产品的具体应用和使用场景考虑在内。“手迹”计算器简化了某些生命周期阶段的假设和通用数据,同时增加了使用阶段的特定背景数据,让衡量结果更加准确。

该计算器还可以用作初步筛选工具来识别改进机会,发现需要更精确建模的领域以进行更深入的研究,并帮助我们的产品开发工程师营造生命周期思维意识。根据该工具的输出结果,我们可以衡量我们的创新产品组合并引导其在碳排放量方面产生净正面影响。我们目前先在伊顿创新产品组合上进行详细试用该计算器,然后再将其集成到新产品导入流程。

利用传统的全生命周期评估,来衡量某个产品需要花费几百个小时,而我们的手迹工具只需几个小时即可完成评估。快速完成评估对我们来说非常重要,因为我们需要与客户沟通产品的环境效应,并将这些效益告知其他利益相关方。

利用 SHINE 框架,我们能更好地计算产品的“手迹”(或积极影响)。我们手迹是运营影响与产品应用影响的综合衡量。如果与往常相比,产品或运营减少了对空气、水或土壤的影响,或改善了卫生和健康状况,则会产生正面的手迹效果。