选择你的位置

美好未来,因我们而不同。*

* 每天,我们通过开发安全、可靠和节能的产品,同时负责任地使用自然资源并投入提升员工和社区健康与安全,推动实现可持续发展的价值。通过我们的共同努力,可以让子孙后代受益。

更清洁、更可靠的电力

为满足世界对能源日益增长的需求,预计在未来 20 年里,全世界至少必须投资 40 万亿美元用于新建或更新电网基础设施。但是,世界不能坐等可靠的电力 - 现在,我们提供独立于电网的解决方案,帮助人们管理能源并利用可再生能源。这就是我们微电网解决方案团队构建定制模块化解决方案的原因,这类解决方案可以有效扩展以满足各种应用需求。这类解决方案的核心是 Power Xpert Energy Optimizer™ 控制器,此控制器采用先进的控制算法,有助于保持系统稳定性,减少峰值需求,转移负载 - 在设计时充分考虑了实用性和网络安全。

对世界而言,最重要的是更清洁、更可靠的电力 - 这就是我们的使命

移动在发展

到 2050 年,全球将有近 30 亿辆轻型车辆上路行驶。如果高速公路以及空运、海运和铁路等其他运输模式的车辆增多,那么交通就会变得拥挤,燃料消耗也会增加。

在伊顿,移动的未来始于改变世界对能源的看法。因为,要实现更加绿色的未来,唯一的途径就是从现在开始一点一滴去努力

我们的 eMobility 解决方案助力实现电气化交通。到 2040 年,电动汽车预计将占上路车辆的三分之一,每天可能减少 390 万公吨的二氧化碳排放量。

工作环境更安全

闪弧的燃烧温度是太阳表面的三倍。这就是为什么我们要在研发方面投入更多资金,以找到保护设备和人员的方法。我们的 Arc Quenching Magnum DS 开关设备可在 4 毫秒之内检测并熄灭闪弧,从而大大降低了入射能量。我们的双门线侧隔离开关将保险丝座与线侧电源分开,从而提高安全性。而且,我们的 Wheelock Exceder LED3 火灾报警通知设备可帮助人们在紧急情况下安全撤离。

不管人们是在家,还是在工作或娱乐,我们都能时刻帮助保护他们。因为安全至关重要

利用智能数据,以更明智的方式开展业务

到 2030 年,互联网连接的“事物”数量预计将达到 1250 亿,这将增加组织的能源消耗量。我们的智能解决方案可以将信息收集并转换为实际可行的业务洞见,帮助我们的客户更明智地使用能源。我们的 PredictPulse 监控服务可以收集和分析数据,提出建议并自动采取行动。而且,我们的产品网络安全卓越中心通过 UL-2900 认证实验室帮助确保设备安全。

对于当今的企业来说,问题在于能源的使用量和使用情况。在伊顿,我们帮助企业实现理想的电力平衡

未来互联家居

到 2020 年,平均每个家庭将拥有超过 35 台互联设备

未来的智能生活会实现便捷与能效的平衡。在伊顿,我们在这两方面都做出了承诺

从更智能的照明到数据驱动的设备,我们在开发能改变业主和承包商的电力使用方式的产品。我们的 Halo 家居系统能够对家居照明进行分组、调节和预定,从而大幅减少能源浪费。借助我们的家庭自动化中心,业主和承包商可以与智能家居系统集成,从而控制各种智能设备。而且,我们的 LED 照明技术可帮助商业建筑节省高达 79% 的能源。

帮助确保全球供应充足

到 2050 年,世界人口将超过 98 亿,这将给本就不充足的粮食生产和水资源带来更大压力。我们正在以下方面为全球增长做准备:可提高农业生产力的机械以及可提高收获设备效率和作物产量的解决方案。而且,水质机构已经开始利用我们的自动自清洁和机械自清洗过滤器清除地表水和地下水中常见的沉淀物和其他悬浮物,帮助城市履行流域保护义务,保障公众健康。

拥有足够的食物和水是最重要的,因此我们正在采取更多措施来应用先进技术,造福人类和地球