发展战略的关键在于目前和未来源源不断的人才供应。我们最大的优势在于员工的综合实力。人才管理是指聘用具备相关技能的人才,并使其职业发展和目标与我们的企业战略相一致。
为保持市场竞争力,我们应着重注意以下几点:
详细了解我们希望专业候选人具备的技能。
我们的竞争优势在于吸引、激励和培养现有和未来人才的能力。我们会通过衡量员工敬业度和发展等指标,不断评估我们在重点领域的表现。在我们两年一次的员工敬业度调查(2018 年)中,超过 80% 的受访员工表示:他们为在伊顿工作感到自豪,从工作中获得了个人成就感,并愿意向他人推荐伊顿,请他们来此工作。2019 年,伊顿员工访问我们职能学院在线网络达 104724 次,并完成了超过 528598 门课程和 81584 个学习视频。详情请阅读我们的可持续发展报告。
人才招聘团队是企业人力资源部的核心职能部门,他们负责开展全球的招聘活动,满足公司对大学生、专业和行政人才的需求。该团队通过制定和执行策略,让伊顿能够吸引和聘用优秀人才,同时提供积极的候选人体验。主要关注领域包括:
成功的衡量标准为关键绩效指标,包括客户服务评分。团队会以调查问卷的形式向候选人、新员工和招聘团队收集反馈,认真采纳并据此采取行动,不断改进其职能发挥方式。
员工敬业是实现业务战略和愿景的关键。如果我们能吸引员工全身心投入工作,那么他们在工作中就能提高工作效率、创新能力和满意度。我们的员工倾听计划旨在在员工职业生涯(入职到离职)的不同阶段收集信息,以了解员工体验及其对成功的影响。我们的调查注重结果(消除实现高绩效和改善员工体验方面的障碍),并采用综合方法进行衡量和分析。
我们会制定有针对性的行动计划,在合适的时间利用相应的工具来解决所了解的问题。整个组织上下层的经理都会参与此流程,因此可以在相应的级别采取行动。
要吸引和留住优秀人才,其中一点是帮助我们的员工平衡工作、家庭和个人需求。
详细了解伊顿如何有效平衡工作和生活。
我们致力于在整个组织内营造持续学习文化。伊顿商业体系 (EBS) 是一套标准化的工具和流程,允许我们在全球范围内以一个伊顿的整体形象,跨不同业务集团和区域开展工作,支持通过课程、资源组和知识传输工具及网站共享信息。
伊顿大学是我们的在线企业大学,为我们的员工和利益相关方提供广泛的学习资源,从而扩充他们的知识。通过领导力发展课程,我们将培养未来的领导者。我们为每位员工提供他们所需的资源和信息,不断提高他们的技能和绩效。
实现最佳绩效 (APEX) 是我们的绩效管理系统,将员工的绩效与组织的成功联系在一起。APEX 流程和工具可加强目标设定与调整、发展规划、进度跟踪、辅导以及绩效评估。
职业管理工具为员工提供他们所需的知识,以便采取有力行动,推动员工职业发展。功能强大的网站会为经理和员工提供培训和工具,支持员工实现职业发展。经理职业框架的要素直接与员工要素相关。这种整合方法有助于促进对话,发现、设定并帮助员工实现他们的愿望。这些工具通过确定具体的行动和影响来指导经理帮助员工不断成长。
我们致力于在整个组织内营造持续学习文化。伊顿大学提供了丰富的学习资源,可供员工用来增长自身知识。这些资源包括虚拟教室,可以让全球受众参与其中,因此可作为一种提供重要学习课程的经济高效的方式。
我们的区域性伊顿大学学习中心和在线学院(包括伊顿的“个人技能学院”)提供各种学习内容,致力于培养员工在关键领域的技能和领导能力,如:批判性思维、人际沟通技能、工作效率工具和伊顿商业知识。
要提高人才管理各个领域的成效,需要优秀的领导者。我们只能通过邀请加入的“区域内”领导力培养计划帮助受评估员工具备强大的未来职业发展潜力,从而承担更重要的职责。提供以下三个级别:高管;高级(中层)领导者;以及未来(早期职业生涯)领导者。该计划涵盖业务、团队和个人领导力等主题。它旨在帮助参与者快速了解我们的业务,为做出更大贡献做好准备。“区域内”计划在全球范围内推行,高级领导者大力参与并提供支持。
我们对卓越领导力的关注范围已经扩大,可以为领导者(一线领导者、中层领导者、高管、总经理等)提供核心课程。我们努力加强现有领导者的能力,并且培养众多公司的未来领导者。
人才管理为我们的全球发展战略储备人才。我们专注在不断提高员工队伍方面产生最大影响的活动。为确定具体应该执行的活动,我们利用 EBS 规划流程指引方向并确定目标。例如,我们的组织能力评估 (OCA) 和继任计划流程会定期衡量每个区域、业务和职能部门的人才缺口。
我们与外部组织的合作关系有助于推进我们的人才管理计划。我们是德勤事务所的成员,可以借助这一身份使用基准研究、调查和人力资源工具。