选择你的位置

设计灵活可扩展的数据中心

当今世界,技术发展日新月异。您的数据中心需要满足大数据的需求并具有新一代性能。我们帮助您设计的数据中心,将更加敏捷、灵活、可扩展,适应不断变化的 IT 基础设施。

通过灵活的数据中心设计,为明天做好准备

从虚拟化到合理化数据中心基础设施,我们可为您延长目前站点的使用寿命或设计新站点,帮助您专注于成长、扩容、提高生产力,以及优化投资回报。

为成长和变革而设计

您可以利用新兴技术建立起寿命远超 IT 设备寿命的支持性基础设施,但这肯定不是您希望的。 从配电、机柜、笼式解决方案和结构化电缆管理,到电源调节、质量、备份、监控和管理,我们设计的可扩展解决方案,可帮助您灵活适应业务增长并融入不断变化的技术。

助力总拥有成本最小化

当您投资设备时,考虑的不仅仅是采购成本,还有维护成本。我们的产品既可以长期保持优良性能,又有助于实现投资回报率最大化。我们的配电设备在机架和行级采用模块化设计。伊顿的 UPS 产品通过低能耗和减少冷却来降低电力成本。占用空间小,为其它节约方案腾出了宝贵的空间。

升级老化的基础设施

判定设备是否需要升级,就意味着要评估设备性能,包括新技术的效率、可扩展性或占用空间优势、现有维护、维修和服务合同成本以及影响投资回报率的其它因素。除了设备的实际成本之外,还有一个问题是,考虑到整体设计、建造和运行周期等方面,在运行的层面能否承担。

 

凭借丰富的经验,我们能够以快速、高效、经济的方式为您升级基础设施。我们提供与您现有装置兼容的产品和服务,使您无需准备阶段的大量投资就可获得新设备的所有益处。

释放受限性能

满足不断增长的业务需求是一个永无止境的挑战。它需要增加容量,同时能与您现有的设备一起工作。但是,当您没有足够的地面空间或是机架空间,或没有为其分配电力时,该如何添加新组件呢? 我们可以为您提供解决方法。我们可以帮助改造架构(­­添加、拆除或更改设备),在给定的环境中节省空间。我们的解决方案(包括 PDU、机架和密封系统)将与现有设备配合使用。

释放空间,提高生产力

空间对于任何数据中心都非常宝贵。我们的产品设计可以通过在上方或下方布置电源和电缆,消除组件和缩小实际占用空间,从而释放空间。 

 

我们的母线槽解决方案可以实现架空配电,便于结构化电缆的管理和安装,为整个数据中保持干净的布线通道。我们的 PDU 设计简洁,没有大量交换器。此外,我们的产品组合可在机架内部密集布线,并可灵活移动和拆除设备,保持空气流通并利用高性能计算能力。

高可用性的 UPS 助力 CoSentry 客户“从不断电”

CoSentry 需要高可用性的电源。我们的 UPS 可保证电源高性能、高可靠性和高效率。

特色产品和服务

点击产品或服务了解更多,或者访问不间断电源和数据中心方案,查看我们为数据中心基础设施提供的所有产品。

伊顿 9PX UPS
伊顿 9PX UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 93PR UPS
伊顿 93PR UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 Power Xpert 9395
伊顿 Power Xpert 9395