选择你的位置

电气服务

为了您的系统能够正常运行,您需要一支电力系统管理的专家队伍时刻待命。伊顿电气提供针对电力系统生命周期各个阶段的服务,从设计、建造到后期维护支持。

闪弧分析保护

对于电工而言,闪弧危害已被证明是一个重大且危险的威胁。伊顿拥有ETAP、SKM等多款商业电力系统分析软件许可证、经过专业培训的闪弧分析高级工程师、资深的注册电气工程师团队和专业资质认证现场服务工程师,已为众多工厂和多家财富500强公司提供了全面合理的闪弧安全解决方案,实施闪弧危险评估,确定闪弧边界和危害风险类别,最大程度地保护其员工免受闪弧危害。

局部放电预诊断在线监测系统

InsulGard绝缘在线监测系统是美国伊顿电气研制的世界上第一套对不同中压电气设备绝缘进行在线的、连续的、预警性的绝缘在线监测,以及为不同中压设备提供针对性维护保养方案的系统,可以监测所有4KV及以上等级的重要电力设备:电动机、发电机、开关柜、电缆连接和干式变压器等,对实现电力系统免维护和状态检修具有革命性的意义。

储能与微电网系统

伊顿提供的微电网是一个可以实现自我控制、保护和管理的自治系统,它作为完整的电力系统,依靠自身的控制及管理供能实现功率平衡控制、系统运行优化、故障检测与保护、电能质量等方面。该系统由各种分布式电源/微电源、储能单元、负荷以及监控、保护装置组成的集合,具有灵活的运行方式和可调度性能,即能在并网运行和孤岛(自主)运行2种模式间切换。系统通过相关控制装置间的协调配合,可以同时向用户提供电能和热能,容量一般为数千瓦至数兆瓦,通常接在低压或中压配电网络中。