Download dokument () af 20
We make what matters work*
  • Er du klar til fremtidens strømafbrud?

20 oktober, 2022

Op til to timers strømafbrud advarer Energistyrelsen kan blive en realitet denne vinter, mens 38 minutters afbrudt strøm i gennemsnit om året fra år 2032 er melding fra Energinet. Beskeden er klar: udbuddet af strøm rækker ikke, til at dække efterspørgslen i dagens Danmark, så vi bliver nødt til at ruste os mod fremtiden. I dag. 

Er vi for sent på den?

Hastigheden for den grønne omstilling accelerer både fordi de energirigtige løsninger bliver mere økonomisk attraktive, men også fordi prisen på fossile brændstoffer har taget en himmelflugt.

I medierne læser vi nærmest dagligt om nye store investeringer i solcelleparker eller vindmøllefarme, der skal omstille vores energiproduktion til en bæredygtig og grøn fremtid. Denne omstilling er jo positiv – for klimaet i hvert fald – men man kan frygte, at omstillingen sker for sent eller ikke kan forsyne vores stigende behov for strøm i kablerne.

Bozidar-Dedic.jpg
Bozidar Dedic, ET & IT Channel Manager

Risikoen for strømforstyrrelser er stigende og en klar opfordring er, at alle spørger sig selv, om man er klar – og rustet til – at klare de potentielle konsekvenser som strømnedbrud kan medføre.

Bozidar Dedic, ET & IT Channel Manager

Energikrisen er ikke ny

Vores elforbrug ændrer hurtigt karakter fordi løsninger baseret på fossile brændstoffer udskiftes til eldrevne løsninger. Det er mere klimavenligt, men der er flere måneders ventetid på at få leveret og monteret en energirigtig varmepumpe. Virksomhederne kan ikke følge med, når cirka 500.000 husstande skal udskifte deres nuværende gas- eller oliefyr eller skal have monteret en ladestander. Samtidig er el- og hybridbiler, der tegner sig for 41% af alle nyregistrerede biler i 2022, i stærk vækst.

Alt dette betyder at elnettets infrastruktur skal ombygges, udvides og digitaliseres. Sammen med det stigende elforbrug og den avancerede elproduktion vil elnettets ombygning sandsynligvis øge risikoen for strømproblemer. Vi ser i stigende grad sager, hvor elnettet giver strømproblemer, dukke op. Dette har desværre ikke i tilstrækkelig grad medierne og kundernes bevågenhed. Det, der fylder medierne nu, er en forsyningskrise af ny karakter, som er accelereret i skyggen af krigen i Ukraine. De færreste danskere er nok klar over, at en forsyningskrise allerede havde ramt Danmark før den særlige geopolitiske situation i Europa.

Undgå konsekvenser med de rette løsninger

Vi oplever at mange virksomheder er ukomfortable og usikre når emnet er ”strøm”. De forholder sig ikke aktivt til deres strategi ved strømproblemer og -svigt, og de lader sig overrumple, ofte med store konsekvenser til følge. 

Som producent af UPS-systemer ser vi ofte at tilgangen til strømbeskyttelse er teknisk, og at den kommercielle vinkel er overset. De forretningsmæssige konsekvenser kan være store eller små, men fælles for dem er, at de altid er uheldige og til gene. Det er konsekvenser, som kunne være undgået med den rigtige backup løsning.

Risikoen for strømforstyrrelser er stigende og en klar opfordring er, at alle spørger sig selv, om man er klar – og rustet til – at klare de potentielle konsekvenser som strømnedbrud kan medføre.

Har du styr på din virksomheds strategi hvis elforsyningen afbrydes?