Supersygehus sikrer strømforsyning uden klimaskadelig SF6-gas
20. juni, 2025
Et af Danmarks største og mest avancerede supersygehuse, det nye Odense Universitetshospital (OUH), har fremtidssikret sin strømforsyning med en omfattende og helt SF6-fri løsning, som skal sikre stabil drift døgnet rundt – også i tilfælde af strømsvigt. Power-management-virksomheden Eaton har sammen med Bravida leveret infrastrukturen.
Selv i et af verdens mest stabile elnet kan strømudfald få alvorlige konsekvenser. Særligt når det gælder vitale samfundsfunktioner som sundhedsvæsenet. Med et areal på rundt regnet 260.000 kvadratmeter og 10.000 rum har det nye OUH et strømforbrug som en mindre provinsby. Det stiller store krav til stedets omfattende elinfrastruktur – til både driftssikkerhed og CO2-aftryk.
For at opfylde de høje krav i moderne hospitalsbyggeri havde OUH desuden indskrevet et specifikt krav i udbuddet om en SF6-fri løsning til de mange anlæg, der forsyner hospitalet og alle de tekniske installationer. Det skyldes, at SF6-gas i atmosfæren ifølge FN’s klimapanel har et opvarmningspotentiale, der er 25.200 gange højere end CO2 – og dermed er en af verdens mest klimaskadelige gasarter.
Dette er en af de mest spændende mellemspændingsopgaver, jeg har arbejdet på. Samtidig er OUH et skoleeksempel på, hvordan man kan løse selv meget store og komplekse projekter uden brug af SF6-gas.
Eaton, der har mere end 60 års erfaring med SF6-fri teknologier, har leveret koblingsudstyr til den robuste løsning i tæt samarbejde med Bravida, der som totalentreprenør har haft ansvaret for etablering og drift af hele 10 kV-infrastrukturen – herunder hovedforsyning, nødforsyning og strømfordeling til hospitalets mange teknikhuse.
”Når vi taler om vitale funktioner som hospitalsdrift af den her størrelse, er der ganske enkelt ikke plads til kompromiser i forsyningsstrukturen. Det er derfor en både kompleks og spændende opgave, vi har været med til at levere på. Anlæggene skal være driftssikre, fleksible og nemme at vedligeholde – og det gælder både under normale forhold og i nødsituationer,” siger Henrik Wilhøft, Project Sales Engineer hos Eaton Danmark.
Spejlet nødforsyning og over 50 teknikhuse
For OUH har det været vigtigt, at den nye løsning ikke bare understøtter hospitalets grønne profil. Derfor er der etableret et identisk – såkaldt spejlet – nødforsyningsanlæg med præcis samme kapacitet og teknologi som hovedforsyningen, så strømmen kan opretholdes i alle tænkelige scenarier. Dertil kommer mere end 50 teknikhuse fordelt på hospitalets område med koblingsanlæg, transformere og anden vital infrastruktur.
Eaton har leveret Power Xpert UX-anlæg og Xiria 630 mellemspændingsudstyr til både hovedforsyningen, nødforsyningen og teknikhusene. Begge løsninger er SF6-fri og baseret på Eatons gennemtestede vakuumkoblingsteknologi med naturlig luft som isolationsmiddel. En teknologi, der både reducerer klimaaftrykket og minimerer behovet for vedligehold.
Klar til nye EU-regler
Med projektet har OUH fået en robust og fremtidssikret løsning, der også lever op til kommende EU-regulering. Fra januar 2026 forbydes det nemlig at installere nyt SF6-holdigt koblingsudstyr op til og med 24 kV i hele EU – en lovgivning, der ventes at få stor betydning for fremtidens elforsyningsprojekter.
”Dette er en af de mest spændende mellemspændingsopgaver, jeg har arbejdet på. Samtidig er OUH et skoleeksempel på, hvordan man kan løse selv meget store og komplekse projekter uden brug af SF6-gas. Vi er stolte over at kunne bidrage med teknologi, der både understøtter stabil drift og er i tråd med fremtidens krav,” siger Henrik Wilhøft, Project Sales Engineer hos Eaton Danmark.
Med valget af Eatons SF6-frie teknologi er hospitalet rustet til at sikre driften – også i tilfælde af strømafbrydelse – samtidig med at man reducerer den miljømæssige påvirkning fra elinfrastrukturen og imødekommer kommende lovkrav.
Contact (for journalist enquiries)
Jette Grønberg