Stedin, et af Hollands største grid-operatører kan nu realisere sine strategiske mål for bæredygtighed på en omkostningseffektiv måde og samtidig opretholde et grid af høj kvalitet med Xiria SF6-fri koblingsanlæg.
Eaton har været meget aktiv i forhold til at hjælpe os med at implementere vores switche: De har samarbejdet med os om digitale roadshows for at uddanne personale, levere materialer og udtænkt løsninger sammen med os. Vi er meget tilfredse med dette proaktive samarbejde for at opnå de bedste resultater.
Baggrund
Som grid-operatør er Stedin ansvarlig for transmission af gas og elektricitet til to millioner kunder. Som halvoffentlig organisation skal der gennemføres en ny udbudsproces mindst hvert ottende år. For Stedin er disse udbud gode muligheder for at nå deres strategiske mål. Produkterne skal naturligvis være pålidelige og økonomiske, men bæredygtighed er også af stor betydning. "Et af vores mål er at arbejde hen imod en 100% cirkulær organisation med CO2- og partikelneutrale aktiviteter", siger Bas van den Berg, Teamleder for komponenter, innovation og & ledelse hos Stedin.
Stedin igangsatte en udbudsrunde for nyt koblingsanlæg på op til 24.000 volt i 2019. Eaton blev valgt som leverandør for mellem 500 og 800 installationer årligt. Eaton leverer Xiria koblingsanlæg, som bruges til mellemspænding.
Udfordring
Grundet den sociale rolle, som Stedin spiller, skulle løsningerne først og fremmest være pålidelige og økonomisk overkommelige. Dermed var det ikke kun købsprisen, der var relevant, men også de samlede ejeromkostninger (TCO). De valgte løsninger skulle være overkommelige i hele livscyklussen.
"Som grid-operatør spiller vi en vigtig rolle i energiomstillingen, og vi ønsker virkelig også at have en førende rolle i den", siger Van den Berg. “Det betyder, at vi aktivt søger samarbejde med alle interessenter. Hele kæden skal spille sammen, hvis vi vil løse udfordringerne i forbindelse med energiomstillingen.”
Energiovergangen vil f.eks. resultere i en omfattende elektrificering. Det betyder tusindvis af ekstra stationer, også i tæt bebyggede områder.
“Det er et eksempel på de enorme udfordringer i forbindelse med energiomstillingen, hvor forskellige interessenter, herunder grid-operatører og lokale myndigheder, i stigende grad er afhængige af hinanden for at nå frem til en passende løsning.” I forbindelse med udbudsrunden blev det derfor besluttet at give plads til, at leverandørerne kunne differentiere sig med hensyn til bæredygtighed ud over de væsentlige kriterier for ejeromkostninger (TCO) og pålidelighed.
Løsning
Xiria koblingsudstyr til mellemspænding: SF6-fri løsning
Ved at tildele Eaton kontrakten om den årlige levering af 500-800 Xiria switche fik Stedin en SF6-fri løsning. Resultatet betyder også, at der nu kan anvendes afbrydere som beskyttelse i stedet for patroner. SF6-fri løsninger kræver en vakuumafbryder til skiftet. Den samme vakuumafbryder i en afbryder kan bruges som beskyttelse. Patroner til beskyttelse og SF6 er derfor ikke en omkostningseffektiv kombination. En afbryder kan både koble og beskytte, hvilket gør den til den mest omkostningseffektive SF6-frie løsning.
Valget af afbrydere blev grundigt analyseret i udbudsrunden. "Vi er nødt til at være i stand til at kunne bruge en bestemt teknologi", siger Van den Berg. "Vi kan ikke vende op og ned på halvdelen af vores forretningsaktiviteter på baggrund af materialevalg."
Heldigvis var Stedin ikke ukendt med afbrydere. Det var ikke nødvendigt med større ændringer, selv om det krævede en tilpasning af nogle processer og uddannelse i korrekt brug af afbryderne af flere medarbejdere, for at kunne opskalere brugen af dem.
"Vi har standardiserede styringsprocesser for ændringer, men vi har også meget kontakt med Eaton i forbindelse med implementeringen", siger van den Berg. Eaton har været meget aktiv i forhold til at hjælpe os med at implementere vores switche: De har samarbejdet med os om digitale roadshows for at uddanne personalet, levere materialer og udtænke løsninger. Vi er meget tilfredse med dette proaktive samarbejde for at opnå de bedste resultater.”
Resultat
På kort sigt realiserede Stedin konkrete strategiske mål med en økonomisk fordelagtig investering. Med Eatons SF6-frie installationer undgår Stedin brugen af gennemsnitligt 1950 kg SF6-gas om året. Dette giver også Stedin en nettofordel på 6,75% på TCO takket være miljøinvesteringsfradraget (MIA) fra RVO. Endelig opfylder Xiria-systemerne alle kvalitets- og sikkerhedskrav, så Stedin kan garantere en grid-sikkerhed på 99,99%.
Ultimativt tager implementeringsprocessen - og Stedins energiomstilling - lang tid. Van den Berg: “Vi skal konstant finde balancen mellem bæredygtige ambitioner og socialt ansvar. Det betyder, at vi skal finde naturlige øjeblikke, f.eks. i vores tekniske processer, til at foretage en overgang til mere miljøvenlige løsninger. Der er derfor behov for en overgangsperiode.”