Seleccione su ubicación

Abriendo la oportunidad de cargar su vehículo eléctrico

El futuro de los vehículos eléctricos

Según Bloomberg New Energy Finance, para el año 2030, los vehículos eléctricos representarán casi una de cada tres (28%) ventas de automóviles nuevos en todo el mundo. Y el consumo de electricidad de los vehículos eléctricos alcanzará el equivalente al 5% de la demanda mundial de electricidad en 2040.

Aprenda más acerca de cómo puede desbloquear la oportunidad que ofrece la carga de vehículos eléctricos.

Informe de investigación: Oportunidades en la recarga de vehículos eléctricos en instalaciones comerciales e industriales

Un nuevo informe de Aurora Energy Research, encargado por Eaton, NatWest y Lombard, en colaboración con la Asociación de Energías Renovables, destaca la magnitud de la oportunidad comercial de la carga de vehículos eléctricos.

El impacto de los vehículos eléctricos en la demanda de energía

Aprenda más sobre los desafíos y oportunidades para los propietarios de infraestructura de red y de edificios comerciales para avanzar en la adopción de los vehículos eléctricos.