Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Pidämme terveen planeetan toiminnassa.*

*Katsele ympärillesi. Kaikki mihin koskemme, kaikki mitä teemme ja kaikki mitä koemme modernissa maailmassamme on mahdollista voiman ansiosta. Mekaaninen voima. Sähkövoima. Hydraulivoima. Vuosisatojen ajan voiman löytäminen, luominen ja valjastaminen on ollut yksi ihmiskunnan merkittävimmistä haasteista. Mutta tänä päivänä kohtaamamme haasteet ovat vielä suurempia. 

Eatonilla uskomme, että olemme tuleville sukupolville velkaa sen, että teemme maailmasta hieman "vihreämmän." Ja keinot tähän ovat käsissämme. Tämä merkitsee meitä kaikkia puhaltamassa yhteen hiileen. 

Yhtenä johtavista maailmanlaajuisista teknologiayrityksistä Eaton on sitoutunut vaikuttamaan ympäristöön positiivisesti ja auttamaan ratkaisemaan maailman kriittisimmät virranhallintahaasteet. Antamalla ihmisille työkalut sähkön tehokkaampaan käyttöön. Auttamalla yrityksiä tekemään kestävämpää liiketoimintaa. Ja rohkaisemalla jokaista Eatonin työntekijää ajattelemaan eri tavalla liiketoimintaamme ja yhteisöjämme – sekä positiivista vaikutustamme maailmaan. 

Tällä on oikeasti merkitystä. Omistautumisella, fiksulla ajattelulla ja uusilla innovatiivisilla lähestymistavoilla suuriin ongelmiin saamme asiat toimimaan.

Kestävyyden infografiikan pikkukuva
Infografiikka
Katso, kuinka Eaton toimii tehokkaammin ja kestävämmin ja auttaa samalla asiakkaitaan toimimaan samoin.

Pidämme taivaat kirkkaina.*

*Maailma muuttuu joka päivä pienemmäksi. Ihmiset voivat matkustaa kaupunkien välillä minuuteissa tai olla aivan eri puolella maata muutamassa tunnissa. Toisesta maailmankolkasta ostetut tuotteet voivat päätyä asiakkaan pöydälle seuraavana päivänä. Mutta tällä liikkuvuudella ja yhdistyneisyydellä on hintansa. Kun maailman väestö ja keskiluokka kasvaa ja matkustaa, ostaa ja käyttää enemmän, kestävien tekniikoiden tarve kasvaa entisestään. 

Eatonilla työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa ympäri maailman energiayhtiöiden, kuntien, yritysten ja kodinomistajien auttamiseksi, jotta he voivat tiedostaa oman vaikutuksensa ympäristöön ja vähentää sitä. Olipa sitten kyseessä energiatehokkaampien tuotteiden hyödyntäminen tai alhaisen hiilen ja uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoiman, käyttäminen.

Autamme myös suuria teollisuusaloja alentamaan päästöjä. Ja alentamaan lentokoneiden painoa, jotta ne kuluttavat vähemmän polttoainetta. Sekä parantamaan moottoreiden tehokkuutta sekä autojen hybridisointia ja sähköistämistä. Kestävä kuljetus ilman suorituskyvyn uhraamista. 

Olemme myös tehneet paljon töitä omien päästöjemme alentamiseksi – olemme alentaneet Eatonin maailmanlaajuisesti tuottamien kasvihuonekaasujen määrää 25,5 %, eli lähes 276 000 tonnia, vuodesta 2006.



Haluan varmistaa, että kaikki ovat lentäessään turvassa. Olen hyvin ylpeä työstäni ja Eatonin tuotteista, prosesseista ja insinöörityöstä, jotka mahdollistavat sen.

Amanda, certified assembler, Aerospace Group

Pidämme tarpeenmukaisen energiatoimituksen toiminnassa.*

*Elämme sähköistetyssä maailmassa, joka luottaa turvalliseen, luotettavaan ja jatkuvasti saatavilla olevaan sähköön. Tämä jatkuvasti muuttuva energiantarve vaikuttaa yhä enemmän ilmastonmuutokseen. Kun yhteisöt ympäri maailman pyrkivät huoltamaan ja modernisoimaan ikääntyvää infrastruktuuriaan ja kotien omistajat haluavat paremmin hallita ja ohjata energiakustannuksia, on kriittistä löytää tapoja, joilla voimme auttaa energiaverkkoa toimimaan reagoivammin, älykkäämmin ja tehokkaammin samalla, kun hyödynnämme uusiutuvaa energiaa tehokkaasti. 

Euroopassa Eaton ryhtyi yhteistyöhön Nissanin kanssa innovatiivisen energian varastoinnin tuomiseksi koteihin, rakennuksiin, laitoksiin ja verkoston operaattoreille. Kuvittele, jos voisit ladata kotisi akkuja aurinkopaneeleilla tai yöllä, kun sähkön hinta on alhaisempi. Ja sitten kun hinta on korkeammalla, tai kun tapahtuu sähkökatkos, sinulla on sähköä käyttövalmiina. 

Sama idea on Eatonin toiminnan ytimessä kampusten ja yhteisöjen sähköistämisessä Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja monissa muissa paikoissa. Turvalliset ja luotettavat mikroverkot auttavat sairaaloita kestämään katastrofeja ja ne pitävät yhteisöjä turvassa sähkökatkosten aikana. 

Tänä päivänä maailmanlaajuiset ilmaston yhteistyöhankkeet, kuten vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimus , näyttävät merkkiä merkittävästä siirtymisestä kohti ympäristön kannalta kestävämpiin tekniikoihin. Eatonin innovaatiot tarpeenmukaisessa energiantoimituksessa, aina energiasijoittajien toimista täyden mittakaavan mikroverkkoihin, auttavat varmasti näyttämään tietä.

 

Kun kerron ihmisille työskenteleväni saastumista ja ilmaston lämpenemistä rajoittavien ratkaisujen parissa, he ovat kiinnostuneita… ja tämä motivoi minua entistä kovempaan työntekoon.

Fabrice, product line manager, Electrical Sector

Saamme aurinkoisemmat taivaanrannat toimimaan.*

*Kaupungit sen kuin kasvavat. YK:n mukaan ensimmäistä kertaa maailman historiassa yli puolet maailman ihmisistä asuvat kaupunkialueilla. Tämä merkitsee, että kaupungeilla on kriittinen rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Eaton auttaa tekemään kaupungeista älykkäämpiä ja kestävämpiä joka käänteessä, aina katujen valaistuksesta tuotantolinjoille, joilla työskentelemme.

Oli kyseessä sitten New York, Pariisi, Dubai tai Shanghai, taivaanrannassa siintävät rakennukset ovat kaupunkien ikonisimmat nähtävyydet. Koska rakennukset kuluttavat 30–40 maailman energiasta, meidän täytyy löytää tapoja, joilla rakennukset voivat kuluttaa energiaa viisaammin. Älykkäiden antureiden ohjaama yhdistetty ja hyvin energiatehokas LED-valaistus sekä vaihtelevan taajuuden käyttölaitteet, jotka parantavat LVI-laitteiden, materiaalinkäsittelyn ja muiden sovellusten tehokkuutta ovat tapoja, joilla Eaton auttaa tehostamaan rakennusten energiastandardeja ja alentamaan kulutusta huomattavasti.

Teemme myös oman osamme. Pyrimme kaikissa Eatonin maailmanlaajuisissa valmistuslaitoksissa ja toimistoissa olemaan tuottamatta kaatopaikalle päätyvää jätettä sekä käyttämään toimistoissa LED-valaistusta ja ympäristöystävällisempiä prosesseja. Sillä mitä enemmän pyrimme rakentamaan, hallinnoimaan ja valmistamaan tehokkaammin, sitä paremmin voimme auttaa asiakkaita toimimaan samoin.

 

Jos haluamme säilyttää planeettamme, täytyy aloittaa pienistä toimista. Jos kaikki planeetan ihmiset pyrkivät toimimaan oikein askel kerrallaan joka päivä, voimme tehdä suuren vaikutuksen.

Karim, plant manager, Electrical Sector

Saamme paikallisen toiminnan ja maailmanlaajuisen muutoksen toimimaan.*

*Meille on kunnia olla osa maailmanlaajuista keskustelua kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta. Terveiden ja kestävien yhteisöjen ja yritysten luominen alkaa omistautumisesta ja käytännön tasolla tapahtuvasta osallistumisesta. Me Eatonilla haluamme olla isossa roolissa selkeiden ja kestävän kehityksen mukaisten etujen edistämisessä alueilla, joissa asumme ja työskentelemme.

Meille on kunnia olla jälleen osa maailmanlaajuista kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen keskustelua. Osapuolten 24. ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen konferenssi (COP24) järjestettiin Puolan Katowicessa 3.–14.12. Vuoden 2018 konferenssissa keskityttiin historiallisen vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämiseen. Sopimus on merkki valtavasta muutoksesta maailmanlaajuisessa yhteistyössä ekologisesti tehokkaiden teknologioiden kehittämisessä. Eaton oli paikalla.

Olemme ylpeinä yhdeksännen vuosittaisen Sustainable Innovation Forumin (SIF18) platinasponsoreita. Tapahtuma järjestettiin samanaikaisesti COP24:n kanssa.  Cyrille Brisson, Euroopan, Keski-idän ja Afrikan varatoimitusjohtajamme, osallistui paneelikeskusteluun ”Whole Systems Thinking for Low Carbon Energy Transition”, jossa keskusteltuun kokonaisten järjestelmien suunnittelemisesta tavoitteena niiden vähäisempi hiilijalanjälki. Lue lisää COP24- ja SIF18-tapahtumista osoitteessa www.cop-24.org.

Lue "Beyond the tipping point", uusi Bloomberg New Energy Financen taloustutkimus, jonka Eaton tilasi yhdessä Renewable Energy Associationin kanssa.

Lataa tiivistelmä uudesta Aurora Energy Researchin sähköajoneuvojen lataamisesta kaupallisilla ja teollisilla alueilla koskevasta raportista "Opportunities in Electric Vehicle Charging at Commercial and Industrial Sites".

Töissä, kotona ja viihteellä

Sähkö on perustavanlaatuinen osa jokapäiväistä elämäämme. Siksi olemme sitoutuneet parantamaan ihmisten elämiä ja ympäristöä virranhallintatekniikoilla ja -palveluilla, jotka ovat turvallisempia, luotettavampia, tehokkaampia ja kestävämpiä. Koska tämä on oikeasti tärkeää. Ja me varmistamme, että kaikki toimii.