Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Eaton annonce la mise en service du système de stockage d’énergie au sein du stade Johan Cruijff ArenA

AMSTERDAM, PAYS-BAS, le 29 Juin 2018 – Eaton annonce la mise en service du plus grand système de stockage d’énergie d’Europe, qui utilise des batteries de véhicules électriques neuves et d’occasion, dans un bâtiment tertiaire. Le maire adjoint d’Amsterdam Udo Kock a dirigé la cérémonie d’ouverture officielle ce jour.

Ce projet hors du commun est le résultat de la collaboration entre Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House et le stade Johan Cruijff ArenA (anciennement Amsterdam ArenA), avec le soutien du Fonds Énergie et Climat d’Amsterdam (AKEF) et d’Interreg.

Le système de stockage de 3 mégawatts garantit un approvisionnement en électricité et une utilisation de l’énergie plus fiables et plus efficients au stade et à ses spectateurs, au quartier et au réseau électrique néerlandais. En associant des convertisseurs de courant Eaton et l’équivalent de 148 batteries Nissan LEAF, le système de stockage d’énergie permet non seulement de fournir un système d’approvisionnement en électricité plus écologique mais crée aussi une économie circulaire en recyclant des batteries de voitures électriques.

« Grâce à ce système de stockage d’énergie, le stade pourra utiliser sa propre énergie durable de façon plus intelligente et sa compagnie électrique Amsterdam Energy ArenA BV peut quant à elle vendre la capacité de stockage disponible des batteries », explique Henk van Raan, directeur de l’innovation pour le stade Johan Cruijff ArenA. « L’ArenA est ainsi assuré de pouvoir disposer d’une quantité d’électricité considérable, y compris en cas de coupure. Le stade contribuera donc à la stabilité du réseau électrique néerlandais. Le stade Johan Cruijff ArenA est l’un des stades les plus écologiques au monde et se situe à l’avant-garde en introduisant des innovations intelligentes comme ce système de stockage d’énergie révolutionnaire. »

« Le système de stockage du stade Johan Cruijff ArenA illustre parfaitement l’expertise d’Eaton dans les solutions de gestion de l’énergie électrique », déclare Frank Campbell, président du secteur électrique d’Eaton pour la zone EMEA. « Nous avons spécialement conçu le système de stockage d’énergie pour répondre aux besoins du stade Johan Cruijff ArenA. Il a fallu concevoir l’électronique de puissance, intégrer les modules de batteries des véhicules électriques et installer la solution innovante dans l’infrastructure existante du stade. Je suis extrêmement fier du résultat et ravi de voir que le stade Johan Cruijff ArenA est désormais plus efficace énergétiquement et gère son énergie d’une manière plus respectueuse de l’environnement, plus sûre et plus fiable. »

Une capacité de stockage évolutive

 

Le système de stockage d’énergie joue un rôle clé en contribuant à l’équilibre entre l’offre et la demande d’énergie du stade Johan Cruijff ArenA. Le système de stockage possède une capacité totale de 3 mégawatts, suffisante pour alimenter plusieurs milliers de foyers. Grâce à cette capacité, l’énergie produite par les 4 200 panneaux solaires installés sur le toit du stade peut être stockée et utilisée de façon optimale. Le système de stockage d’énergie fournira une électricité de secours, limitant ainsi le recours aux groupes électrogènes diesel, tout en soulageant le réseau électrique en limitant les pics de consommation généralement observés lors des concerts.

À propos d’Eaton

Eaton est une société spécialisée dans la gestion de l’alimentation énergétique qui a généré des ventes de 20,4 milliards de dollars en 2017. Eaton fournit à ses clients des solutions énergétiquement économiques, les aidant ainsi à gérer l’énergie électrique, hydraulique et mécanique de manière plus efficace, sûre et durable. Notre nouvelle vision se traduit par l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement grâce aux technologies et services de gestion de l’énergie. Eaton compte environ 96 000 employés et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. Pour de plus amples informations, consultez Eaton.fr

A propos de Amsterdam Innovation Arena

Johan Cruijff ArenA joue dans la ligue des stades internationaux multi-services. Elle est la base du AFC Ajax, l’équipe nationale hollandaise, et la plateforme pour les concerts les plus importants. Le stade Johan Cruijff ArenA accueille, chaque année, plus de deux millions de visiteurs.

Innovation, durabilité et qualité sont les moteurs du succès de Johan Cruijff ArenA depuis ses premiers jours. Depuis son ouverture, le site a joué un rôle de modèle dans le monde.

Ensemble avec ses partenaires, Johan Cruijff ArenA fournit des services et des installations au plus haut niveau, et propose une expérience de qualité pour les fans, à l’intérieur et autour du stade, dans un environnement durable.

Le nouveau système de stockage d'énergie du stade et sa société apparentée, Amsterdam Energy ArenA BV, sont les résultats concrets du programme d'innovation géré par Amsterdam Innovation Arena, dans lequel des institutions, des gouvernements et des entreprises telles que BAM, Nissan, Eaton et The Mobility House travaillent à construire le stade du futur.

Le stade et la zone voisine fonctionnent comme un Living Lab ; un hotspot pour tester les innovations en pratique. Des concepts et des idées innovantes ainsi que des solutions éprouvées dans le domaine de la construction, de la gestion et de l'exploitation des stades pourront inspirer les stades, les clubs de sport et les aires de loisirs à travers le monde via Johan Cruijff ArenA International. Les partenaires de l'Amsterdam Innovation Arena sont : Johan Cruijff ArenA, la mairie d'Amsterdam, Amsterdam Smart City, TNO, KPN, KPMG, Huawei, Microsoft, Signify, Nissan, Eaton, Honeywell et BAM.

 

Contacts presse Eaton

Hotwire PR
Marion F. / Lucille / Elise / Marion D.
01 43 12 55 68 / 67 / 77 / 62

EatonFrance@hotwireglobal.com