Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Eaton et DataCore s’associent pour inclure la protection électrique aux solutions de haute disponibilité

Paris (France), le 9 octobre 2018 – Eaton, spécialiste de la gestion de l’énergie, annonce aujourd’hui un partenariat avec DataCore, pionnier sur le marché du Software Defined Storage, afin d’intégrer une protection électrique aux logiciels de haute disponibilité de DataCore. Ainsi, la solution d’Eaton permettra de déclencher des actions sur les logiciels DataCore et renforcer leur haute disponibilité en cas de panne électrique, d’intrusion ou de défaut environnemental de la salle informatique.

Dans un monde régit par la donnée électronique, la disponibilité des infrastructures informatiques est un enjeu crucial pour les entreprises. Au cours de la dernière année, plus de 30 % des opérateurs de data centers et responsables IT ont eu à affronter une panne ou une dégradation importante des performances. Si les causes sont multiples, il n’est pas rare qu’une panne électrique se cache derrière ces incidents[i].

DataCore assure à des milliers d’entreprises la haute disponibilité de leurs applications, grâce à ses solutions innovantes, qui comprend notamment le basculement automatique zero touch et l'optimisation des I/O, et la mise en cache afin d’optimiser les performances de stockage. Par ailleurs, la mise en miroir synchrone assure une protection multicouche, et, en conséquence, la continuité, la disponibilité et la récupération des données.

En intégrant les solutions intelligentes de protection électrique Eaton Intelligent Power Management (IPM) à son offre, DataCore protège désormais les équipements informatiques de ses clients, tels que les serveurs, contre les incidents électriques et réduit alors encore davantage les risques d’indisponibilité.

Ces solutions intelligentes de protection électrique Eaton IPM permettent de communiquer avec les infrastructures DataCore qu’elles protègent, contribuant à limiter les risques et à assurer la continuité de l’activité. En cas de panne de courant, de perturbation électrique ou de surchauffe de la salle de serveurs, par exemple, les solutions Eaton envoient une alerte aux infrastructures DataCore afin d’arrêter et redémarrer proprement les serveurs, ou de migrer les VM lorsque le client dispose d’un deuxième site distant.

Dans les architectures « zero downtime », un incident peut avoir un impact significatif, quel que soit le type d’entreprise.

« L’augmentation significative des infrastructures convergées et hyper-convergées souligne la nécessité d’une protection, distribution et gestion électrique hautement efficace et évolutive. C’est pour cette raison que nous travaillons en étroite collaboration avec Eaton, afin de concevoir des solutions répondant le mieux aux problématiques de gestion d’énergie de nos clients », explique Pierre Aguerreberry, Vice Président Europe du Sud chez DataCore.

Éprouvée et validée en laboratoire, l’intégration des solutions Eaton et DataCore est un gage de tranquillité d’esprit. Le partenariat offre une maîtrise maximale de l’environnement de stockage grâce à des alertes rendant possible la définition de règles de migration des VM liées à des types d’alarmes spécifiques.

« Les risques électriques peuvent avoir des conséquences financières importantes alors qu’ils sont facilement évitables. Le coût moyen d’une interruption électrique au sein d’un datacenter est de 6 000€ par heure pour une PME et de 65 000€ par heure pour une ETI[ii]. » affirme François Debray, IT Channel Business Development Manager chez Eaton. « Eaton est fier de s’associer à DataCore pour renforcer la capacité de leurs solutions à assurer une haute disponibilité des infrastructures de leurs clients ».

Ce partenariat technologique a été signé par les équipes françaises respectives de DataCore et d’Eaton, dont le siège de la division Power Quality Division est situé à Grenoble. Les premières installations communes sont en cours.

À propos d’Eaton

Eaton est une société spécialisée dans la gestion de l’énergie qui a réalisé 20,4 milliards de dollars de ventes en 2017. Eaton propose des solutions à faible consommation d’énergie qui aident ses clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus économique, plus durable et plus sûre. Eaton a pour mission d’améliorer la qualité de vie et l’environnement grâce à l’utilisation de technologies et de services de gestion de l’énergie. Eaton compte environ 96 000 employés et commercialise ses produits dans plus de 175 pays.

Pour plus d’informations, consultez Eaton.fr

À propos de DataCore

DataCore offre l’assurance d’une donnée en temps réel. La société, pionnière de la technologie de virtualisation de stockage, propose sa technologie afin d’optimiser le temps de réponse de la charge de travail et l’utilisation des ressources. Elle permet aux entreprises de disposer de systèmes de données toujours disponibles, performants et efficaces. Sa technologie brevetée élimine les goulots d’étranglement de stockage grâce à l’optimisation du traitement des I/O en parallèle, permet une mise en miroir synchrone sans interruption et offre une véritable architecture matérielle indépendante amenant à une flexibilité, une efficacité des ressources et une réduction des coûts. La qualité des solutions de DataCore a été prouvée avec plus de 10 000 déploiements dans des environnements traditionnels, hyperconvergents, Cloud et hybrides. Les logiciels DataCore représentent la nouvelle génération du Software-Defined-Storage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.datacore.fr

 

Contact Presse Eaton

Hotwire France
Marion / Lucille / Elise
EatonFrance@hotwirepr.com
01 43 12 55 68

 

Contact presse DataCore

the messengers
Elodie Antoine
datacore@themessengers.fr
01 40 41 19 56