Histoire d’une réussite : Specialmangimi Galtieri
Grâce aux composants Eaton, Elektron a produit un système de télésurveillance de pointe pour le fabricant d'aliments pour animaux Specialmangimi Galtieri.
Galtieri souhaitait améliorer les performances et la continuité de service de ses installations grâce à ce dispositif exploitant les données pour optimiser les processus de production. L'entreprise cherchait également à réduire son besoin de main-d'œuvre qualifiée tout en facilitant et sécurisant la surveillance et l'intervention des opérateurs. Plus important encore, le nouveau système devait être compatible avec les machines déjà utilisées par Galtieri.
Client : Specialmangimi Galtieri SPA
Emplacement géographique : Modugno (Bari), Italie
Défi : Remplacer l'appareillage existant d'une usine d'alimentation et déployer un nouveau système de commande avec surveillance, diagnostic et maintenance à distance
Solution : Un système basé sur la technologie de câblage intelligent SmartWire-DT et divers autres composants d'Eaton, notamment des boutons-poussoirs, des modules d'E/S, des disjoncteurs électroniques NZM2, des contacteurs et disjoncteurs-moteurs PKZ et PKE, des démarreurs progressifs DS7 et des interrupteurs FAZ
Résultats : Une solution automatisée avec des diagnostics plus rapides et une continuité de service grandement améliorée
Par le passé, les tâches de contrôle et de régulation dépendaient entièrement d’un cerveau humain. Nos processus sont désormais contrôlés numériquement, grâce à une communication constante entre un serveur et nos installations. Nos produits sont ainsi plus sains et plus sûrs. Les plaintes des clients ont quant à elles largement diminué.
Fondée en 1973, l’entreprise Specialmangimi Galtieri SPA produit des aliments pour animaux – chevaux, bœufs, bovins laitiers, buffles, moutons, porcs et lapins – depuis plus de 50 ans. Depuis sa création, l'entreprise a toujours rechercher l’innovation, en particulier dans le but d'améliorer la durabilité et la qualité des produits.
Lorsqu'il fut temps de remplacer l'appareillage électrique de l'usine d'alimentation Galtieri après 20 ans, l'entreprise s'est donc tournée vers son partenaire de longue date, Elektron srl, un spécialiste de l'automatisation industrielle axé sur le secteur de l'alimentation animale. « Elektron nous a aidés à rendre nos processus de production de plus en plus fiables et à les adapter à nos besoins. », déclare Antonio Galtieri.
Le développement de capacités de maintenance à distance était une priorité absolue du projet dont un des buts était l’amélioration de la disponibilité et de la continuité de service des installations. L'ancien appareillage électrique ayant été fourni par Klöckner-Moeller, dont Eaton a ultérieurement fait l’acquisition, Elektron a suggéré d'utiliser les composants Eaton pour le nouveau système de commande et de surveillance. Pour les connecter, Elektron a opté pour la technologie de câblage intelligent SmartWire-DT d'Eaton, qu’elle avait elle-même adoptée.
Après 20 ans, l'appareillage électrique d'une usine d'alimentation exploitée par Specialmangimi Galtieri SPA avait atteint la fin de son cycle de vie.
Cela offrait à l’entreprise l’opportunité d'augmenter la continuité de service de sa ligne de production, notamment en déployant des capacités de communication et d’exploitation numérique des données, ainsi que la surveillance et la maintenance à distance.
L'ancien système a été installé et entretenu par Elektron srl, spécialiste en automatisation industrielle et partenaire d’Eaton.
En cas de problème, un technicien Elektron devait intervenir sur site, ce qui causait des interruptions de service coûteuses, en particulier compte tenu des cinq heures de route qui séparent Elektron de l'usine Specialmangimi Galtieri. Les installations mesurant jusqu'à 30 mètres de haut, le dépannage manuel soulevait également des problèmes de sécurité.
Grâce à notre technologie de câblage intelligent, qui permet de convertir une machine analogique en machine numérique, Elektron a pu :