Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Cinq facteurs à prendre en considération pour choisir le moteur Geroler qui convient le mieux à vos besoins

Le choix d'un moteur gerotor ou Geroler repose sur de nombreux facteurs importants. Performance. Qualité. Fiabilité. Soutien. Coûts. Cela peut paraître simple, mais l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché ne signifie pas que tous les fabricants sont les mêmes. En choisissant un produit inadapté, vous risquez de faire fausse route et d'avoir affaire à des rappels coûteux et de succomber à la frustration. Avant de choisir un moteur, il est important de savoir ce qui distingue un moteur gerotor ou Geroler des autres moteurs sur le marché.

Le moteur gerotor, ou moteur à rotor généré, existe depuis des décennies. En fait, le premier moteur gerotor de la gamme Geroler® d'Eaton a été fabriqué il y a plus de 65 ans. Peu de temps après, Eaton a inventé le moteur Geroler pour répondre aux besoins du marché et améliorer les performances, la fiabilité, la qualité et le coût du produit tout en fournissant un support de qualité.

Comparaison du moteur gerotor et du moteur Eaton Geroler

Les moteurs Gerotor et Geroler utilisent ce que l'on appelle le principe Orbit, qui leur confère une densité de puissance impressionnante et un encombrement réduit. L'étoile du moteur gerotor est composée de six dents et de sept lobes. Les espaces qui les séparent sont des chambres de pression. Le liquide de la pompe s'écoule dans ces poches, ce qui génère une haute pression dans une chambre et une basse pression dans une autre. Le déséquilibre des forces ainsi créé fait tourner l'étoile du moteur gerotor. L'étoile d'un moteur gerotor tourne plusieurs fois (image 1) - généralement six à huit fois selon la géométrie spécifique de l'étoile et de l'anneau - pour chaque tour complet de l'anneau extérieur. La gamme Geroler d'Eaton utilise le principe du gerotor, mais intègre la technologie Geroler avancée d'Eaton (image 1). Au lieu de lobes, les moteurs Geroler utilisent des rouleaux, par soucis de réduction de friction et de l'usure, mais aussi pour améliorer les performances à basse vitesse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des moteurs.

 

Les moteurs Gerotor et Geroler offrent des valeurs de 10 à 50 000 livres-pouces en termes de couples et peuvent fonctionner à des vitesses pouvant atteindre 2 000 tr/min. Grâce à leur conception simple et à leur encombrement réduit, ils peuvent être utilisés aussi bien pour les applications mobiles que pour les applications industrielles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications mobiles - surtout dans l'agriculture, la manutention et la construction - en raison de leur incroyable densité de puissance.

Les dimensions d'un gerotor ou d'un moteur Geroler dépendent de la vitesse et des couples de l'application. Les utilisateurs peuvent ainsi déterminer le déplacement nécessaire (la quantité de fluide nécessaire pour un tour complet). La vitesse et le couple peuvent être déterminés à l'aide des équations basiques suivantes. Il s'agit là du point de départ pour trouver la taille de moteur la mieux adaptée.

Couple théorique (livres-pouces) = CIR x Différence de pression/(2Pi)

Vitesse théorique (RPM) = GPM x 231 / CIR

Est-ce vraiment facile de choisir un constructeur de moteur gerotor ou Geroler qui sait répondre à vos besoins ?

Pas vraiment.
how-to-select-the-righ-motor-image-1.png

Cinq facteurs à prendre en considération pour choisir le moteur gerotor et Geroler qui convient le mieux à vos besoins

1. Performance

Le recueil de données sur l'efficacité mécanique et volumétrique est toujours utile, mais assurez-vous que les données de test soient sur une période assez longue. De nombreux constructeurs ajustent les performances pour qu'elles atteignent leur maximum dans les premières heures de fonctionnement, mais elles se dégradent ensuite rapidement. Cela ne rendra pas justice à votre machine ou à votre client. Il est nécessaire de comparer ce qui est comparable. Les données relatives aux performances du moteur hydraulique ne sont pas normalisées. Méfiez-vous des cotes et des données de test qui n'incluent pas tous les paramètres des tests de performance. « Une note de performance sans indice de viscosité ne vaut rien. » Pensez à la performance du produit, mais aussi à celle de l'équipe du support technique. Le produit sera-t-il livré dans les délais ? Seront-ils en mesure de m'assister en période critique ?

2. Qualité 

Le constructeur a-t-il un historique de qualité constante ? Renseignez-vous sur la qualité des données et laissez-les parler d'elles-mêmes. Certains constructeurs ne disposent pas des contrôles de processus nécessaires pour garantir une performance constante. La rectification des moteurs Gerotor et Geroler n'est pas la même. Les profils de l'étoile en dehors des capacités de la machine entraînent des résultats incohérents. Quels sont les impacts de la baisse de qualité des produits sur la réputation de votre entreprise ? Trouvez un constructeur soucieux d'utiliser des matériaux de haute qualité et de suivre les processus de fabrication standard de l'industrie. Certains constructeurs diminuent le coût de leurs produits avec des matériaux de qualité inférieure ou en accélérant des processus tels que le traitement thermique et la rectification de forme. Étudiez les différentes formules de garantie. Votre constructeur offre-t-il une garantie standard de 2 à 3 ans ? Si non, pourquoi ?

3. Fiabilité

La fiabilité est synonyme de qualité sur le long terme : votre machine en dépend. Choisissez un constructeur qui jouit d'une bonne réputation. Dans ce domaine, l'historique est le meilleur prédicteur de l'avenir. Pouvez-vous compter sur le constructeur en termes d'innovations technologiques ? Le temps, les efforts et les ressources que vous consacrez au développement de votre machine sont tels qu'il est indispensable de faire équipe avec un constructeur de renom pouvant vous aider à vous imposer en tant que leader dans l'industrie. Informez-vous sur le lieu de fabrication du moteur. Est-il fabriqué aux États-Unis ? Pouvez-vous vous fier aux matériaux de fabrication utilisés et aux normes en vigueur sur le site de fabrication ?

4. Soutien

Pensez à la relation à long terme entre votre entreprise et le constructeur. Recevrez-vous le soutien dont vous avez besoin aujourd'hui et à l'avenir ? La qualité d'un produit dépend du soutien technique dont il bénéficie. Renseignez-vous sur les options offertes par le constructeur pour obtenir un soutien supplémentaire. Bénéficieriez-vous d'un support de modélisation CAD ou de la création d'une solution sur mesure ? N'oubliez pas que les solutions personnalisées démarqueront votre machine de la concurrence. Souhaitez-vous acquérir une simple pièce ou tout un système de solutions ? Certains constructeurs disposent du savoir-faire et des ressources nécessaires pour fournir un système de solutions sur mesure adapté à votre machine. D'autres peuvent vous fournir une pièce quelconque mais ne sauront pas vous conseiller pour améliorer la conception de la machine.

5. Coûts

Le coût est bien évidemment un facteur très important. Toutefois, il dépend de tous les éléments évoqués ci-dessus. Vous pouvez réduire les coûts en sacrifiant les critères ci-dessus. Mais quelles en seront les conséquences pour votre machine et vos clients en cas de problème ? Certains constructeurs cherchent à maintenir les coûts à un niveau peu élevé en adoptant une approche « taille unique » pour leur gamme de moteurs. Cependant, ce compromis se solde souvent par une solution qui ne fonctionne pas vraiment comme prévu sur votre machine. Recherchez des produits de qualité qui conviennent à votre application, plutôt que la solution la plus économique qui devra probablement faire l'objet de remplacements plus fréquents.

 

Les facteurs à prendre en considération pour choisir le moteur Gerotor et Geroler le mieux adapté à vos besoins sont certes nombreux. Pensez à Eaton en examinant les options envisageables. Avec la gamme de moteurs Geroler la plus vaste et la plus remarquable de l'industrie ainsi qu'une équipe de soutien inégalée en modélisation et en solutions personnalisées, Eaton est un constructeur réputé avec lequel vous serez fier de faire équipe.