Seleziona la tua posizione

Facilitazioni ragionevoli per le candidature

I candidati che posseggono le caratteristiche previste dalla legge Americans with Disabilities Act, come modificata, possono essere eleggibili per una facilitazione ragionevole durante i processi di candidatura e selezione di Eaton. La richiesta di facilitazione non influirà sulle opportunità di ottenere l'impiego presso Eaton Corporation. Possono essere presi accordi in caso di una disabilità che necessiti di facilitazioni per completare la candidatura, un colloquio o qualsiasi altra parte del processo di assunzione.

Se si necessita di una facilitazione per completare la candidatura attraverso il nostro sistema online, si prega di chiamare 440-523-2078 o inviare un'e-mail a: AccommodationsForApplying@Eaton.com

Sarà necessario fornire il proprio nome, un numero di telefono, un indirizzo email o altri contatti e una breve descrizione della natura della facilitazione richiesta. Eaton si metterà in contatto con i candidati per discutere la richiesta

Si prega di notare che questo numero di telefono e l'indirizzo e-mail non devono essere utilizzati per verificare lo stato di una domanda già presentata.