News e approfondimenti

Scopri come trasformiamo le idee in realtà, resta aggiornato sulle notizie del settore e ascolta l’opinione dei nostri leader sulle innovazioni che mantengono le promesse per il futuro.
  • Dove l’intelligenza guida l’energia

    Nell'era di big data e di Internet of Things, la connettività digitale è presente in tutta l'area produttiva, nella rete elettrica, negli edifici, nelle strutture sanitarie, nei trasporti e in casa. Creiamo soluzioni innovative per l'alimentazione intelligente in grado di raccogliere dati, imparare e fornire informazioni utili per ottimizzare l'utilizzo e la continuità dell'alimentazione.
    Maggiori informazioni

I pittogrammi per il distanziamento sociale di CrystalWay, con indicazioni di 1m, 1,5m e 2m aiutano i clienti a soddisfare i requisiti locali

L'illuminazione e la segnalazione di sicurezza rappresentano un'ancora di salvezza in situazioni pericolose. Consentono l'evacuazione sicura, rapida ed efficiente degli edifici, non solo in caso di blackout causato da un'interruzione di corrente, ma anche in presenza di illuminazione naturale o artificiale. Un efficace sistema di illuminazione di emergenza non solo guida le persone all'interno e all'esterno dell'edificio, ma perfette inoltre di individuare i dispositivi di primo soccorso e i punti di raccolta. Nella maggior parte dei paesi, le nuove linee guida chiedono di mantenere una distanza fisica tra le persone, chiamata anche "distanza sociale". I proprietari di edifici e i responsabili della sicurezza devono fornire segnalazioni chiaramente visibili per educare e rafforzare il messaggio.

Relazione annuale 2019

Crediamo che il nostro mondo migliori con la gestione intelligente dell'energia. In Eaton, stiamo abbracciando l'Internet delle Cose e lo utilizziamo per ripensare l'innovazione. Stiamo portando avanti l'Industria 4.0 investendo nelle nostre persone e tecnologie per portare sul mercato innovazioni digitali che abbiano un impatto positivo sui prodotti, i processi e i profitti dei clienti. Innovazione. Creatività. Immaginazione. Questo è ciò che ci spinge in avanti e ci ispira a far funzionare ciò che conta.

Cybersecurity – più importante che mai

L’intelligenza artificiale e la condivisione avanzata dei dati offrono molti vantaggi. Ma possono allo stesso tempo rendere vulnerabile la tua azienda agli attacchi informatici. La sicurezza informatica è al centro della nostra filosofia “progettazione sicura”.

Notizie, trend, idee

Risorse per i media

Eaton e il dipartimento per l’energia degli Stati Uniti (USDE) per intensificare la collaborazione sulle soluzioni energetiche innovative presso il National Renewable Energy Lab

Eaton e il dipartimento per l’energia degli Stati Uniti (USDE) per intensificare la collaborazione sulle soluzioni energetiche innovative presso il National Renewable Energy Lab
Ram Ramakrishnan, a sinistra, vicepresidente esecutivo e responsabile tecnico di Eaton, discute l'approccio dell'azienda nell'affrontare le sfide di gestione dell'alimentazione con i team di Eaton e NREL. Nella foto anche Igor Stamenkovic, direttore per la tecnologia globale, Eaton; William Farris, direttore associato, NREL; il Dr. Martin Keller, direttore, NREL, Martha Symko-Davies, program manager, NREL; e Chris Herbst, vicepresidente per i programmi governativi, Eaton.

Ultime notizie e comunicati stampa