Seleziona la tua posizione

La sicurezza delle persone è la nostra priorità. *

*La sicurezza non è casuale. È una cosa a cui pensiamo tutti quando si tratta di prendere decisioni importanti quali l’acquisto di un’automobile, o mentre svolgiamo attività quotidiane quali portare a passeggio il cane di notte. Ognuno di noi prende continuamente decisioni per la propria sicurezza, a casa, sulla strada o al lavoro. 

Presso Eaton siamo sempre al lavoro per implementare processi più sicuri volti a proteggere i dipendenti (i tuoi e i nostri): Educhiamo i nostri clienti e partner in materia di pratiche e soluzioni ingegneristiche volte a creare un mondo più sicuro per tutti. I nostri dispositivi elettrici aiutano a tenere gli operatori lontani dai pericoli. I nostri differenziali con elevate prestazioni mantengono al sicuro i conducenti. I nostri interruttori differenziali e centri di carico proteggono le abitazioni in tutto il mondo. Anche quando sei in vacanza, in crociera o su un aereo, i nostri prodotti giocano un ruolo importante per la tua sicurezza. 

Perché quando si tratta di sicurezza, non c’è tempo da perdere.
Thumbnail infografica sicurezza
Infografica
Siamo sempre al lavoro per progettare prodotti e processi più sicuri per tenere clienti e dipendenti lontani dai pericoli.

Rendiamo più sicuri i luoghi di lavoro. *

*In un ufficio ad angolo o in miniera, al volante o alla cassa, gli imprenditori e gli operatori si assumono la responsabilità di fornire un ambiente sicuro. Comprendiamo le sfide che le aziende devono affrontare in materia di sicurezza, perché ci troviamo ad affrontarle anche noi in tutto il mondo. 

I nostri quadri a prova di archi elettrici proteggono gli operatori dalle catastrofiche conseguenze di un arco elettrico. I nostri interruttori e alloggiamenti a prova di esplosione contribuiscono alla sicurezza delle operazioni oil & gas. Le nostre trasmissioni e i nostri differenziali bloccanti contribuiscono alla sicurezza di autisti e passeggeri su tutti i tipi di veicoli, dai camion dei pompieri ai pullman scolastici, dalle trivelle di grandi dimensioni ai carri attrezzi. Non importa dove tu lavori, siamo sempre al lavoro per mantenerti al sicuro.

È la rete delle persone a rendere tutto più sicuro. Le persone si trasformano in meccanismi di sicurezza quando vedono qualcosa di sbagliato e prendono l'iniziativa di segnalarlo.

Dan, Power Systems Experience Center manager, Electrical Sector

We make peace of mind work.*

*La tua casa è il tuo santuario. Che si viva in un monolocale in centro o in una casa unifamiliare in un quartiere pittoresco, c'è un sacco di lavoro dietro le quinte per assicurare che la casa, le persone, gli animali domestici e i beni in essa contenuti siano sempre al sicuro. 

In tutto il mondo, aiutiamo le abitazioni a funzionare senza intoppi. I nostri interruttori automatici di potenza aiutano ad assicurare la sicurezza nelle case. Aiutiamo a mantenere pulita l'acqua, proteggendo gli impianti di trattamento delle acque reflue da sovratensioni e interruzioni di corrente. Offrendo la possibilità di fare affidamento sulle trasmissioni Procision per portare i bambini a scuola, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. In questo modo puoi concentrarti sul vivere una vita più completa.

Spesso i nostri dipendenti portano a casa le nostre pratiche di sicurezza. Sono fiero di sentire storie relative alla sicurezza che si verificano al di fuori di Eaton.

Jessica, Environmenatal, health & safety manager, Gruppo Vehicle

We make off-the-clock work.*

*Che ti stia rilassando mangiando o bevendo, godendoti un concerto o una partita o lanciandoti in un'avventura, devi sperare di essere in buone mani lungo il percorso. Ed è così. 

Le nostre soluzioni di filtrazione assicurano che cibi e bevande siano deliziosi e privi di contaminanti. Con i nostri ausili per la navigazione e i componenti motore consentiamo agli aerei di decollare, navigare e atterrare in sicurezza. I nostri sistemi di sicurezza aiutano inoltre gli stadi a guidare gli avventori verso un luogo sicuro in caso di emergenza. Perché quando si tratta di godersi la vita, la sicurezza e la tranquillità avanzano fianco a fianco.

Anche se l'illuminazione di emergenza può non essere visibile nella vita di tutti i giorni, è importante che sia presente e che funzioni quando ce n’è bisogno per aiutarti a raggiungere un luogo sicuro.

Stephan, product line manager, Divisione Life Safety

We make choosing zero work.*

*La sicurezza è fondamentale sul posto di lavoro. Durante tutte le nostre attività, miglioriamo continuamente le nostre prestazioni in materia di ambiente, salute e sicurezza e ci impegniamo per una cultura della sicurezza “zero incidenti”.

Il nostro programma sulla sicurezza “Scegliete Zero” sta spianando la strada nella sicurezza dei nostri dipendenti. Abbiamo inoltre ridotto il nostro tasso totale di infortuni registrabili (TRCR) del 14% e il tasso totale di assenze per infortunio (DACR) del 17% rispetto al 2015.

Per noi di Eaton, la sicurezza non è solo un obiettivo. È una maniera di lavorare, una responsabilità condivisa e un impegno per principi e pratiche che guidano le nostre operazioni, giorno dopo giorno.

Al lavoro, a casa, nel tempo libero.

L’energia è una parte fondamentale della nostra vita quotidiana. È per questo motivo che ci dedichiamo a migliorare la vita delle persone e a salvaguardare l’ambiente con tecnologie e servizi per la gestione dell’energia più sicuri, affidabili, efficienti e sostenibili. Perché questo è ciò che conta davvero. E il nostro compito è fare sì che funzioni.