Seleziona la tua posizione

Azione climatica

Ridurre le emissioni di gas effetto serra riflette la nostra visione

La nostra visione è migliorare la qualità della vita e dell’ambiente attraverso l’uso di tecnologie e servizi per la gestione dell’energia. E noi viviamo questa visione come gestori attivi del nostro ambiente, sia che si tratti di creare soluzioni innovative per i nostri clienti per aiutarli a utilizzare l'energia in modo più efficiente o di ridurre l'impronta di carbonio delle nostre attività incoraggiando i nostri fornitori a fare lo stesso.

Nella tabella seguente sono riportati i nostri più recenti contributi disponibili pubblicamente:

Scope 1 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017
Scope 2

740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach  

732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach

Scope 3 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources

Migliorare l'ambiente mediante obiettivi basati su dati scientifici

Teniamo presente l'appello globale rivolto alle nazioni e alle imprese affinché collaborino per affrontare il cambiamento climatico. L’accordo di Parigi del 2015 crea un quadro comune per le aziende di tutto il mondo per agire con lo scopo di mantenere l’aumento delle temperature globali al di sotto dei due gradi Celsius all’anno rispetto ai livelli precedenti l’industrializzazione.

Nell'ambito di questo sforzo, le imprese sono incoraggiate a calcolare e ridurre le loro emissioni in base a questa soglia. Ci siamo impegnati nel fissare un obiettivo basato su dati scientifici per le nostre emissioni dirette e indirette tra il 2019 e il 2030. Nel 2018 abbiamo fissato come obiettivo assoluto la riduzione del 2% in un anno dei gas serra.

Obiettivi scientifici ci consentono di riflettere in maniera diversa sul nostro futuro e ci aiutano a stabilire livelli di riduzione significativi, nonché il percorso a lungo termine per raggiungerli. Stiamo attualmente sviluppando una tabella di marcia per la riduzione dell'energia e del carbonio che include opzioni per progetti di efficienza energetica, energie rinnovabili in loco e fuori sede e programmi per l'acquisto di energia rinnovabile (tariffe verdi).

Maggiori informazioni su come le nostre soluzioni aiutano i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. 

Misurazione e rendicontazione dei progressi

Il nostro slogan “facciamo funzionare ciò che conta” significa anche aiutare a salvaguardare il pianeta. In base all'indicizzazione alle vendite, le nostre emissioni di gas serra (GHG) sono diminuite del 3,4% nel 2017 rispetto al 2016. Abbiamo superato il nostro obiettivo di riduzione dei gas serra del 2017 emettendo circa 6 000 tonnellate di gas serra in meno rispetto a quanto prefissato. In termini assoluti, abbiamo ridotto le nostre emissioni di gas serra di 6 000 tonnellate (da 974 000 a 968 000), ovvero dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Dal 2015, abbiamo ridotto la quantità totale di gas serra emessi dalle nostre attività da 1 010 000 tonnellate a 968 000, il che equivale a una riduzione del 4,2%. In base all'indicizzazione alle vendite, in questo periodo di tempo abbiamo ridotto le nostre emissioni di gas serra dell'1,4%.

Nel corso del 2017 abbiamo portato a termine 84 progetti di riduzione energetica che hanno consentito di ridurre complessivamente di 7 000 tonnellate di gas serra le emissioni nel corso dell'anno. Questi progetti comprendevano upgrade dell'illuminazione e dell'efficienza delle macchine, ottimizzazione dei processi produttivi, recupero di calore e altre attività. 

Maggiori informazioni su ciò che conta per Eaton.

Riduzione delle emissioni di gas serra nel 2017 rispetto al 2016 (indicizzata alle vendite)
3,4
%
Riduzione delle emissioni di gas serra nel 2017 rispetto al 2016 (indicizzata alle vendite)
La quantità di gas serra da noi ridotta in tonnellate metriche, superiore all'obiettivo predisposto per il 2017
6000
La quantità di gas serra da noi ridotta in tonnellate metriche, superiore all'obiettivo predisposto per il 2017
Dal 2015 abbiamo ridotto i gas serra di 42 000 tonnellate. Questo corrisponde a sostituire 1,4 milioni di lampadine a incandescenza con LED
1,4m
Dal 2015 abbiamo ridotto i gas serra di 42 000 tonnellate. Questo corrisponde a sostituire 1,4 milioni di lampadine a incandescenza con LED

Risposte CDP

Dal 2006, abbiamo risposto al questionario CDP sui cambiamenti climatici e abbiamo costantemente ricevuto un punteggio elevato per le dichiarazioni fatte. Il CDP, precedentemente noto come Carbon Disclosure Project, è un'organizzazione no-profit il cui sito web è il più grande archivio pubblico di dati aziendali sulle emissioni di gas serra nel mondo. Incoraggiamo inoltre i nostri fornitori a comunicare le proprie emissioni attraverso il programma per la catena di approvvigionamento di CDP. Di seguito sono riportati i nostri più recenti contributi disponibili pubblicamente.

Governance

Eaton è fiera di possedere processi interni forti e strumenti di controllo per gestire le nostre prestazioni in materia di sostenibilità. Molti di questi controlli collegano persone e team all'interno della nostra azienda e comprendono la gestione ad ogni livello dell'organizzazione.

Guarda la nostra mappa sulla governance (Flash)

Verifica

Eaton si avvale di un organismo di verifica indipendente per verificare i nostri dati sui gas serra.  La verifica include un livello "ragionevole" di garanzia per le emissioni scope 1 (emissioni dirette da fonti di proprietà o controllate dall'impresa) e scope 2 (emissioni indirette da beni o risorse con potenziali emissioni di gas serra, per lo più derivanti dall'acquisto di energia elettrica). Qui è reperibile la nostra più recente dichiarazione di verifica disponibile pubblicamente.