Seleziona la tua posizione

Maggiore efficienza nel trattamento e sollevamento acque

Quando si movimentano liquidi in impianti di trattamento acque, la scelta della tecnologia adeguata può aiutare gli operatori a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre i costi.

Ridurre il consumo di energia e l’usura

Per molte aziende nel mercato del trattamento e sollevamento acqua è una priorità fondamentale ridurre il total cost of ownership, mantenendo o persino migliorando la disponibilità dell’impianto. Oltre a questi aspetti, i requisiti normativi stabiliti dalle autorità locali, federali o regionali possono richiedere ulteriori sfide. 

Le pompe a velocità variabile e i motori efficienti cambiano le regole del gioco

Tradizionalmente, il controllo del flusso veniva gestito con pompe e valvole a velocità costante. Ciò si traduce in un maggiore consumo di energia e usura delle valvole di ritegno. Le pompe dotate di motori energeticamente efficienti e controllate da convertitori di frequenza, non solo consumano una quantità notevolmente inferiore di energia, ma riducono anche l’usura dei dispositivi di controllo di flusso. Inoltre, i nostri convertitori di frequenza PowerXL DG1 possono controllare fino a 5 pompe in modo autonomo, senza un PLC aggiuntivo.

Riduzione del TCO nella fase di approvvigionamento e distribuzione di acqua

Quando una stazione di pompaggio nella Germania meridionale aveva bisogno di ridurre il proprio TCO, Aquatech, partner di Eaton, ha deciso di installare motori energeticamente efficienti e convertitori di frequenza PowerXL DG1. Questa operazione ha consentito di ridurre il consumo di energia del 15% e gli ingombri e ridotto i costi.

Estinguere gli incendi con la giusta pressione

Quando si combattono gli incendi negli edifici, sono in pericolo vite umane e equipaggiamenti, di conseguenza è fondamentale avvalersi della corretta pressione dell’acqua. I nostri convertitori di frequenza PowerXL DG1 sono stati ottimizzati per il funzionamento di pompe antincendio con diverse soglie di pressione dell’acqua per raggiungere i diversi piani di un edificio. È facilmente configurabile e la modalità “fire” consente al convertitore di frequenza di funzionare anche in condizioni in cui altri non sarebbero riusciti. 

La giusta pressione quando ne hai bisogno

Da quando la società tedesca Schneider Feuerschutz utilizza il DG1 di Eaton per il sistema antincendio, non solo è possibile ottimizzare i costi utilizzando generatori di dimensioni minori, ma la complessità del sistema totale è stata ridotta e l’affidabilità è aumentata.

Prodotti e &servizi correlati

Fare clic su un prodotto o servizio per saperne di piùCerca il prodotto  per visualizzare tutti i prodotti da noi offerti.
HMI/PLC
HMI/PLC
easyE4
easyE4
Convertitori di frequenza
Convertitori di frequenza
Salvamotore
Pulsanti
Pulsanti
  • Assistenza e supporto

    Contatta la nostra assistenza o i nostri partner e accedi alla documentazione, agli strumenti e ai corsi di formazione
    Servizi MOEM