Seleziona la tua posizione

xStorage Home rende più sostenibile la città di Malaunay

Scopri come xStorage Home supporta Malaunay, una città francese in Normandia, nell’ottimizzazione dell’autoconsumo collettivo di energia solare e nel raggiungimento degli obiettivi dell’UE in termini di sostenibilità.

Malaunay, uno degli esempi più riusciti di città sostenibile

La città di Malaunay ha rapidamente raggiunto lo status di una delle città più sostenibili non solo in Francia, ma a livello internazionale. Dal 2006 Malaunay si è impegnata nel percorso di transizione energetica con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea nel “pacchetto clima-energia 20-20-20”. Malaunay è attualmente la prima città in Francia ad adottare la soluzione dell’autoconsumo collettivo grazie all’installazione di xStorage Home e di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici.

Una transizione energetica senza problemi

Grazie al sistema xStorage Home collegato ai 135 mq di pannelli solari installati sul tetto della chiesa, la città è attualmente in grado di produrre la propria energia pulita, di immagazzinarla e di riutilizzarla quando necessario. Il sistema di stoccaggio dell’energia è in grado inoltre di supportare il sistema elettrico di illuminazione della chiesa in caso di blackout con un’autonomia di 9 ore. In più l’installazione è in grado di fornire energia anche per altri edifici pubblici.

Una casa più efficiente a livello energetico

Attualmente il 70% degli edifici municipali (circa 19.000 mq) vengono alimentati con energia rinnovabile. Oltre alla diminuzione dell’impatto ambientale la città di Malaunay ha potuto ridurre i costi legati al consumo energetico. Considerando il 2006 come anno in cui è avvenuta la transizione e calcolando la crescita delle tariffe energetiche a partire da quell’anno, il totale delle spese legate al consumo di energia della città senza interventi sarebbe stato di EUR 419.000. La spesa effettiva è stata invece pari a EUR 204.000, con un risparmio di oltre il 50%. Inoltre le imposte a carico della città sono rimaste invariate dal 2004 e il debito continua tuttora a calare. Dal 2017 Malaunay è entrata a far parte della French National Association of Territories with Positive Energy (esistono circa 200 città membro in Francia che utilizzano energia positiva), con lo scopo di implementare un nuovo modello energetico sul territorio nazionale.

Quando abbiamo deciso di intraprendere la via dell’autoconsumo di energia collettiva eravamo alla ricerca di un partner in grado di supportarci dal punto di vista tecnologico ma, soprattutto, un gruppo di persone che fosse fortemente motivato e disposto ad investire insieme a noi in questo progetto unico. L’approccio innovativo di Eaton ci ha immediatamente conquistato, portandoci naturalmente ad adottare la soluzione xStorage Home.

Guillaume Coutey, Mayor of Malaunay

Città più sostenibili in futuro

Ciò che è stato raggiunto nella città di Malaunay è la dimostrazione di come le nostre città possano essere rese più sostenibili in futuro.

Scopri xStorage Home

Scopri cosa xStorage Home è in grado di fare per te.