電力化
電動化とは、さまざまな機器やシステム、さらには産業分野全体で、電気以外のエネルギー源を電気エネルギーに切り替える取り組みです。電動化は温室効果ガスを減らし、コストを抑制し、配電網のより柔軟な運用を可能にします。電動化には、内燃機関やガスボイラーなどの化石燃料を使用する技術を、電気自動車やヒートポンプなどの電動型の同等製品に置き換えることも含まれます。
私たちの世界は、電力を原動力とする重要なインフラとテクノロジーによって支えられています。住宅、建物、車両、電力グリッドなど、あらゆる領域。あらゆるものの電動化が、エネルギーの生成、配電、消費の在り方を変えていきます。
イートンは、エネルギー効率、信頼性、持続可能性を高める革新的なソリューションを幅広く提供することで、電動化の推進と成長に貢献しています。この包括的なアプローチは、発電から消費に至るまで、電力のあらゆる側面をカバーし、シームレスな統合と最適なパフォーマンスを保証するものです。
当社のソリューションの一部をご紹介します:
完全電動化社会に向かう中、電力会社は需要の大幅な拡大という負荷に直面しています。配電網の複雑化は、より厳格な規制や深刻な気象現象によって喫緊の課題となっており、信頼性の高い電力供給を実現するための革新的なデジタル化戦略の必要性が叫ばれています。当社の最新レポートには、今日のエネルギーに関する主要課題に取り組む、世界の電力会社の意思決定者250人の貴重な知見が掲載されています。
電動化は、私たちの生活、移動、世界への電力供給の在り方を変革しており、イートンはその最前線に立っています。よりスマートなEVインフラで、イートンはよりクリーンで効率的な未来の構築に求められるイノベーションと専門知識を提供します。イートンのシステムレベルの取り組みが、産業界全体を進歩させ、エネルギーとモビリティにおける可能性を再定義していることをご確認ください。
エネルギー転換、デジタル化、電化、持続可能性などのメガトレンドに関する当社の専門家の見解については、毎月のLinkedInニュースレターでご確認ください。