資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

電気革命を実現する

電動化は人類の進化の未来に不可欠です。イートンは、陸上と空中で最先端のテクノロジーを活用して、この刺激的な新時代を推進することに尽力しています。 

世界中のリーダーたちは、世界の移動手段を改善するために懸命に取り組んでおり、当社はその実現を支援しています。 電気自動車と充電インフラ技術を進歩させることで、信頼性、効率性、安全性の向上を実現します。当社は、電力と機械動力の融合という得意分野で、EVテクノロジーの導入推進とエネルギー消費の進化に貢献しています。

当社は、自動車、商用車、航空宇宙の専門知識と電気に関する洞察力を組み合わせることで、提供するサービスを継続的に微調整しています。さらに、より革新的なアイデアを実現することに尽力しています。当社は、グローバルな研究開発(R&D)と製造能力で、パートナーとその顧客の需要の変化に対応し、新たな輸送と電力使用のニーズに対応しています。その結果、より安全で効率的な輸送ソリューションと優れたサービスを実現しているのです。

当社の車両と電気分野の専門知識を組み合わせることで、輸送パートナーはビジネスと顧客をより新しく環境に優しい地平へと導けます。スタートアップ企業から伝統ある自動車メーカー、商業用充電ステーション、電動飛行まで、現在の車両電動化のニーズに応えながら、世界中の企業との連携で将来の輸送テクノロジーのイノベーションを推進しています。それが重要であると考えているためです。 

その結果、より安全で効率的な輸送ソリューションと優れたサービスを実現しています。 

車両電動化の推進におけるイートンの役割

電気自動車の所有者は、車両と充電ソリューションの両方に、高い安全性、効率性、テクノロジーを求めています。自動車メーカーは、充電が頻繁に行われる集合住宅の所有者とともに、需要に応えるために、性能を発揮し人々を魅了する革新を提供すると同時に、家庭のエネルギーまたは事業目標を満たす必要があります。イートンの電動化に関する専門知識は、その両方の実現に役立ちます。

車内では、当社の経験とパワーエレクトロニクスと配電能力が相まって、時間を節約し、安全性を高め、効率性を向上させるテクノロジーを生み出し、日々の移動、ビジネス、地球環境の改善に貢献しています。当社のBreaktor®回路保護テクノロジーは、EVシステムの安全性を向上させ、人と部品が保護されるようにしています。Breaktorは、当社の革新的なコネクターと端子ソリューションを使用して当社の配電システムに統合でき、EV運転者が信頼できる効率的で信頼性の高い電力を供給する電気システムを実現します。

車両以外にも、当社のEV充電インフラ(EVCI)ソリューションは、安全でスマート、エネルギーが最適化された車両充電を、玄関先で提供します。自宅でも、職場でも、外出先でも充電が必要なとき、イートンは単なるEV充電器以上のものを提供します。住宅所有者向けに、当社の完全充電インフラソリューションは、充電を最適化し、エネルギーコストを削減できます。再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵などを統合することで、家庭は接続されたソフトウェアソリューションでスマートホームエコシステムを構築し、独自のエネルギーハブとして機能できます。商業ビルや集合住宅では、さらに高度な制御が可能です。ビルの所有者は、複数の充電器間で電力負荷を最適に分散、ピークカットを採用してエネルギー価格の高騰を回避、ユーザー間でコストを任意の割合で分配、さらには充電を収益化して収入を得ることもできます。

自動車メーカーであっても、ビルの所有者であっても、信じられないほどの変化と革新の時代に直面しています。イートンのノウハウ、資源、ソリューションを活用することで、運転者にふさわしい車両とそれを支えるインフラを提供し、ビジネスまたは家庭をより環境に優しい未来へ強化できます。

ev-car-foreground-dad-son-entering-home-getty-1473857496.png

ハイブリッド車や電池電気自動車向けの当社のeMobilityソリューションについてご紹介します。 

EVの時代を先取りする

エネルギー転換は定着し、今後も続きます。低炭素エネルギー源や再生可能エネルギーへのシフトは、単に生産性向上やコスト削減を望む事業者にとって新しい検討事項となるかもしれませんが、当社の車両電動化および充電ソリューションは、それらすべてを実現できるよう設計されています。将来のトラックやバスを設計する商用車メーカーでも、電動商用車のフリートを運転かつ充電する事業者であろうと、または商業施設に充電設備を導入する場合であろうと、スケーラブルでフレキシブルな製品とサービス一式で、ビジネスを時代の先端へと導きます。

商用車両業界への排ガス規制の圧力は引き続き強まるでしょう。ディーゼルエンジンは依然として主な動力源になるでしょうが、これらの課題をチャンスに換えてROIを向上させるために、電動化は重要な役割を果たすでしょう。新しいテクノロジーにはコストがかかります。そのためイートンは、OEMとフリートパートナー協力して、スケーラブルでモジュール型の商用車両電動化ソリューションを開発しています。複雑な課題を解決するために、高圧電力と商用車両向けハイブリッドシステムの長年にわたる経験が活かされています。イートンのEVトランスミッションは、急斜面の走破性が高く、電気モーターがより効率的に動作します。また、当社のFLEX PDUは、電動バスまたはトラックの電気システムに電力を供給し、集中的に保護します。これは、あらゆるサイズの商用車のシステム安全性を強化するモジュラーソリューションです。

電力管理は商用車自体を超えてインフラにまで及び、フリート全体の充電ニーズをサポートします。フリートを電動化する場合、中断は許されません。当社の包括的かつサイバーセキュリティに優れた充電インフラは、車両を常に稼働させ続けるよう設計されています。イートンのEVCI機能を使用すると、必要に応じてスケールアップまたはスケールダウンできる標準の交流電流(AC)レベル2と直流電流(DC)急速充電器を組み合わせて使用​​し、フリートの電力消費量とコストを追跡し、建物のエネルギー性能とコストを監視できます。これは、負荷分散、モジュール性、柔軟性が鍵となる、究極の監視と制御です。

充電インフラの導入を検討中の商業ビルの所有者にも同じことが言えます。顧客を自社の拠点に呼び込む場合、従業員に環境に優しい交通手段を提供する場合、ビジネスポートフォリオに有料駐車場を追加する場合でも、ビジネスに合わせて成長できるインフラが必要です。当社は、車両充電ステーションの統合、管理、運用を容易にし、新たな収益源として収益化し、負荷をシフトして最適なユーザーエクスペリエンスとエネルギー節約を実現します。 

高速道路を走る長距離トラック、または小売顧客向けの急速充電用であれ、イートンは効率と安全性を高めつつ、性能を犠牲にしない新技術の開発に取り組んでいます。

Fleet Electrification - EVCI delivery vehicle

当社の商用車向けのeMobility&EVCIソリューションの詳細をご覧ください。

より澄み切った空を実現する

世界中で航空旅行がかつてないほど増加しているため、航空宇宙業界のリーダーは排出量と環境への影響を削減するソリューションを優先する必要があります。航空機の電動化へのシフトは、これまで以上に重要になっています。イートンは、新しい飛行の時代を支える安全で信頼性が高く、効率的なテクノロジーを備えています。

次世代電動垂直離着陸機(eVTOL)などの重量に敏感なプラットフォームでは、当社の高電圧配電ユニット(PDU)と電力変換器が活用されています。イートンの軽量電気機械式アクチュエーターは、民間航空機および軍用航空機のスポイラーと逆推力装置の油圧システムに代わるものです。当社の配線機器と相互接続ソリューションは、航空機の機首から尾部までを網羅し、乗客と乗員の快適性と安全性をサポートします

イートンの Green Motion Air 充電器が動力源となる都市型航空モビリティーとeVTOLは、当社が知っている航空輸送を変革すると期待されています。これらは、都市環境内または近隣の都市間の移動に現実的でより安全な代替手段を提供します。商品の配送や大切な人を訪問する際に、交通量や混雑を軽減できます。科学者は、空から山火事、森林、沿岸地域の健全性も監視できます。

航空機メーカー、航空会社、世界中の旅行者には、未来への旅はより電動化されます。イートンでは、工学の創造性と実績のある能力を活用して、それを実現しています。 

airport ground crew standing below airplane on tarmac

より信頼性が高く、効率的な航空機を実現する当社の航空宇宙技術についてご覧ください。 

困難な道のりであっても、当社が支えます

長年に及ぶイートンの電気、機械、流体動力管理の専門知識が、革新的で持続可能な車両電動化とEV充電テクノロジーを実現します。当社は力を合わせ、輸送とそのインフラを進化させ、より安全かつ効率的にお客様を輸送する可能性を探れます。それが大切なことだと考えているからです。そして、それを実現するのが当社の仕事です。