문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

"업무 완수"를 가능하게 합니다

새로운 건설 프로젝트를 상상할 때 무엇이 떠오르십니까? 시공식의 설레임? 수 없이 많은 노동 시간과 기계? 작업 완수에 대한 자부심? 이튼은 부지 정리, 기반 설치, 건물 전원 공급, 안전 유지 등 모든 것을 생각합니다.

건설 공정 전반에 걸쳐 이튼 기술이 적용됩니다. 굴착 및 건설에 사용되는 장비와 차량에서 우리의 혁신적인 기술을 찾아볼 수 있습니다. 우리는 새로운 건물의 각 층을 지원하는 인프라를 설계합니다. 또한 우리의 전력, 조명 제어, 안전 시스템은 완공 후에도 오랫동안 조명을 켜고 사람들을 보호합니다. 높은 고층 건물, 식품점, 대학 캠퍼스 등 모든 곳에서 이튼은 모든 것이 제대로 작동하도록 합니다.
Two constructions workers

견고한 기반을 만듭니다

지면을 부수는 것은 항상 어려운 일입니다. 기존 구조물을 파괴하거나, 큰 암석과 나무를 제거하거나, 잔해를 운반하는 등 건설 현장을 적절하게 준비하는 작업이 가장 먼저 필요합니다. 우리는 새로운 지면을 부술 수 있는 스마트하고 믿을 수 있는 장비를 설계합니다.

덤프 트럭, 콘크리트 믹서 및 기타 직업 차량에 사용되는 견고하고 안정적인 변속기는 가동 중지 시간과 정비 비용을 줄여 생산성을 향상시킵니다. 그리고 차량 클러치는 신뢰성, 내구성 및 성능을 보장하기 위해 설계되고 제조되었습니다.  

건설 현장을 준비할 때 신뢰할 수 있는 기계 및 장치는 필수적입니다. 이튼은 프로젝트 성공을 지원하는 안정적이고 훌륭한 제품을 제공합니다.
construction-workers-putting-in-foundation.jpg
city-construction-at-night.jpg

새로운 스카이라인을 만듭니다

건설 과정에서 직원, 장비, 자재가 바뀝니다. 하지만 이튼은 구조적 무결성과 건물 자체에 필수적인 제품을 제공하기 때문에 모든 과정에서 지속적인 역할을 합니다. 

불도저와 굴삭기를 구동하는 동일한 구성품이 크레인과 굴착 장비도 구동하여 새로운 건물을 현실화합니다. 우리의 버팀대와 지지대는 구조물의 근간을 형성하며, 줄걸이와 플랫폼은 세계에서 가장 높은 랜드마크도 건설할 수 있을 만큼 견고합니다. 또한 전문 스포츠 경기장과 철도 차량 플랫폼, 창고 복층, 병원 옥상 통로에 이르기까지 우리의 안전 창살이 사용됩니다. 

이튼의 혁신은 작업의 직면한 과제가 무엇이든 관계없이 모든 건설 단계를 지원합니다.

큰 규모의 건설을 가능하게 만듭니다

렌더링과 청사진은 새 건물의 모습을 보여주지만, 건물이 완성에 가까워져야만 실제로 건물이 생명력을 띄기 시작합니다. 신규 건설 작업의 거의 모든 측면에 전력이 통합되어 있으며, 이튼은 새로운 시설에 생명을 불어넣고 향후 수 년간 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 

우리의 배전 장비는 전기 펄스를 유지합니다. 우리의 HVAC 시스템 제품은 생활 및 작업 환경을 편안하게 만들어 줍니다. 고급 백업 전원 보호 및 대량 알림 시스템을 통해 안전성과 생산성을 보장합니다. 통합 조명 제어 및 모듈식 배선 시스템은 조명을 밝히고 환경 영향 및 에너지 비용을 최소화합니다. 우리의 서비스 플랜을 통해 건설이 완료된 후에 모든 것이 완벽하게 작동하도록 할 수 있습니다. 

crane-in-the-city.jpg

계획 과정은 전기를 안전하고 안정적으로 공급하는 배전 시스템을 만드는 데 매우 중요합니다. 모든 것에는 순서가 있으며 우리는 모두 함께 작업해야 합니다. 즉, 건축가부터 설치자에 이르기까지, 하나의 규율이 다른 분야의 작업을 위태롭게 하지 않도록 해야 합니다.

Tom, 기술 영업 담당 부사장

기공부터 입주, 그리고 그 이후의 모든 것까지

우리는 보다 안정적이고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 동력 관리 기술과 서비스를 통해 삶과 환경을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 이것이 가장 중요한 것이기 때문입니다. 그리고 이를 실현하기 위해 이튼이 있습니다.