이튼은 고품질 식품 공급에 기여합니다
맛있는 음식을 즐기는 것만큼 일상에서 중요하고 즐거운 일은 많지 않습니다. 음식은 우리가 함께 시간을 보낼 수 있도록 하고, 우리가 하루를 활동할 수 있게 합니다. 사실 사람들은 서로 안전하고 효율적이며 예측 가능한 방법으로 음식을 섭취하기 위해 함께 모여 사는 것이기 때문에 음식은 인간 문명의 근원이라고 할 수 있습니다.
오늘날도 크게 다르지 않습니다. 대부분의 나라에서 거의 절반에 달하는 인구가 농업 관련 직종에 종사하고 있으며, 수백만 개의 식품 관련 서비스가 제공됩니다. 전 세계 사람들이 음식을 섭취하도록 돕는 것도 우리가 하는 일의 큰 부분입니다. 현장에서 냉장 트럭, 시장부터 주방 카운터에 이르기까지 이튼의 혁신을 발견할 수 있습니다. 모든 식사가 진심으로 중요하다는 것을 알고 있기 때문에 우리는 이를 위해 일합니다.
저는 이튼이 사람들의 일상 생활에 기여하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 농업 제품의 가공, 생산, 운송을 개선함으로써 사람들은 항상 신선하고 영양이 풍부한 식사를 즐길 수 있습니다.
양질의 음식과 음료를 만드는 것은 이성적이면서도 감성적인 과정입니다. 저는 이튼이 원자재 맛을 최대한 살리고 가치 사슬을 따라 높은 품질을 유지할 수 있도록 하는 것을 자랑스럽게 생각합니다.