문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

조명이 계속 작동하도록 만듭니다.*

*역설적이게도, 여러분은 전기가 없을 때 그 존재를 알아차립니다. 헤어 드라이어가 차단기를 작동시키거나 마을 전체가 정전된 경우, 이러한 드문 순간을 통해 우리는 가정에서 당연한 것으로 받아들이는 동력의 소중함을 인식합니다.

전력은 음식을 냉장보관하고, 물을 뜨겁게 유지하고, 전화기를 충전하는 등 우리의 삶이 24시간 내내 움직이게 합니다. 이것이 바로 주거 포트폴리오를 통해 유틸리티부터 가정까지 전력이 안전하고 안정적으로 흐를 수 있도록 지원하는 이유입니다. 이튼의 회로 보호를 통해 화재나 서지로부터 가정의 안전을 보호할 수 있습니다. 우리의 조명 제어 장치는 전기 요금과 탄소 배출량을 줄이기 위한 에너지 효율을 높이는 데 도움이 됩니다. 무선 통신 기기를 통해 스마트 홈을 가능하게 합니다.

생필품은 물론 현대 사치품까지, 동력은 필수적이며, 이를 실현하기 위해 이튼이 있습니다.

더욱 스마트한 홈 인포그래픽 썸네일
인포그래픽
이튼은 단순한 필수품 또는 현대적인 사치품이든, 여러분이 동력을 사용할 수 있도록 언제나 최선을 다하고 있습니다.

우리는 미래의 집을 가능하게 합니다.*

*주택은 그 어느 때보다 더 연결되고 자동화됩니다. 스마트 기술로 생활이 매우 편리해지고, 스위치를 누르는 것조차 과거의 일이 되고 있습니다. 온도 조절 장치는 스스로 조정됩니다. TV는 음성 명령에 응답합니다. 홈 보안 시스템은 침입자가 있거나 도어가 잠금 해제된 경우 사용자에게 문자를 보냅니다.

이튼 제품은 현재와 미래의 집에 적합합니다. 이튼의 커넥티드 기술은 여러분의 휴대폰을 집안 전체의 원격 리모컨으로 만들어 줍니다. 또한 Amazon Alexa, Google Assistant와 같은 인기 있는 음성 인식 기술과의 통합을 통해 온도조절기, 차고 문, 잠금 장치, 보안 시스템을 제어할 수 있습니다. 하지만 집이 겉으로도 스마트해 보이는 것도 중요합니다. 바로 이러한 이유 때문에 우리의 전문가들은 최고의 효율성과 거주성을 위해 업체들과 주택 소유자들에게 홈 자동화를 디자인에 통합하는 방법을 가르칩니다. 
gentleman-with-smartphone-smart-thermostat.jpg

집에서 편리하고 에너지 효율적인 제어를 제공하는 지능형 커넥티드 솔루션에 대해 알아보세요. 

저의 목표는 일상 생활에 직접적인 영향을 미치는 혁신적인 제품을 만드는 것입니다. 집 또는 다른 곳에 있는 동안 편리함, 연결성, 편안함을 더해 줍니다.

 

Rebecca, 제품 관리자, 상용 및 주거용 유통 솔루션 담당
mom-daughter-playing-hide-and-seek.jpg

우리는 이야기 시간을 가질 수 있게 합니다.*

*폭풍우가 올 때, 책을 껴안고 있거나 사랑하는 사람과 껴안는 것보다 더 위안을 주는 일은 없습니다. 집의 안전 덕분에 우리는 멋진 이야기, 뜨거운 욕조, 담요 속으로 들어갈 자유를 얻습니다. 

비가 올 때에도 맑을 때에도, 밤낮으로 이튼은 여러분의 집을 안전하게 지켜줍니다. 전력 흐름을 집 내부의 동력으로 유지하는 변압기부터 화재 및 충격으로부터 보호하는 서지 보호기와 모션 센서까지, 이튼은 무대 뒤와 벽 뒤편에서 집과 그 안의 모든 것을 안전하게 보호합니다. 

전기 위험으로부터 집안을 보호하는 방법을 알아보세요.

집의 안전은 매우 중요합니다. 전기 충격을 유발할 수 있는 화재 및 접지 고장을 일으킬 수 있는 위험한 아크를 방지하는 이중 기능 회로 차단기와 같은 제품은 집주인에게 마음의 평화를 주는 필수적인 요소입니다.

Erik, 상용 및 주거용 유통 솔루션 소매 마케팅 관리자

우리는 월간 예산을 실행 가능하도록 합니다.*

*모든 집주인은 예산이 한정되어 있으며, 에너지 비용은 증가하고 있습니다. 다행인 점은, 집의 연식이나 규모에 관계없이 에너지 효율이 높은 제품을 사용하면 월별 요금 및 환경 영향을 줄일 수 있다는 것입니다.

이튼은 에너지 절약형 솔루션으로 업계를 선도하고 있습니다. 우리의 조광기, 타이머, 조명을 통해 에너지 소비를 적절히 제어할 수 있습니다. 그리고 인터넷 지원 에너지 관리 회로 차단기와 같은 혁신적인 제품은 집주인의 비용 절감을 위한 완전히 새로운 방법을 창조하고 있습니다.
couple-discussing-household-budget.jpg

비용도 절약할 수 있는 가정용 에너지 절약 솔루션을 살펴보세요.

세상은 점점 더 복잡해지고 있지만, 집안에서 편안함을 누리며 더 지속 가능한 생활을 해야 합니다. 이튼은 우리의 기술을 통해 그 균형을 이룰 수 있는 기회를 제공합니다.

Pedro, 주거 건물 부문 관리자, 유럽, 중동 & 아프리카 지역

현대 가정에는 동력이 필수적입니다

이것이 바로 이튼이 보다 효율적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 동력 관리 기술을 통해 사람들의 삶과 환경을 개선하는 데 전념하는 이유입니다. 이것이 가장 중요한 것이기 때문입니다. 그리고 이를 실현하기 위해 이튼이 있습니다.