문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

우리는 경기를 가능하게 만듭니다

진정한 스포츠 팬에게는 경기는 단순한 게임이 아닙니다. 좋아하는 스포츠를 라이브로 보는 것처럼 즐거운 일은 없습니다. 축구, 럭비, 자동차 경주, 골프 등 모든 경기에서 연습, 결단력, 훌륭한 스포츠맨십은 항상 빛을 발합니다. 

훌륭한 스포츠 행사도 동력에 의존합니다. 머리 위로 비추는 조명에서부터 중앙에 있는 잔디를 다듬는 것까지, 이튼 동력 관리 솔루션은 중요한 시스템과 인프라가 안정적으로 작동하도록 지원합니다. 모든 게임과 이벤트는 추억으로 기억되기 때문입니다. 이튼은 모든 단계가 제대로 작동하도록 하는 역할을 합니다.

우리는 경기장이 제대로 운영되게 만듭니다

오늘날의 경기장은 경기가 열리는 날마다 활기를 띠는 작은 도시와 같습니다. 경기장을 운영하는 사람들의 목표는 수만 명의 팬들을 즐겁게 하는 것뿐만 아니라 안전하고 편안하고 충분한 정보를 제공하는 것입니다. 또한 전 세계 가정, 전화, 장치에 실시간으로 이벤트가 방송되므로 수백만 명의 시청자들이 시청하고 있다는 사실을 잊지 않아야 합니다.

이튼은 경기장에 동력을 제공하고 완벽한 인터넷 연결 경험을 가능하게 하는 강력한 전문 지식을 갖추고 있다는 사실에 자부심을 느낍니다. 경기장에 불을 켜고 전력을 공급하는 중요한 전기 시스템을 지원합니다. 현장의 카메라에서 사운드 시스템에 이르기까지 라이브 방송을 위한 안정적인 백업 전력을 제공합니다. 또는 경기장이 전력을 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 지원하는 혁신적인 에너지 저장 시스템을 개발하고 수요가 급증하거나 비상 시 전력망에 전원을 다시 공급하는 것도 가능합니다. 
soccer-stadium-crowd.jpg

우리가 경기장과 아레나에서 열리는 생생한 스포츠 이벤트를 어떻게 지원하는지 알아보세요.

golfer-on-golf-course.jpg

우리는 필드와 페어웨이를 이용할 수 있도록 만듭니다.

멋진 경기를 즐기기 위해 스타디움이 필요하지는 않지만, 잘 다듬어진 경기장이 있으면 더 좋을 것입니다. 축구장과 야구장부터 페어웨이에 이르기까지, 잔디를 관리하는 것은 작은 일이 아닙니다. 

자세히 살펴보면, 이튼은 어디에서나 여러분이 게임을 즐길 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 모든 스프링클러 뒤에는 지능적이고 효율적인 관수를 구동하는 혁신적인 제어 및 필터 시스템이 있습니다. 세계 최고의 고성능 골프 브랜드 중 하나인 이튼의 골프 프라이드 그립을 사용하여 프로처럼 플레이할 수 있습니다.

골프 프라이드 그립으로 어떻게 골프 실력을 향상시키는지 확인해 보세요. 

저는 모든 선수들이 골프 프라이드 그립의 혜택을 누릴 수 있다는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 클럽과 연결되어 있습니다. 이러한 그립에 사용되는 모든 기술은 차이를 만듭니다.

Bruce, 골프 프라이드 사업부 소매 상품 매니저

우리의 이야기: Brett이 필요한 일을 하는 방법

이튼이 전 세계 골퍼들을 위한 훌륭한 골프 스윙을 만드는 것을 알고 계셨나요? 골프 프라이드 사업부의 Brett Zollman이 일년 내내 투어 선수들을 위해 어떤 일을 하는가에 대해 알아보세요.

우리는 더 많은 마력을 낼 수 있도록 지원합니다

데이토나에서 호주 아웃백까지, 자동차 레이싱은 전 세계 팬들의 열정을 사로잡습니다. 종종 시간당 수백 마일을 달리는 동안 경험하게 되는 험난한 환경에 맞추기 위해 자동차를 설계하고 운행하는 것은 세계적인 수준의 전문 지식을 필요로 합니다.

이튼은 전문 드라이버와 자동차 애호가를 위한 고성능 애프터마켓 솔루션을 설계합니다. Detroit Locker 차동장치 및 TVS 슈퍼차저를 포함한 전설적인 성능의 이튼 제품은 전 세계 자동차 애호가들이 신뢰하는 제품입니다. 우리가 제공하는 모든 제품은 모든 시설이 완비된 연구소와 미시간 주 마셜의 650에이커 이상의 시험장에서 테스트 및 검증되었기 때문입니다. 따라서 체커드 플래그가 흔들릴 때까지 강한 힘을 얻을 수 있습니다.
muscle-car-revving-on-road.jpg
가장 험한 지형에서 더 높은 마력을 제공하도록 제작된 솔루션에 대해 알아보세요. 

이튼의 슈퍼차저 기술로 경주가 더욱 흥미진진해집니다. 스포츠 이벤트에 동력을 제공하는 방식입니다. 정말 흥미진진합니다. 사람들이 휴식을 취하고 즐거움을 줄 수 있도록 돕는 것은 자랑스러운 일입니다.

Brian, 부스팅 제품 책임자

필드, 페어웨이, 레이스 트랙까지

동력은 일상 생활의 기본적인 부분입니다. 이것이 바로 이튼이 보다 효율적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 동력 관리 기술을 통해 사람들의 삶과 환경을 개선하는 데 전념하는 이유입니다. 이것이 가장 중요한 것이기 때문입니다. 그리고 이를 실현하기 위해 이튼이 있습니다.