문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

우리는 전기 혁명을 가능하게 합니다

전동화는 인류 진화의 미래에 중요한 역할을 합니다. 이튼은 육상과 항공 분야에서 첨단 기술을 통해 이 흥미진진한 새 시대를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

전 세계의 리더들은 세계가 움직이는 방식을 개선하기 위해 노력하고 있으며, 우리는 그들을 돕습니다. 우리는 전기차와 충전 인프라 기술을 발전시켜 신뢰성, 효율성 및 안전성을 높입니다. 우리는 전기와 기계 동력이 융합하는 접점에서 EV 기술의 채택을 이끌고, 에너지 소비 방식을 발전시키는 데 도움을 주고 있습니다.

우리는 자동차, 상용 차량, 항공우주 분야에 대한 전문성과 전기 기술에 대한 통찰력을 결합하여 제공하는 제품과 서비스를 지속적으로 개선하고 있습니다. 그리고 우리는 더 많은 혁신적인 아이디어를 실현하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 글로벌 R&D 및 제조 역량을 바탕으로, 우리는 새로운 운송 및 전력 사용 수요를 충족하기 위해 진화하는 파트너와 그 고객의 요구에 발맞춰 나가고 있습니다. 그 결과, 보다 안전하고 효율적인 주행 솔루션과 탁월한 수준의 서비스가 가능합니다.

우리는 자동차 및 전기 전문 기술을 결합하여 운송 파트너가 사업과 고객을 더 새롭고 친환경적인 지평으로 이끌 수 있도록 지원합니다. 우리는 스타트업부터 기존 차량 제조업체, 상업용 충전소, 전기 비행까지, 차량 전동화를 촉진하고 전 세계 기업들과 협력하여 미래의 운송 기술을 혁신할 수 있도록 지원합니다. 이것이 중요한 일이기 때문입니다. 

그 결과, 보다 안전하고 효율적인 주행 솔루션과 탁월한 수준의 서비스가 가능합니다. 

우리는 발전을 가능하게 합니다

전기차 소유자는 차량과 충전 솔루션 모두에 대해 높은 안전, 효율, 기술을 요구합니다. 자동차 제조업체와 충전 수요가 많은 다세대 주거용 건물 소유주는 성능과 영감을 제공하는 혁신을 통해 수요에 대응하면서 가정 에너지 또는 비즈니스 목표를 달성해야 합니다. 우리의 전동화 전문 지식을 통해 이를 모두 달성할 수 있습니다.

차량 내부에서 당사의 경험은 전자 및 배전 분야에 대한 역량과 결합하여 시간을 절약하고, 안전성을 높이며, 일상적인 여행과 비즈니스, 지구에 긍정적인 영향을 미치는 효율성을 향상시키는 기술을 가능하게 합니다. Breaktor® 회로 보호 기술은 EV 시스템 안전성을 향상시켜 사람과 부품을 보호합니다. Breaktor는 당사의 혁신적인 커넥터 및 터미널 솔루션을 통해 당사의 전력 분배 시스템과 통합하여 EV 운전자가 신뢰할 수 있는 효율적이고 안정적인 전력을 공급하는 전기 시스템을 제공할 수 있습니다.

차량뿐만 아니라 EV 충전 인프라(EVCI) 솔루션은 고객의 집 바로 앞에서도 안전하고 스마트한 에너지 효율적인 차량 충전 기능을 제공합니다. 가정, 직장, 이동 중, 어디에서든 충전이 필요하다면, 이튼은 전기차 충전기 그 이상의 솔루션을 제공합니다. 주택 소유자를 위한 완벽한 충전 인프라 솔루션은 충전을 최적화하고 에너지 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 재생에너지, 에너지 저장 장치 등을 통합하여 가정은 연결된 소프트웨어 솔루션으로 스마트 홈 생태계를 구축하고 자체 에너지 허브로 활용할 수 있습니다. 상업용 건물과 다세대 주거 시설의 경우 더욱 정교한 제어 기능을 이용할 수 있습니다. 건물 소유주는 여러 충전기에 걸쳐 전력 부하를 최적으로 분배할 수 있으며, 피크 절감 전략을 활용해 에너지 요금 급등을 방지하고, 사용자별로 비용을 원하는 비율로 나누고, 충전을 통해 수익을 창출할 수 있습니다.

자동차 제조업체이든 건물 소유주이든, 우리는 지금 놀라운 변화와 혁신의 시대를 맞이하고 있습니다. 이튼의 노하우, 자원, 솔루션을 통해 운전자에게 마땅히 누려야 할 차량과 지원 인프라를 제공하고, 더 친환경적인 미래를 위해 비즈니스 또는 가정을 한층 발전시킬 수 있습니다.

ev-car-foreground-dad-son-entering-home-getty-1473857496.png

하이브리드 및 배터리 전기차를 위한 e모빌리티 솔루션에 대해 알아보세요. 

우리는 시대를 앞서갈 수 있도록 합니다

에너지 전환은 이제 계속 이어집니다. 저탄소 에너지원과 재생에너지로의 전환은 단순히 생산성 향상과 비용 절감을 원하는 비즈니스 소유자들에게는 새롭게 고려해 볼만한 일일 수 있습니다. 그러나 당사의 차량 전동화 및 충전 솔루션은 이 모든 혜택을 누릴 수 있도록 설계되었습니다. 미래의 트럭과 버스를 설계하는 상용 차량 제조업체이든, 전기 상용 차량을 운영하고 충전하든, 상업 공간에 충전 인프라를 구축하든, 비즈니스를 성장시킬 수 있는 확장 가능하고 유연한 제품 및 서비스 포트폴리오를 확보할 수 있습니다.

상용 차량 업계에서는 배기 가스 배출 규제 압력이 계속 증가하고 있습니다. 디젤 엔진은 여전히 주요 동력원으로 남아 있지만, 전력화는 이러한 도전을 보다 나은 ROI를 위한 기회로 바꾸는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 당사는 새로운 기술에 비용이 많이 든다는 것을 잘 알고 있으며, 이러한 이유로 당사는 OEM 및 차량 파트너와 협력하여 확장 가능한 모듈식 상용 차량 전동화 솔루션을 개발하고 있습니다. 우리는 고전압 전력 및 상용 차량 하이브리드 시스템에 대한 수십 년의 경험을 바탕으로 복잡한 전기 문제를 해결합니다. 우리의 EV 변속기는 가파른 경사면에서의 성능을 개선하여 전기 모터가 보다 효율적으로 작동하도록 합니다. FLEX PDU는 전기 버스 또는 트럭의 전기 시스템에 전력을 공급하고, 중앙 보호 기능을 제공하는 모듈식 솔루션으로, 모든 규모의 상용 차량의 시스템 안전성을 강화합니다.

전력 관리는 상용 차량 자체를 넘어 전체 차량군의 충전 수요를 지원하는 인프라의 범위까지 확장됩니다. 차량을 전기화할 때, 우리는 운영 중단이 선택지가 아니라는 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 당사의 종합 사이버 보안 충전 인프라는 운영을 지속할 수 있도록 설계되었습니다. 이튼의 EVCI 기능을 통해 표준 AC 레벨 2 충전기와 DC 고속 충전기를 혼용하고, 필요에 따라 확장하거나 축소할 수 있습니다. 그리고 차량의 전력 소비량과 비용을 추적하고, 건물의 에너지 성능과 비용을 모니터링할 수 있습니다. 이는 부하 분산, 모듈성, 유연성이 핵심인 궁극적인 감독과 제어입니다.

충전 인프라를 통합하려는 상업용 건물 소유주의 경우에도 마찬가지입니다. 고객을 사업장 위치로 유치하든, 직원들에게 친환경 교통 수단을 제공하든, 비즈니스 포트폴리오에 유료 주차장을 추가하든, 비즈니스와 함께 성장할 수 있는 인프라가 필요합니다. 우리는 차량 충전소를 간편하게 통합하고, 관리하고 운영할 수 있도록 하고, 수익을 창출하여 새로운 수익원으로 만들고, 부하를 전환하여 최적의 사용자 경험 제공하고 에너지를 절감할 수 있도록 지원합니다. 

고속도로를 달리는 장거리 트럭이든 소매 고객을 위한 고속 충전이든, 이튼은 성능을 저하하지 않으면서 효율성과 안전성을 향상시키는 신기술을 개발하는데 주력하고 있습니다.

evci-delivery-vehicle.jpg

상용 차량을 위한 e모빌리티 & EVCI 솔루션에 대해 알아보세요.

우리는 더 맑은 하늘을 만듭니다

그 어느 때보다 전 세계의 항공 여행이 증가함에 따라 항공우주 업계 리더들은 배출량과 환경 영향을 줄이는 솔루션을 우선순위에 놓아야 합니다. 더욱 전기화된 항공기로의 전환이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이튼은 안전하고 신뢰할 수 있고 효율적인 기술로 새로운 항공 시대를 이끌 준비가 되었습니다.

차세대 전기 수직 이착륙 항공기(eVTOL)와 같은 중량에 민감한 플랫폼은 당사의 고전압 전력 분배 장치(PDU)와 전력 컨버터를 활용합니다. 이튼의 경량 전기 기계식 액추에이터는 상업용 및 군용 항공기의 스포일러와 추력 반전기에 사용되는 유압 시스템을 대체합니다. 당사의 배선 장치 및 상호 연결 솔루션은 항공기의 기수부터 꼬리까지 적용되어 승객과 승무원의 편안함과 안전을 지원합니다.

이튼의 Green Motion Air 충전기가 동력을 공급하게 될 도시 항공 교통 및 eVTOL은 우리가 알고 있는 항공 운송을 혁신할 것으로 예상됩니다. 이는 도시 환경 내 이동 또는 인근 도시 간 이동에 실행 가능하고 더 안전한 대안을 제공합니다. 이는 물품 배송과 가족 및 지인 방문으로 인한 교통량과 혼잡을 줄일 수 있습니다. 심지어 과학자들이 하늘에서 산불, 산림, 해안 생태계의 상태를 모니터링할 수 있도록 지원할 수도 합니다.

항공기 제조업체, 항공사, 전 세계 여행자에게 미래로의 여정은 점점 더 전기화될 것입니다. 이튼에서는 엔지니어링 창의력과 검증된 역량을 활용하여 이를 실현하고 있습니다. 

airport-ground-crew-standing-below-airplane-on-tarmac

더욱 신뢰할 수 있고 효율적인 항공기를 제공하는 당사의 항공우주 기술에 대해 알아보세요. 

우리는 여러분의 여정에 필요한 모든 것을 제공합니다

이튼은 수년 간의 전기, 기계, 유체 동력 관리 전문 지식을 결합하여 혁신적이고 지속 가능한 차량 전동화 및 EV 충전 기술을 제공합니다. 함께하면 운송과 그 인프라를 발전시킬 가능성을 탐구하여 고객을 더 안전하고 효율적으로 운송할 수 있습니다. 이것이 중요한 일이기 때문입니다. 이를 실현할 수 있도록 함께 하겠습니다.
  • 차량 전동화 인사이트

    새로운 인사이트를 얻고, 차세대 전기차에 동력을 공급하기 위해 우리가 어떻게 혁신하고 있는지 알아보세요.