A veces, surgen problemas con un sistema de HVAC cuando los expertos no están en el sitio. En un sistema más antiguo, al que no se puede acceder desde Internet, el primer signo de problema puede crear estragos para un administrador de edificios. El gerente puede entrar en pánico al tratar de encontrar al personal adecuado para solucionar el problema.
En el mundo actual, en el que la dotación de personal se reduce para bajar los costos, eso significa que es posible que la persona adecuada no esté disponible. Tener un ingeniero o una persona calificada que pueda marcar de forma remota el sistema para evaluar, diagnosticar y realizar cambios es fundamental para la longevidad de los sistemas de HVAC
Una de las características clave de IoT es que conecta dispositivos a Internet. Esto permite que los datos se compartan entre los dispositivos, sean utilizados por las aplicaciones e incluso se acceda a ellos de forma remota.
Esto incluye dispositivos como easyE4, que incluso tiene una herramienta de servidor web integrada para facilitar aún más esta funcionalidad.
A través de un navegador web, un usuario puede interactuar con el dispositivo como si tuviera un PLC directamente delante de él.
El servidor web de easyE4 contiene páginas interactivas que permiten a una persona hacer clic en los botones de la pantalla para realizar las mismas funciones mientras presiona los botones del dispositivo en sí.
Del mismo modo, también hay pantallas para ver y configurar operandos mientras el dispositivo está funcionando, lo que es útil cuando se intenta solucionar errores del sistema. Otra herramienta útil de solución de problemas es la pestaña de diagnóstico en la página web para mostrar cualquier falla que el dispositivo reconozca.
Además de poder interactuar con la página web a través de Internet, el easyE4 también permite al usuario monitorear programas y cambiar valores en línea. Estas dos características son muy útiles para identificar y corregir errores en un programa.
Por ejemplo, cuando se crea un programa para automatizar una aplicación, generalmente el programador comete errores. Al poder monitorear el programa de forma remota, el programador no necesariamente tiene que estar en la ubicación física para poder corregir cualquier peculiaridad.
El control de conectividad de IoT se puede utilizar para abordar una variedad de aplicaciones de control. Estos incluyen: