Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Atunci când inteligența dirijează energia electrică

Aflați mai multe despre impactul pe care Internetul Lucrurilor (IoT) îl are asupra modului în care puteți utiliza informațiile detaliate pentru a determina eficiența și productivitatea. Aflați cum folosim inteligența artificială și utilajele avansate în fabricile noastre și dezvoltăm tehnologii care să-i ajute pe clienții noștri să facă același lucru. 

Managementul inteligent al energiei transformă modul în care oamenii trăiesc, muncesc și aspiră spre mai bine

Progresele în domeniu tehnologiilor digitale inteligente ne modelează lumea. Ceea ce putem face astăzi este doar o fracțiune din ceea ce vom putea face mâine. Și la baza tuturor sunt "lucruri" care generează, colectează și prelucrează date.

Noi credem că lumea în care trăim se îmbunătățește prin managementul inteligent al energiei, iar la Eaton îmbrățișăm internetul lucrurilor (IoT) și îl punem la lucru pentru a da o nouă față inovației. Abordăm Industria 4.0 în modul cel mai direct , investind în oamenii și în tehnologiile noastre pentru a aduce pe piață inovațiile digitale care au un impact pozitiv asupra produselor, proceselor și profitabilității.

Inovații IoT avansate care ne mențin conectați

În prezent, internetul lucrurilor are în fiecare zi un impact tangibil asupra vieții oamenilor. De la cumpărăturile online până la producția industrială, aflați cum sprijină Eaton acest ecosistem fundamental, care vă ajută să rămâneți conectat la lucrurile care contează. 

Energie Inteligentă: În ce mod gândirea noastră IoT contribuie la dezvoltarea managementului energiei

În epoca „big data” și a IoT, conectivitatea digitală există peste tot, de la linia de producție, la rețeaua electrică, clădiri, spitale, transport și în locuințe. Inovăm soluții de Energie Inteligentă care colectează date, învață și furnizează informații detaliate exploatabile pentru a optimiza utilizarea și continuitatea alimentării. 

Prioritatea noastră este de a îmbunătăți calitatea vieții și a mediului prin îmbunătățirea managementului energiei electrice. Acest lucru ne ajută să rămânem concentrați asupra dezvoltării unor produse conectate, care să vă alimenteze locuința, biroul, unitățile de producție, mașinile, avionul sau vehiculul, în prezent și în viitor. 

We make the “things” that make the Internet of Things work. Produsele și serviciile noastre pentru domeniul electric, aerospațial, hidraulic și pentru vehicule se află la originea datelor. Având la dispoziție aceste date, vă ajutăm să vă desfășurați activitatea mai eficient decât oricând. 

thinking-blue-icon.png

Aducem la viață Energia Inteligentă prin intermediul a trei piloni cheie:

Active și senzori

Dispozitivele compatibile cu IoT pot fi utilizate în vederea luării unor decizii de afaceri mai inteligente. Noi ne dotăm produsele cu senzori și tehnologii de detectare pentru a studia energia  până la componentele ei fundamentale, fie că este vorba de energia electrică, energia fluidelor sau  energia  mecanică. Deoarece știm cel mai bine cum funcționează și se întrețin   produsele noastre și avem o expertiză aprofundată în aplicațiile dumneavoastră, ne străduim în fiecare zi să facem progrese mai mari în ceea ce privește productivitatea și eficiența costurilor. 
large-icon-assets.jpg

Știința bazată pe date

Datele brute, neprocesate au o valoare limitată. Transformarea acestor date în informații detaliate pe baza cărora se pot lua decizii ajută clienții noștri să reducă costul total al proprietății, să crească eficiența și să maximizeze timpul de funcționare. Folosim modele digitale (sau „gemeni digitali”) pentru a simula activele fizice din lumea reală. Acest lucru ne permite să proiectăm, să construim și să testăm rapid soluții, practic înainte de a ne implica în investiții mari de capital. Ulterior, extragem datele din acești "gemeni digitali" pentru a pune bazele dezvoltării unor noi produse. 
large-icon-data-science.jpg

Conectivitate

Pentru agregarea și diseminarea datelor, ne bazăm pe protocoale și infrastructuri standard în domeniu. Deși există numeroase procese pe piețele pe care le deservim, rămânem pragmatici cu privire la cloud și servicii. Ne străduim să dezvoltăm o abordare de tip platformă de comunicare care este deschisă, scalabilă și sigură - transformând modul în care sistemele, lucrurile, oamenii și procesele interacționează unul cu celălalt. De asemenea, colaborăm cu partenerii dumneavoastră pentru a crește scalabilitatea și pentru a ușura conformitatea.  
large-icon-connectivity.jpg

Noi credem că modul în care funcționează lumea noastră se îmbunătățește cu managementul Inteligent al Energiei.

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer

Cum pot datele care furnizează informații detaliate să dea o viața nouă produselor instalate.

Prin utilizarea dispozitivelor compatibile IoT pentru colectarea și transformarea datelor în informații detaliate, veți avea informațiile necesare pentru a lua mai rapid decizii mai bune. Informațiile colectate și analizate de produsele noastre vă ajută să optimizați toate procesele pentru a crește valoarea lor globală pe parcursul unui ciclu de viață extins al produsului. Cu soluțiile noastre de Energie Inteligentă, dumneavoastră și clienții dumneavoastră vă puteți baza pe un cost total de proprietate mai scăzut și un rezultat final mai sănătos.

Expertiza noastră digitală și soluțiile de Energie Inteligentă ne permit să vă ajutăm:

  • Să generați date brute necesare pentru a dezvolta informații detaliate
  • Să înțelegeți mai bine utilizarea energiei pentru a crea modele de afaceri mai bune
  • Să dezvoltați și să implementați soluții îmbunătățite bazate pe date
cloud-data-grey-icon.jpg

Energizarea modelului informațional

Deoarece spațiul IoT se mișcă repede, suntem pragmatici în privința platformei. Raportăm datele prin intermediul programelor de bază care se situează în topul tehnologiilor actuale, permițându-ne să mulăm cu ușurință soluțiile în jurul cerințelor dumneavoastră. Asigurarea securității cibernetice stă întotdeauna la baza tuturor programelor noastre.

Experiența utilizatorului (UX)

Instrumente de vizualizare care utilizează date generate pentru a oferi experiențe consistente și ușor de utilizat pe dispozitive mobile, ecrane de control digital și aplicații web. 

Platforma cloud

Servicii care ne permit să tragem constant informații de la elementele de bază, să le stocăm și să le analizăm și să le împărtășim clienților.

 

Sisteme integrate

Pachete de hardware și software care ne ajută să profităm de cele mai recente tehnologii de calcul în momentul în care acestea devin disponibile. 

Protejați-vă datele și sistemele conectate folosind soluții avansate de securitate cibernetică

Un sistem complet de securitate necesită protocoale critice, care cuprind toate standardele tehnice, instrumente și procese. Abordarea noastră pentru platformele și produsele pe care le aducem pe piață este întotdeauna „siguranță prin proiectare”.

Când vine vorba despre inovarea în domeniul IoT, dimensiunea companiei noastre este cea care ne diferențiază

Schimbul de informații în întreaga companie este o parte esențială a modului în care folosim ideea de Energie Inteligentă. Noi valorificăm eficient dimensiunea companiei noastre prin împărtășirea cunoștințelor din disciplinele noastre principale - electrice, hidraulice, aerospațiale și vehicule - prin sistemul Eaton Business System: procese interprofesionale care ne permit să împărtășim cele mai bune practici și sinergii. În timp ce alți participanți din piață pot avea o expertiză electrică, de exemplu, ei nu dispun de luxul datelor de la sectorul vehicule sau de la cel hidraulic. 

Cunoștințele noastre comune, accesul nostru global și resursele noastre ne ajută să realizăm o inovație mai mare și mai promptă pentru clienții noștri. 

Capabilitățile noastre IoT în acțiune

Indiferent de domeniul în care vă desfășurați activitatea, industria 4.0 este în curs de implementare, iar Eaton este bine poziționată pentru a dezvolta tehnologiile legate de energie  care ajută clienții noștri să lucreze mai eficient, mai fiabil și mai sigur. Vedeți cum învățămintele comune din toate disciplinele noastre permit unele dintre cele mai productive și versatile inovații IoT pe piața de azi.  

Vehicule

IntelliConnect: Oferă diagnostice și analize predictive prin intermediul codurilor de transmisie, ciclurilor de funcționare a motorului și informațiilor privind terenul, pentru a informa în timp real șoferii de camioane și proprietarii de flote în legătură cu gravitatea problemelor legate de vehicule.
vehicle-large-blue-icon.jpg

Centre de date

PredictPulse: Un serviciu de monitorizare predictiv de 24/7 pentru sistemele de alimentare neîntreruptibile Eaton, care urmărește și trimite date parametrice și informații de alarmă în timp real la fiecare 15 minute pentru a asigura disponibilitatea centrului de date. 
power-button-large-blue-icon.jpg

Microrețele

Alimentare rezilientă: Indiferent dacă este sau nu în rețea, controlerul nostru Power Xpert Energy Optimizer monitorizează și reglează toate aspectele alimentării cu energie. Controlerul este conectat la o infrastructură energetică și la rețeaua  electrică a utilității prin protocoale deschise. Prin diagnostice, analize și modele predictive și prescriptive, rețelele pot funcționa chiar și în condiții dificile. 
electrical-large-blue-icon.jpg

Utilaje

Sistem de control al stabilității brațului hidraulic: Acest sistem de control al stabilității brațului utilizează senzori la bord pentru a preveni "oscilarea brațului", prin detectarea vibrațiilor cu microprocesoare și algoritmi computerizați unici pentru a stabiliza automat poziția cilindrului și structura întregului braț. 
crain-large-blue-icon.jpg

Orașe

Iluminat conectat: Corpurile de iluminat  propriu-zise sporesc eficiența operațională a clădirilor, a întreprinderilor și a comunității, prin control și date. Utilizatorii controlează lumina și rezolvă probleme de complexitate mai mare prin senzori și caracteristici de comunicare disponibile în interiorul corpului lămpii.
În noiembrie 2017, Navigant Research a anunțat că piața de soluții de iluminat IoT va crește de la $ 651,1 milioane în 2017 la 4,5 miliarde $ în 2026. În ultimul lor raport, “Navigant Research Leaderboard: IoT pentru iluminat, Eaton a fost nominalizat drept lider influent in IoT pentru iluminare.
buildings-large-blue-icon.jpg
  • Dedicați să facem lucrurile importante să funcționeze.*

    *Nevoile de energie continuă să crească și această creștere influențează modul în care proiectăm și fabricăm soluții într-o lume digitală.

La Eaton faptul că, "Noi facem lucrurile importante să funcționeze” este o mentalitate.

Angajamentul nostru este să creștem eficiența, să creăm locuințe și locuri de muncă mai sigure și să ne ajutăm atât pe noi înșine  cât și pe dumneavoastră în a lua decizii mai bine informate. Datele pe care noi vă putem ajuta să le generați și să le analizați pentru a crea informații detaliate exploatabile reprezintă fundația pentru întreprinderi inovatoare și mai inteligente. Aceasta este Energia Inteligentă.