Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Facem ca energia electrică de mâine să funcționeze.

În fiecare zi, energia electrică modelează lumea, iluminând locuințe, conectând comunități și determinând inovația. La Eaton, credem că ceea ce contează cu adevărat este să facem ca această energie elctrică să funcționeze pentru toată lumea, peste tot. Fie că este vorba de a ajuta cartierele să devină mai rezistente, de a permite construirea de locuințe mai inteligente și mai sigure sau de a alimenta viitorul mobilității, angajamentul nostru este de a oferi soluții care să facă viața mai bună.

Progresul se bazează pe colaborare, creativitate și o dorință neobosită de a rezolva provocările din lumea reală. De aceea, echipele noastre lucrează împreună pentru a transforma ideile în acțiune, făcând ca butonul „pornit” să funcționeze pentru familii, menținând trenurile pe șine pentru călători și creând locuințe mai conectate și sigure.

Poveștile noastre reflectează pasiunea și expertiza oamenilor care modelează un viitor mai sustenabil, eficient și conectat. De la tehnologii inovatoare la soluții de zi cu zi, suntem mândri să ajutăm la funcționarea a ceea ce contează - astăzi și pentru generațiile viitoare.

Facem să funcționeze butonul "on".

Este ușor să crezi că alimentarea cu energie electrică vine de la sine. Apeși comutatorul și energia electrică curge. La becurile care iluminează terenul de fotbal. La mașina de espresso de la cafeneaua de pe stradă. La banda de alergat, la care lucrezi în timpul antrenamentelor de dimineață. Ajutăm companiile din întreaga lume să genereze, să transmită și să distribuie energia electrică mai fiabil, eficient și în siguranță. Și chiar dacă nu ne vedeți, suntem acolo: de la stația de utilități până la transformatoare, prin tablourile de distribuție și întreruptoarele automate, pe întregul drum al energiei până la prizele de pe pereții caselor și la întreprinderile din întregul oraș.

Clienții noștri se bazează pe soluțiile de management al energiei electrice de la Eaton, pentru a ajuta rețeaua să devină mai inteligentă, mai adaptabilă și mai receptivă. Iluminarea devine mai eficientă. Locuințele și clădirile devin mai conectate și mai inteligente. Și ne asigurăm că toate acestea funcționează împreună pentru a ajuta la reducerea întreruperii alimentării cu energie electrică, la reducerea costurilor cu energia și la îmbunătățirea fiabilității.
little-girl-reaching-up-to-light-switch-dimmer.jpg
Aflați cum vă ajutăm să alimentați cartierele de la panou la rețea
close-up-of-woman-waiting-for-subway-train.jpg

Facem ca menținerea pe drumul cel bun să funcționeze.

De la Grand Central din New York până la Chhatrapati Shivaji Terminus din Mumbai, gările din întreaga lume sunt centre de activitate aproape constantă. Căile ferate sunt adesea una dintre cele mai ușoare și mai eficiente metode de a ajunge dintr-un oraș sau țară în următoarea, cu mai mult de un milion de kilometri de cale ferată care traversează țările din întreaga lume.

La Eaton, suntem dedicați să facem infrastructura feroviară mai inteligentă, fiabilă și eficientă din punct de vedere al resurselor. Ajutăm la construirea și modernizarea terminalelor, astfel încât pasagerii să poată ajunge la bord și să poată ajunge la destinație. Pe tot parcursul căii, semnalizarea și comenzile avansate contribuie la îmbunătățirea eficienței și siguranței căilor ferate. De asemenea, lucrăm în subteran, ajutând la alimentarea minunilor inginerești contemporane, în sistemele de metrou și de tranzit de la Stockholm la Beijing, pentru a menține navetiștii în mișcare și orașele în creștere.

La bord, operatorii feroviari contează pe Eaton pentru a menține pasagerii din tren în siguranță și confort, chiar și atunci când călătoresc cu sute de kilometri pe oră. Fie că este vorba despre soluții fiabile de distribuție și conversie a energiei electrice sau despre sisteme de control la distanță și fără fir pentru îmbunătățirea comunicațiilor, contribuim la siguranța fiecărei călătorii și ne asigurăm că ajungeți la destinație la timp.
Vedeți cum contribuim la energizarea trenurilor și a căilor ferate pentru a transporta pasageri și mărfuri în siguranță la destinație

Sunt mândru că fac parte din viitorul mobilității. Îmbunătățim stocarea energiei, ajutăm cu decarbonizarea și digitizarea și întotdeauna gândim cum să creăm călătorii perfecte pentru pasageri.

Delphine, Director pentru segmentul de mobilitate, Europa, Orientul Mijlociu, & Africa

Noi facem casele viitorului să funcționeze.

Locuințele sunt mai conectate și mai automatizate decât oricând. Tehnologia inteligentă face ca viața să fie atât de convenabilă încât chiar și apăsarea unui comutator devine un subiect al trecutului. Termostatele se setează singure. Televizoarele răspund la comenzile vocale. Sistemele de securitate de la domiciliu vă vor trimite text dacă există un intrus sau dacă ușa dumneavoastră este deschisă.

Produsele Eaton echipează casele pentru azi și pentru viitor. Tehnologiile noastre conectate ajută la transformarea telefonului dumneavoastră într-o telecomandă pentru întreaga dumneavoastră casă. Și prin integrarea cu tehnologiile populare activate prin voce, cum ar fi Amazon Alexa și Google Assistant, puteți controla termostatul, ușile garajului, încuietorile și sistemele de securitate. Dar este important ca și o casă să arate de asemenea inteligentă. De aceea, experții noștri îi învață pe profesioniști și pe proprietarii de case cum să integreze automatizarea în locuințe pentru a obține cea mai bună eficiența și comoditate. 
gentleman-with-smartphone-smart-thermostat.jpg

Scopul meu este să creez produse inovatoare care au un impact direct asupra vieții cotidiene. Adăugând confort, conectivitate și confort atât acasă, cât și  în deplasare.

 

Rebecca, manager de produs asociat, Soluții de distribuție comercială și rezidențială